Unternehmen - 12/10/2023
NSK auf der Agritechnica 2023: Robuste Wälzlager im Einsatz bei der nachhaltigen und bodenschonenden Unkrautbekämpfung

Nachhaltige Bodenbearbeitung, chemiefreie Unkrautbekämpfung und der Einsatz von Robotik: Das sind drei aktuelle Trends, die NSK auf der Agritechnica adressieren wird. Als Partner der Landmaschinentechnik entwickelt und fertigt NSK Wälzlager, die unter den widrigen Bedingungen der Bodenbearbeitung eine lange Lebensdauer erreichen und sich auch beim Einsatz in innovativen Maschinentypen bewähren. Beispiele wird NSK in Hannover zeigen – in Halle 15, Stand C 12.
Als Entwicklungspartner der Landmaschinenindustrie ist NSK in der Landtechnik stark präsent und zeigt das auf der Agritechnica. Zum Produktspektrum, das NSK den Herstellern von Landmaschinen bietet, gehören kundenspezifische Wälzlager und die robusten Agri Disc Hub-Lagereinheiten für Maschinen der Bodenbearbeitung.
Auf der Messe möchte das Unternehmen nicht nur seine eigenen (Lagertechnik-)Produkte für die Agritechnik vorstellen, sondern auch mehreren innovativen Kunden eine Plattform bieten, die sich für eine nachhaltigere und schonende Bodenbearbeitung engagieren und dabei neue Wege gehen.
Ein solches Unternehmen ist FarmDroid aus Dänemark. Mit dem FD20 hat FarmDroid einen solarbetriebenen, vollständig autonom arbeitenden und zudem CO2-neutralen Feldroboter entwickelt, der mit Hilfe eines GPS-Signals die Position jeder Pflanze bei der Aussaat exakt markiert und anschließend eine mechanische Unkrautbekämpfung zwischen und in den Reihen durchführen kann – ohne Chemie und mit minimaler Bodenverdichtung. Die einzigartige Präzision bei der Aussaat ermöglicht es dem Roboter, sehr nahe an der Pflanze zu hacken.
Die Bearbeitungswerkzeuge der FarmDroids FD 20 sind mit Präzisions-Rillenkugellagern der Serie 6004 von NSK ausgestattet. Beidseitige DDU-Dichtungen verhindern das Eindringen von Verununreinigungen in das Lagerinnere. Innen- und Außenringe aus dem besonders korrosionsbeständigen, NSK-eigenen Stahl ES1 tragen ebenso zu langer Lagerlebensdauer bei wie der Kunststoffkäfig T1X und das bewährte Schmierfett NS7.
Übrigens handelt es sich beim FD 20 – so futuristisch er aussieht – nicht um einen Demonstrator oder Prototypen, sondern um den weltweit meistverkauften Sä- und Hackroboter. In Deutschland kann er über das AGRAVIS-Netzwerk bezogen werden. Dank des autonomen 24-Stunden-Betriebs ohne externe Energiekosten verspricht FarmDroid einen Amortisationszeitraum von bis herab zu einem Jahr.
Als weiteres Exponat eines Kunden zeigt NSK auf der Agritechnica einen Randstreifen-mäher von Ferri. Der italienische Hersteller fertigt u.a. hochwertige Randstreifen- und Böschungsmäher für den Anbau an Geräteträger wie den Unimog. Das Unternehmen setzt dabei die Agri Disc Hubs von NSK ein. Das sind doppelreihige Schrägkugellager mit geteiltem Innenring, die hohe Axial- und Kippkräfte aufnehmen können. Sie werden in einer montagefertigen, sehr robusten Gehäuseeinheit mit kundenspezifischen Anschlussmaßen untergebracht und besonders sorgfältig abgedichtet.
Als Anwendungsbeispiel für den Obst- und Weinbau wird auf dem NSK-Stand eine Rollhacke des deutschen Herstellers Adelhelm zu sehen sein. Diese Art der mechanischen Bodenbearbeitung ermöglicht ein chemiefreies Jäten und zugleich eine optimale Aufbereitung des Bodens in Weinbergen und im Obstanbau. Die Agri Disc Hubs sorgen hier für einen langlebigen Einsatz der Rollhacken, die ohne externen Antrieb auskommen, unter widrigen Bedingungen.
Allen drei Anwendungsbeispielen gemeinsam ist, dass es um mechanische Bodenbearbeitung geht und die Umgebungsbedingungen entsprechend rau sind: Staub und Feuchtigkeit belasten den gesamten Antriebsstrang, ebenso die immer höheren Arbeitsgeschwindigkeiten und das Auftreffen des jeweiligen Bearbeitungswerkzeugs auf Steine und andere Hindernisse. Unter diesen Bedingungen bewähren sich die Agri Disc Hubs und andere NSK-Wälzlager sowohl bei der Bodenbearbeitung z.B. mit Hacke oder Kurzscheibenegge als auch bei der mechanischen Unkrautbekämpfung sowie beim Säen mit konventionellen und mit Einzelkorn-Sämaschinen.
Darüber hinaus stellt NSK in Hannover verschiedene Sonderlager vor, die in Zusammenarbeit mit Landmaschinenherstellern entwickelt wurden und im NSK-Werk Neuweg, Munderkingen/ Deutschland produziert werden. Das Werk, 1954 als Wälzlagerproduktion eines führenden Landmaschinenherstellers gegründet und 1990 von NSK übernommen, verfügt über besonders flexible Fertigungsanlagen. Das schafft die nötigen Voraussetzungen, um auch kleinere Losgrößen von kundenspezifischen Wälzlagern für Landmaschinen mit hoher Effizienz zu fertigen.
Gregory Paczek, Branchenmanager Agritechnik bei NSK: „Wir kennen die Einsatzbedingungen von Wälzlagern in Landmaschinen seit Jahrzehnten und begleiten innovative Hersteller in diesem anspruchsvollen Markt gern bei der Entwicklung neuer und nachhaltiger Systemlösungen. Das werden wir auf der Agritechnica verdeutlichen.“
Bild 1): Der autonome und CO2-neutral arbeitende Sä- und Hackroboter FarmDroid FD20 wird auf dem Agritechnica-Stand von NSK zu sehen sein. Foto: FarmDroid

Bild 2): Im FarmDroid FD20 kommen Präzisions-Rillenkugellager der Serie 6004 zum Einsatz. Sie sind mit beidseitigen DDU-Dichtungen ausgestattet, die das Eindringen von Verunreini-gungen ins Lagerinnere zuverlässig verhindern und damit eine Voraussetzung für lange Lagerlebensdauer unter widrigen Umgebungsbedingungen schaffen. Foto: FarmDroid

Bild 2): Konstruktive Eigenschaften der Agri Disc Hubs sind die groß dimensionierten Schrägkugellager zur Aufnahme hoher Axial- und Kippkräfte, eine besonders wirksame Abdichtung und eine Flanschverbindung zur direkten Montage an der Landmaschine.
Foto: NSK
Teilen