Mood, Press, News

Unternehmen - 28/06/2023

NSK at EMO Hannover 2023

Fräsen, Bohren, Drehen, Schleifen, Erodieren und Biegen – unabhängig vom Verfahren sind Werkzeugmaschinen nur so produktiv und präzise, wie die verbauten Antriebskomponenten es zulassen. Viele Werkzeugmaschinenbauer weltweit setzen deshalb seit Jahrzehnten NSK-Kugelgewindetriebe ein. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Geschwindigkeit und Präzision, bei geringem Geräuschniveau und hoher Energieeffizienz. Auf der EMO Hannover 2023 (18.-23. September) wird NSK gleich mehrere Baureihen zeigen, die ihr Messedebüt in Europa geben.

Zu den Messeneuheiten auf dem NSK-Stand gehört eine neue Baureihe von Präzisions-Kugelgewindetrieben für Werkzeugmaschinen. Sie zeichnen sich u.a. durch eine Minimierung des „Second quadrant glitch“-Phänomens aus und damit durch sehr präzise Bewegungsabläufe.

Beim „Second quadrant glitch“ handelt es sich um einen Bewegungsfehler: Wenn der Kugelgewindetrieb die Bewegungsrichtung wechselt, treten üblicherweise reibungsbedingte Bewegungsfehler mit zwei Spitzen auf, die Schlieren auf der bearbeiteten Oberfläche hinterlassen. Den NSK-Konstrukteuren ist es gelungen, diesen Fehler durch  ein optimiertes Innendesign zu eliminieren. Die Reduzierung der Reibungsschwankungen um bis zu 20% trägt auch zur Minimierung von “First quadrant glitch”-Bewegungsfehlern bei. Die Anwender der Maschinen profitieren hiervon, indem sie bei Hochgenauigkeits-Anwendungen wie der Bearbeitung von Formen und Werkzeugen auf nachfolgende Feinbearbeitungsprozesse verzichten können. Außerdem führt die Reduzierung der Reibung zu nennenswerten Energieeinsparungen.

Eine weitere neue Neuheit auf dem Messestand werden Kugelgewindetriebe sein, die sich im Vergleich zu herkömmlichen Systemen durch eine um 45% geringere Reibung unterscheiden – bei gleicher Steifigkeit. Entsprechend geringer ist auch die Temperaturerhöhung während des Betriebs. Das heißt: Die wärmebedingte Ausdehnung der Linearachse wird verringert. Damit wird die Voraussetzung für hohe Wiederholgenauigkeit beim Positionieren geschaffen, ohne dass (externe) Kühlung erforderlich ist. Zugleich steigert die verringerte Reibung der „Low temperature“-Kugelgewindetriebe die Energieeffizienz, und das dynamische Vorspannmoment ist um rund 65% geringer als das von herkömmlichen Produkten mit gleicher Steifigkeit.

Bei der HFT „Super-long life“-Baureihe für hochbelastete Linearantriebe handelt es sich ebenfalls um eine Messeneuheit. Sie bietet eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer wie konventionelle Kugelgewindetriebe, was vor allem durch die Optimierung der Lastverteilung in verschiedenen Bereichen des Kugelumlaufs erreicht wird. Der Nutzen für den Anwender besteht u.a. in einer ressourcenschonenden Maschinenbauweise durch eine lange Lebensdauer und die Möglichkeit, kompaktere Maschinen zu bauen. Ein Zielmarkt für diese Baureihe sind Maschinen wie Servopressen, die auf vollelektrische Antriebe umgestellt werden.

Pünktlich zur EMO wird NSK auch seine HTF-Serie durch die S-HTF-Baureihe ergänzen. Bei ihr kommt der NSK-eigene Werkstoff “Tough Steel” zum Einsatz. Er bewirkt, dass die Kugelgewindetriebe unter hohen Belastungen und bei hoher Verschmutzung eine (im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen) bis zu 2,2mal höhere Ermüdungslebensdauer und eine 1,8mal höhere Tragfähigkeit erreichen. Sie sind die weltweit ersten Kugelgewindetriebe, bei denen die Tough Steel-Technologie zum Einsatz kommt.

Auf dem Messestand zeigt NSK auch die „High durability“-Kugelgewindetriebe mit einer speziellen Oberflächenbehandlung der Laufbahn, die längere Wartungsintervalle bzw. eine verlängerte Lebensdauer ermöglicht – auch und gerade bei Anwendungen mit kurzen Hüben. Darüber hinaus wird das Unternehmen kompakte und geräuscharme Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe vorstellen, die im Hinblick auf Abmessungen und Toleranzklassen den DIN-Normen entsprechen und damit bestens geeignet sind für den Einsatz in Werkzeugmaschinen europäischer Herkunft.

Ein weiterer Schwerpunkt, den NSK auf der EMO setzt, sind die Linearführungen, insbesondere die neue DH/DS-Baureihe, die im Vergleich zur (schon sehr leistungsfähigen) NH/ NS-Serie eine mehr als doppelt so hohe Lebensdauer erreicht. NSK wird außerdem seine bewährten Rollenführungen der RA-Serie mit hochwirksamen Dichtungen vorstellen, die das Eindringen von Verunreinigungen zuverlässig verhindern.

Zu den Wälzlager-Exponaten auf dem EMO-Stand gehört eine Europa-Premiere: die ROBUSTDYNA Spindel-Schrägkugellager für sehr hohe Drehzahlen und hohe Lasten. Im Vergleich zur vorherigen Generation erhöht die Verwendung von größeren Kugeln die maximale Tragfähigkeit um bis zu 15%. Ebenfalls neu ist das ROBUSTGRD-Fett, das den Verschleiß von (Spindel-) Lagern in Hochgeschwindigkeits-Anwendungen minimiert.

Besucher des NSK-Standes auf der EMO werden außerdem den SURSAVE Lagerkäfig für Schrägkugel-Spindellager kennenlernen können. Zu seinen Eigenschaften gehören hohe Energieeffizienz und daraus resultierend ein verringertes Temperaturniveau des Lagers, niedrige Vibrationen und geringe Geräuschentwicklung. Weitere NSK Hochgenauigkeitslager sowie Hochgeschwindigkeits-Motorenlager vervollständigen das Wälzlager-Angebot für Werkzeugmaschinen, das NSK auf der EMO zeigt.

NSK auf der EMO 2023: Halle 7, Stand C42

NSK S-HTF series is the world’s first ball screw application involving Tough Steel technology

Foto 1): Die Kugelgewindetriebe der neuen S-HTF-Baureihe nutzen die von NSK entwickelte „Tough Steel“-Werkstofftechnologie.

Mehr erfahren >>

NSK high-durability ball screws feature a special surface treatment on the raceway that supresses wear

Foto 2): Eine besondere Oberflächenbehandlung auf den Laufbahnen der High-durability-Kugelgewindetriebe vermindert den Verschleiß. 


Mehr erfahren >>

NSK DIN-standard ball screws ensure dimensional and tolerance class suitability for European machine tool applications

Foto 3): Die NSK-Kugelgewindetriebe nach DIN-Standard (in Bezug auf Abmessungen und Toleranzen) gewährleisten die einfache Integration in europäische Werkzeugmaschinen.

Mehr erfahren >>

The new NSK DH/DS series delivers over twice the running distance of the company’s conventional NH/NS linear guides

Foto 4): Im Vergleich zu den bewährten NH/ NS-Linearführungen erreicht die neuen DH/ DS-Serie eine verdoppelte Laufleistung.

Mehr erfahren >>

NSK’s ROBUSTDYNA bearings use larger bearing balls that boost maximum load capacity by up to 15%

Foto 5): Dank vergrößerter Kugeln weisen die neuen ROBUSTDYNA Schrägkugel-Spindellager eine bis zu 15% höhere Tragfähigkeit auf.

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste