Mood, Press, News

Wälzlager - 17/04/2023

Steel wire manufacturer

Wie wichtig die Empfehlung eines Wälzlagerherstellers sein kann, zeigt das Beispiel eines Drahtwerks, das wiederholt mit Lagerausfällen in den Walzenbaugruppen seiner Drahtziehmaschinen konfrontiert wurde. NSK identifizierte die Ursache und empfahl den Einsatz anderer Lager. Dadurch kann das Drahtwerk Kosteneinsparungen von mehr als 1,2 Millionen Euro pro Jahr realisieren.

Die Wälzlagerausfälle an den Drahtziehmaschinen führten zu etwa 75 Stillständen pro Monat und entsprechend hohen Wartungs- und Ausfallkosten. Entsprechend besorgt war das Managementteam des Unternehmens und wandte sich an NSK mit der Bitte um Analyse und Verbesserungsvorschlag.

Als Ergebnis einer gründlichen Untersuchung des Lagerschadens und einer Überprüfung der Anwendungsbedingungen vor Ort stellten die NSK-Ingenieure ein Problem mit der Schmierung und Abdichtung der bisher eingesetzten Lager fest. Das verwendete Schmierfett auf Graphitbasis erwies sich als nicht geeignet für die hohen Anforderungen des Drahtziehprozesses, der hohe Belastungen ins Lager einbringt.

Auf der Basis der Untersuchungen empfahl NSK den Einsatz eines abgedichteten zweireihigen Zylinderrollenlagers, das mit einem speziellen Lithiumfett befüllt ist.

Die vollrolligen Zylinderrollenlager von NSK sind mit berührenden Hochleistungsdichtungen ausgestattet, die ein Eindringen von Verunreinigungen oder von Feuchtigkeit ins Lagerinnere verhindern. Weitere Merkmale sind Nachschmierbohrungen im Innen- und Außenring, die den Service vereinfachen, und eine hochkorrosionsbeständige Phosphatbeschichtung für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingngen. Die bestens abgedichteten und vorgeschmiert ausgelieferten Einheiten ermöglichen hohe Tragzahlen und damit eine sehr gute radiale Belastbarkeit.

Diese Lager/ Schmierfett-Kombination wurde zunächst in einem Probeeinsatz getestet. Das Ergebnis war eine 40%ige Verbesserung der Lagerlebensdauer, was zu einer erheblichen Reduzierung der Wartungs- und Stillstandskosten führte. Die Konsteneinsparungen (bei Reparatur, Produktionsausfall, Engineering-Support…) summieren sich auf 1.202.455 € pro Jahr. Da überrascht es nicht, dass das Drahtwerk inzwischen die Walzen an allen Drahtziehmaschinen auf die von NSK vorgeschlagene Lager-Fett-Kombination umgestellt hat.

 

Bild 1): Im Drahtwerk führten Lagerschäden zu rund 75 Stillständen pro Monat. Foto: Copyright (c) 2022 Photography Germany/Shutterstock

 

NSK’s full complement cylindrical roller bearings are pre-lubricated with lithium grease.

Bild 2):  Zweireihige abgedichtete NSK-Zylinderrollenlager mit Lithiumfett-Befüllung zum Einsatz. Foto: NSK

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste