Mood, Press, News

Wälzlager - 02/05/2023

NSK customised pre-assembled cartridge units for high-precision, high-speed applications

NSK erweitert sein Produkt- und Engineering-Angebot bei den Wälzlagern um fertig montierte Einheiten mit Hochgenauigkeits-Rillenkugellagern als Kernkomponenten. Das Angebot richtet sich an Hersteller von Maschinen und Geräten, die kompakte Lager für den Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsbetrieb benötigen. Das Anwendungsspektrum ist breit und reicht von Handstaubsaugern über Encoder und Geräte der Medizintechnik bis zu optischen Instrumenten.

Jede Lagereinheit wird nach den Spezifikationen des Kunden entwickelt und gefertigt. NSK montiert die einzelnen Komponenten, die mit Toleranzen im Mikrometerbereich gefertigt werden, nach reproduzierbaren Standards und nimmt damit denjenigen Kunden, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren wollen, Arbeit und Verantwortung ab. Und weil die Fertigung von Lagereinheiten seit Jahrzehnten eine Kernkompetenz von NSK ist, kann der Anwender höchste Präzision und Effizienz sowie den Einsatz modernster Maschinen und Montagevorrichtungen erwarten.

Die erreichbaren Genauigkeitsklassen dieser Lagereinheiten liegen im Bereich von IT4 bis IT5 für die Passungen, IT1 bis IT2 beim Rundlauf und IT1/2 bis IT2/2 für die Formtoleranz. Dieses hohe Niveau an Genauigkeit schafft die Voraussetzung für optimalen Lagerbetrieb auch bei hohen Anforderungen. Zudem wird das Risiko von typischen Lagerschäden wie Ermüdungserscheinungen, Käfigbrüchen und Festfressen vermieden.

Die Lagereinheiten sind grundsätzlich wartungsfrei und für den Einsatz bei sehr hohen Drehzahlen (je nach Bedarf auch über 100.000 min-1) geeignet. Zu den Besonderheiten bei der Fertigung gehört es, die Bohrungen für beide Lagersitze in dem einteiligen Gehäuse in einem Arbeitsgang fertigzustellen. Das ist ein wichtiges Merkmal, um höchste Genauigkeit zu erreichen und sicherzustellen, dass das Gehäuse absolut rechtwinklige Lagersitze für die Aufnahme der Außenringe aufweist. Außerdem werden die Wellen meist im Durchgangsschleifen, also ebenfalls in einem Arbeitsgang, gefertigt.

Die Experten von NSK stellen dieses neue Angebot gern allen OEMs vor, die ein neues Entwicklungsprojekt planen, bei denen Hochgenauigkeits-Wälzlager eine lange Lebensdauer erreichen und bestmöglich in die Umgebungskonstruktion integriert werden sollen. 

 

Bild: NSK erweitert sein Programm an Wälzlagern für Hochgenauigkeits- und Hochgeschwindigkeits-Anwendungen um kundenspezifisch konstruierte und vormontierte Rillenkugellager-Einheiten. 

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste