Mood, Press, News

Wälzlager - 20/03/2023

NSK’s sealed angular contact ball bearings

Ein großer Hersteller von Automotoren konnte die Zuverlässigkeit seiner CNC-Bearbeitungszentren deutlich steigern, nachdem die Maschinen mit abgedichteten Hochgenauigkeits-Spindellagern von NSK ausgestattet wurden. Weil diese Lager besser gegen das Eindringen von Kühlschmierstoffen geschützt sind, steigert sich ihre Lebendauer und ungeplante Ausfälle werden reduziert. Der Erfolg ist messbar: Die Kosteneinsparungen betragen knapp 191.000 € pro Jahr.

Die Prozesse in der Automobilindustrie sind auf hohen Durchsatz und höchste Qualität getrimmt. Das gilt auch für die Motorenproduktion. Vor diesem Hintergrund sind ungeplante Ausfälle in den Fertigungslinien nicht akzeptabel. Deshalb wandte sich ein führender Motorenhersteller sehr schnell an NSK, als es an den Spindeln von Vertikal-Bearbeitungszentren zu häufigeren Lagerausfällen kam.

Im Rahmen des „Added Value Programme“ (AIP) untersuchten NSK-Experten vor Ort die Einsatzbedingungen der Lager. Im Labor wurden die Lager und auch das Lagerfett analysiert. Das Ergebnis: In die Lager waren Kühlschmierstoffe eingedrungen, die im Bearbetungsprozess verwendet werden. Sie hatten die chemische Zusammensetzung des Schmierfettes in den Lagern beeinträchtigt und dessen Schmierwirkung verringert.

Als Lösung empfahl NSK den Austausch der Lager durch Hochgenauigkeits-Schrägkugellager mit berührungslosen V1V-Dichtungen. Diese Präzisionslager bewähren sich in den Spindeln vieler vertikaler Bearbeitungszentren und ganz generell in zahlreichen Werkzeugmaschinen. Sie sind mit berührungslosen Dichtungen ausgestattet, die eine vergleichsweise gute Dichtwirkung bei minimalem Reibmoment gewährleisten.

Dieser Schutz verringert das Risiko des Auswaschens von Schmierstoff aus dem Lager und des Eintrags von Kühlschmierstoffen. Gleichzeitig reduziert er den Verschleiß von der Oberflächen von Laufbahn und Wälzkörpern. Außerdem steigert eine wirksame Abdichtung die Temperaturstabilität – ein Faktor, der für einen Bearbeitungsprozess mit hoher Genauigkeit von Bedeutung ist.

Der Austausch der vorhandenen Lager gegen die abgedichteten Hochgenauigkeits-Schrägkugellager von NSK hatte einen starken Rückgang der Anzahl von lagerbedingten Ausfällen an den Bearbeitungszentren zur Folge. Die daraus resultierenden Kosteneinsparungen betragen pro Jahr knapp 191.000 €. Abgesehen von der Empfehlung für die Lagerauswahl führte NSK im Motorenwerk auch Schulungen zur optimalen Lagermontage durch und unterstützte die werkseigene Instandhaltung bei der Konstruktion der zugehörigen Gehäusekomponenten.

 

Foto:  Abgedichtete Hochgenauigkeits-Schrägkugellager von NSK verbessern die Zuverlässigkeit von CNC-Bearbeitungsanlagen in der Motorenproduktion eines Automobilherstellers.

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste