Unternehmen - 22/04/2024
Neue Fertigungsstraße verkürzt die Lieferzeiten von NSK-Linearführungen

Europäische Anwender der hochwertigen NSK-Linearführungen können künftig von kürzeren Lieferzeiten profitieren. Im Europäischen Vertriebszentrum (EDC) in Tilburg/ Niederlande wird NSK jetzt eine hochmoderne Fertigungsstraße in Betrieb nehmen. Mit einer Investitionssumme von rund 1,6 Mio. € beschleunigt NSK die Belieferung der Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien und anderen europäischen Märkten.
Die neue Anlage wird Mitte Mai 2024 offiziell in Betrieb genommen. Mit der Investition in modernste und hochpräzise Trenntechnik verbessert NSK das Serviceniveau für die im Maschinenbau sehr häufig verwendeten Baureihen auf dem europäischen Festland und beschleunigt seine Lieferfähigkeit. Am Standort Newark/ UK betreibt NSK bereits eine ähnliche Anlage.
Eduardo Rodriguez, Direktor Seiki Lineartechnik und Sector Director Industrial Services bei NSK Europe: „Viele unserer Kunden in ganz Europa wünschen möglichst kurze Liefer- und Reaktionszeiten. Mit der neuen Anlage in Tilburg entsprechen wir diesem Wunsch. Sie bietet uns die Möglichkeit, kundenspezifische Linearführungen innerhalb weniger Tage – konkret: in sieben Tagen – zu liefern. Dazu trägt die zentrale Lage unseres EDC mit bester Logistik-Anbindung ebenso bei wie die Verdreifachung unserer bestehenden Kapazitäten.“
Linearführungen von NSK werden europaweit von anspruchsvollen Unternehmen des Maschinenbaus eingesetzt – u.a. bei der Herstellung von Handhabungssystemen, Verpackungsanlagen und Werkzeugmaschinen. Bei solchen Anwendungen ist eine genaue Absatzprognose teilweise schwierig, daher bestellen die Hersteller häufig kurzfristig Linearführungen. Eine kurze Lieferzeit ist deshalb ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.
Im EDC in Tilburg können die erfahrenen Produktions-Spezialisten von NSK Europe Linearführungen ablängen, die Schienen mit Fasen versehen und ihre Enden für eine Montage in Reihe vorzubereiten. Außerdem können sie die Vorspannung der Linearführungen ändern, Schlitten auf den Schienen montieren, kundenspezifische Lasermarkierungen aufbringen und die Produkte abschließend reinigen. Darüber hinaus bietet NSK in Tilburg einen speziellen Verpackungsdienst an, der Beschädigungen während des Transports zuverlässig verhindert.
Bei Erreichen der vollen Kapazität wird die neue, ISO 9001-zertifizierte Anlage eine Produktionsleistung von mehr als 1000 Stück pro Woche erreichen. Das ist eine gute Nachricht für die zahlreichen Anwender von NSK-Linearprodukten sowohl auf Kugel- als auch auf Rollenbasis. So nutzen immer mehr Hersteller die Vorteile der Linear-Kugelführungen der NH/ NS-Serie, die im Vergleich zu herkömmlichen Führungen 1,3-mal höhere dynamische Tragzahlen und eine doppelt so lange Lebensdauer bieten. Sie sind mit einer Vielzahl von Optionen, einschließlich Schmiereinheiten und staubdichten Dichtungen, lieferbar und die vollständige Austauschbarkeit ermöglicht die freie Anpassung von Schiene und Schlitten.
Ähnlich weit verbreitet sind die NSK-Rollenführungen der RA-Serie, die sich u.a. durch lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit auszeichnen. Die Anwender profitieren außerdem von hoher Verschmutzungsbeständigkeit und wartungsfreiem Betrieb. Die optimierte Rollengröße schafft die Voraussetzung für hohe Steifigkeit und Lebensdauer, und die Rollenzwischnestcke gewährleisten eine hohe Laufruhe.
Bild1) Dank der neuen Fertigungsstraße bietet NSK den Kunden jetzt die Lieferung von kundenspezifischen Linearführungen innerhalb von sieben Tagen – in ganz Europa.

Bild 2) Nach dem Hochlauf wird die neue Fertigungsstraße für NSK-Linearführungen in Tilburg eine Kapazität von mehr als 1000 Antriebseinheiten pro Woche erreichen.
Teilen