Presse
Ergebnisse:
NSK übernimmt Spezialisten für Condition Monitoring
(2020-12-14)
NSK übernimmt Spezialisten für Condition Monitoring - Die NSK Ltd. übernimmt Brüel & Kjær Vibro, einen weltweit führenden Spezialisten für Condition Monitoring-Systeme (CMS). Verkäufer ist die Spectris Plc.
Einbaufertige Linearachsen – konfiguriert nach Kundenwunsch
(2020-12-14)
Einbaufertige Linearachsen – konfiguriert nach Kundenwunsch - Die US-amerikanische NSK-Schwestergesellschaft NSK Corporation hat einen vor-montierten motorisierten Linearantrieb entwickelt.
Neue Getriebelager für Schienenfahrzeuge
(2020-12-11)
Neue Getriebelager für Schienenfahrzeuge - NSK hat eine neue Baureihe von Getriebelagern entwickelt, die sich im Vergleich zur Vorgängerbaureihe u.a. durch nochmals höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer auszeichnet.
Großbäckerei: Lebensdauer von Linearführungen verzehnfacht
(2020-12-07)
Großbäckerei: Lebensdauer von Linearführungen verzehnfacht: Wenn Linearführungen in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie nicht die er-wartete Lebensdauer erreichen, kann der Einsatz von Linearsystemen mit integrier-ten Schmiereinheiten sinnvoll sein.
Ofenventilator in einer Großbäckerei: 4,5fach höhere Lagerstandzeit nach Austausch
(2020-12-02)
Ofenventilator in einer Großbäckerei: 4,5fach höhere Lagerstandzeit nach Austausch - In einer britischen Großbäckerei kam es immer wieder zu unerwarteten Produktions-unterbrechungen, weil die Stehlagereinheiten am Umlaufventilator eines Heißluft-ofens ausfielen.
Whitepaper zur Beschaffung von Ersatzteilen für Maschinen und Anlagen
(2020-11-30)
Beschaffung von Ersatzteilen für Maschinen und Anlagen: NSK hat ein Whitepaper veröffentlicht, das den Nutzen der Zusammenarbeit mit ei-nem bewährten Ersatzteillieferanten und OEM-Ausrüster beschreibt.
Produktion von Mund-Nase-Schutz – mit Linearführungen von NSK
(2020-11-23)
Produktion von Mund-Nase-Schutz – mit Linearführungen von NSK - Der Auftrag kam sehr kurzfristig: Ein Kunde der Sims Engineering Systems Ltd., Harlow/ Großbritannien benötigte eine Anlage zur automatisierten Produktion von Mund-Nase-Schutz.
Wälzlager mit verbesserter Keramikbeschichtung
(2020-11-09)
Wälzlager mit verbesserter Keramikbeschichtung - Bei drehzahlgeregelten Elektroantrieben ist der Einsatz von Wälzlagern mit Keramikbeschichtung sinnvoll.
Reibungsarme Radlager für Elektrofahrzeuge
(2020-11-05)
Reibungsarme Radlager für Elektrofahrzeuge - Speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge hat NSK neue reibungsarme Radlager (Hub Unit Bearings; HUBs) entwickelt.
Linearsysteme für die medizinische Bildgebung: Höchste Laufruhe und Präzision sind gefragt
(2020-11-02)
Linearsysteme für die medizinische Bildgebung: Höchste Laufruhe und Präzision sind gefragt - Die Qualität der medizinischen Bildgebungsverfahren (MRT, CT, PET) hängt auch von der Laufruhe und Präzision der verwendeten Antriebssysteme – insbesondere der Linearantriebe – ab.
NSK bekämpft die Produktion gefälschter Wälzlager
(2020-10-26)
NSK bekämpft die Produktion gefälschter Wälzlager -
Wälzlager von NSK in der neuesten Generation des Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszugs
(2020-10-16)
Wälzlager von NSK in der neuesten Generation des Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszugs - Auch in der neuesten Generation des japanischen Hochgeschwindigkeitszugs Shin-kansen sind NSK-Wälzlager im Einsatz.
NH/NS-Linearführungen erschließen neue Anwendungsbereiche
(2020-10-12)
NH/ NS-Linearführungen erschließen neue Anwendungsbereiche - Mit der NH/ NS-Serie hat NSK Linearführungen entwickelt, die sich im Vergleich zu konventionellen Linearführungselementen durch eine verdoppelte Lebensdauer aus-zeichnen.
Neuer Katalog: Wälzlager für Elektromotoren
(2020-10-05)
Neuer Katalog: Wälzlager für Elektromotoren - Mit einem neuen Katalog stellt NSK das umfangreiche Standardprogramm von Wälzlagern vor, die für die Wellenlagerung von Elektromotoren entwickelt wurden. Der Fokus liegt dabei auf Rillenkugellagern und Zylinderrollenlagern.
NSK bietet Cashflow-Programm für Lineartechnik-Produkte
(2020-09-30)
NSK bietet Cashflow-Programm für Lineartechnik-Produkte - NSK bietet seinen Kunden ein Programm zur Steigerung des Cashflows: Regelmäßig nachgefragte Lineartechnikprodukte wie Kugelgewindetriebe und Linearsysteme werden bei NSK im Kundenauftrag bevorratet und „on demand“ versandt.
Wie man gefälschte Wälzlager identifizieren kann
(2020-09-28)
Wie man gefälschte Wälzlager identifizieren kann - Nach wie vor werden gefälschte Wälzlager nach Europa importiert. Die meisten Käufer dieser Produkte haben nicht die Absicht, Fälschungen zu erwerben. Was können sie tun, um die Echtheit der Lager sicherzustellen?
Wälzlager für Servomotoren: Spezielle Fette und reibungsarme Dichtung erhöhen die Lagerlebensdauer
(2020-09-21)
Wälzlager für Servomotoren: Spezielle Fette und reibungsarme Dichtung erhöhen die Lagerlebensdauer - NSK bietet ein Programm an Rillenkugellagern, die an das Anforderungsprofil von Servoantrieben angepasst sind.
Vier plus Eins: NSK erweitert Kerntechnologien um die Fertigungstechnologie
(2020-09-14)
Vier plus Eins: NSK erweitert Kerntechnologien um die Fertigungstechnologie - Tribologie, Analysetechnologie, Mechatronik und Werkstofftechnik: Das sind seit Jahren die vier Kerntechnologien, auf die NSK seine Entwicklungskompetenz fokus-siert.
Neue Ultra-Hochgeschwindigkeitskugellager für Elektrofahrzeuge
(2020-09-07)
Neue Ultra-Hochgeschwindigkeitskugellager für Elektrofahrzeuge -
Neue Auflage des „Precision Machine Components“-Handbuchs von NSK
(2020-09-02)
Neue Auflage des „Precision Machine Components“-Handbuchs von NSK - Mit einer neuen Auflage des „Precision Machine Components“-Handbuchs gibt NSK eine aktuelle Übersicht über das Programm an Lineartechnik-Komponenten für Präzisionsantriebe.
Teilen