Presse
Ergebnisse:
Rillenkugellager für Elektrofahrzeuge: Beschichtung verhindert Elektroerosion
(2022-12-05)
Rillenkugellager für Elektrofahrzeuge: Beschichtung verhindert Elektroerosion - NSK entwickelt aktuell eine neue, kostengünstige Methode, um Elektroerosion im Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen zu verhindern.
Neue NSK-Kugelgewindetriebe für hochpräzise Werkzeugmaschinen der nächsten Generation
(2022-11-21)
NSK-Kugelgewindetriebe für hochpräzise Werkzeugmaschinen der nächsten Generation - NSK hat eine Kugelgewindetrieb-Baureihe für Werkzeugmaschinen entwickelt, die eine höhere Oberflächengüte im Formenbau und bei anderen anspruchsvollen Anwendungen ermöglicht.
NSK-Wälzlager sparen Kosten bei der Wartung eines Schiffsbeladers
(2022-11-07)
NSK-Wälzlager sparen Kosten bei der Wartung eines Schiffsbeladers - Als die Wälzlager, die eine Umlenkrolle am Schiffsbelader in einem australischen Ei-senerzhafen stützen, ausgetauscht werden mussten, wurden NSK-Experten um eine Einschätzung geben.
NSK-Innovationen fördern die Nachhaltigkeit der Industrie
(2022-10-17)
NSK-Innovationen fördern die Nachhaltigkeit der Industrie - Produzierende Unternehmen in ganz Europa leiden unter steigenden Energiekosten.
NSK entwickelt Assistenzroboter für den Patiententransport
(2022-10-03)
NSK entwickelt Assistenzroboter für den Patiententransport - In einem aktuellen Projekt arbeitet das Unternehmen in einer Initiative der japanischen Regierung mit, die den Einsatz von Robotertechnologie in Krankenhäusern beschleunigen wird.
Deutlich sichtbar: Die Vorteile von NSK-Linearführungen der NH-Serie bei der Glasbearbeitung
(2022-09-19)
Die Vorteile von NSK-Linearführungen NH-Serie bei der Glasbearbeitung - Ein italienischer Hersteller von Glasbearbeitungsmaschinen setzt in einer Vertikal- Bohr- und Fräsmaschine für Flachglasprodukte NSK-Linearführungen der Serie NH in Edelstahl ein.
Doppelte Auszeichnung für NSK bei den Supplier Awards von Toyota
(2022-09-14)
Doppelte Auszeichnung für NSK bei den Supplier Awards von Toyota - NSK Europe freut sich über gleich zwei Auszeichnungen bei den prestigeträchtigen Supplier Awards von Toyota Motor Europe (TME) Awards: ein „Certificate of Recognition“ in der Kategorie Zulieferer und einen „Superior Performance ...
Neue vierreihige Kegelrollenlager für die Stahlindustrie
(2022-09-05)
Neue vierreihige Kegelrollenlager für die Stahlindustrie - Aufgrund der rauen Umgebungsbedingungen und der hohen mechanischen Beanspruchungen müssen die Anlagen der Stahlerzeugung und –verarbeitung mit äußerst robusten und langlebigen Wälzlagern ausgestattet sein.
Maximale Leistung, höchste Energieeffizienz: Aktuelle Trends bei Wälzlagern für Industriemotoren
(2022-08-29)
Maximale Leistung, höchste Energieeffizienz: Aktuelle Trends bei Wälzlagern für Industriemotoren - In der industriellen Antriebstechnik geht der Trend klar zu Elektromotoren mit verbesserter Energieeffizienz. Auch drehzahlgeregelte Motoren leisten einen Beitrag zu verringertem Stromverbrauch bei.
NSK schult Produktionsmitarbeiter mit Virtual Reality-Technik
(2022-08-02)
NSK schult Produktionsmitarbeiter mit Virtual Reality-Technik - Die Bediener von hochpräzisen Schleif- und Honmaschinen in der Kugellagerfertigung von NSK werden jetzt im virtuellen Raum geschult.
Schwerlast-Kugelgewindetriebe mit erhöhter Lebensdauer
(2022-07-25)
Schwerlast-Kugelgewindetriebe mit erhöhter Lebensdauer - NSK hat die Schwerlast-Kugelgewindetriebe für anspruchsvolle Anwendungen wie Spritzgießmaschinen und Servopressen weiterentwickelt.
Südafrikanische Behörden beschlagnahmen große Mengen an gefälschten NSK-Lagern
(2022-07-11)
Südafrikanische Behörden beschlagnahmen große Mengen an gefälschten NSK-Lagern - Ende April 2022 wurden bei einer von NSK initiierten Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktion der südafrikanischen Polizei in Johannesburg Tausende gefälschte NSK-Wälzlagern im Wert von umgerechnet etwa 300.000 Euro ...
NSK auf der InnoTrans 2022: Impulse und Innovationen für die Antriebe von Schienenfahrzeuge
(2022-07-06)
NSK auf der InnoTrans 2022 - Auf der InnoTrans 2022 (20.-23. September, Berlin) wird NSK ein umfassendes An-gebot an Wälzlagern für Schienenfahrzeuge präsentieren: Radsatzlager sowie Lager für Fahrmotoren und Getriebe.
Hersteller von Verpackungsmaschinen standardisiert sein Maschinenprogramm mit NSK-Linearführungen
(2022-07-04)
Hersteller von Verpackungsmaschinen standardisiert sein Maschinenprogramm mit NSK-Linearführungen - Dank der Zusammenarbeit mit der Acumo AB, dem autorisierten NSK-Vertriebspartner in Schweden, kann einer der größten Hersteller von Verpackungsmaschinen in Skandinavien seine Maschinen optimal auf die ...
Holzverarbeitender Betrieb reduziert Stillstandszeiten mit NSK-Linearführung
(2022-06-27)
Holzverarbeitender Betrieb reduziert Stillstandszeiten mit NSK-Linearführung - Dank der von NSK entwickelten Linearführungen mit K1-Schmiereinheit konnte ein holzverarbeitendes Unternehmen die Ausfälle der Linearsysteme an einer Förderstation um mehr als den Faktor Zwölf reduzieren.
NSK und thyssenkrupp Automotive prüfen Kooperation
(2022-05-31)
NSK und thyssenkrupp Automotive prüfen Kooperation - NSK Ltd und die thyssenkrupp AG haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Prüfung eines Joint Ventures zwischen NSK Steering und thyssenkrupp Automotive Technology unterzeichnet.
NSK-Kugelgewindetriebe sorgen für Perfektion beim Bearbeiten von Brillengläsern
(2022-05-30)
NSK-Kugelgewindetriebe sorgen für Perfektion beim Bearbeiten von Brillengläsern - Der italienische Maschinenbauer MEI System profitiert von der hohen Qualität der Kugelgewindetriebe von NSK.
NSK-Rollenführungen steigern die Verfügbarkeit von Blasformmaschinen
(2022-05-16)
NSK-Rollenführungen steigern die Verfügbarkeit von Blasformmaschinen - Ein Hersteller von PET-Flaschen musste häufig die Linearführungen an seinen Blasformmaschinen austauschen. Nach der Umstellung auf NSK-Rollenführungen der RA-Serie gab es mehr als ein Jahr lang keine Ausfälle mehr.
NSK nutzt Regenwasser im Werk Newark/ GB
(2022-05-02)
NSK nutzt Regenwasser im Werk Newark/ GB - Die NSK-Produktionsstätte in Newark/ Großbritannien hat ein System zur Nutzung von Regenwasser installiert, das den Wasserverbrauch um fast 200.000 Liter pro Jahr senken wird.
NSK stellt das weltweit erste Wälzlagerprogramm mit Käfigen aus Biokunststoff vor
(2022-04-20)
NSK stellt das weltweit erste Wälzlagerprogramm mit Käfigen aus Biokunststoff vor: Im vergangenen Jahr hat NSK den weltweit ersten Biokunststoffkäfig für Wälzlager vorgestellt.
Teilen