Mood 3 Products

Das Wälzlager-Produktportfolio von NSK


NSK Produkte sind überall dort zu finden, wo sich etwas bewegt. Dazu gehören unsere Wälzlager, die nach mehr als einem Jahrhundert immer noch das Herzstück unseres Portfolios bilden, sowie unsere Linearführungen und Komponenten für die Automobilindustrie, die allesamt von höchster Qualität sind. Seit unserer Gründung vor mehr als einem Jahrhundert blicken wir auf eine Erfolgsgeschichte technischer Exzellenz zurück, die sich heute in der breiten Palette der von uns hergestellten Komponenten widerspiegelt.


Wälzlager

Das Herzstück des Produktportfolios von NSK sind unsere Wälzlager. Wir bieten viele verschiedene Lagertypen an, die alle auf unterschiedliche Umgebungen, Bedingungen und Anwendungen zugeschnitten sind. 

Rillenkugellager

Wenn von Wälzlagern die Rede ist, kommen vielen Anwendern vermutlich zuerst Rillenkugellager in den Sinn. Diese sind weltweit am häufigsten im Einsatz und wegen ihrer Vielseitigkeit und Einfachheit geschätzt. NSK bietet ein umfassendes Sortiment an Rillenkugellagern, zu deren wichtigsten Merkmalen verschiedene Käfigtypen, hochwertiger Stahl, fortschrittliche Schmiertechnologie, patentierte Dichtungen und feinst bearbeitete Laufbahnen zählen.

 


Schrägkugellager

Schrägkugellager zeichnen sich durch einen Kontaktwinkel aus, durch den sie neben Radiallasten auch gleichzeitig hohe Axiallasten in einer Richtung aufnehmen können. NSK bietet diese Wälzlager in verschiedenen Ausführungen an, darunter ein- und mehrreihige Konfigurationen, die eine hervorragende Leistung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln und Fahrzeugmotoren bieten.


Zylinderrollenlager

Wie der Name schon sagt, enthalten Rollenlager keine Kugeln, sondern Rollen. Rollen verfügen über eine größere Kontaktfläche; Rollenlager können also weitaus größere Lasten aufnehmen. NSK Zylinderrollenlager werden in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, z. B. in Schwermaschinen, Fahrzeuggetrieben und Schienenfahrzeugen, wo hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit entscheidend sind.


Pendelrollenlager

Pendelrollenlager verfügen über eine noch größere Oberfläche als ihre zylindrischen Pendants und können durch ihre tonnenförmigen Rollen noch höhere Lasten aufnehmen. Das Wälzlagerangebot von NSK eignet sich für Maschinen, die hohen Radiallasten, schweren Lasten und Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Beispiele hierfür sind Bergbaumaschinen, Getriebe, Luftvorwärmer, Strangpressen, Zentrifugalseparatoren und Maschinen im Baugewerbe, in der Stahlerzeugung und in der Papierherstellung.


Hochgenauigkeitslager

Die Hochgenauigkeitslager von NSK werden im englischen Newark hergestellt und bieten durch Sonderwerkstoffe und eine hochpräzise Fertigung zusätzliche Leistung. Die Vorteile sind eine längere Lebensdauer, höhere Drehzahlen, eine verbesserte Präzision der Ausrüstung und vieles mehr. Hochgenauigkeitslager sind als Kugellager, Rollenlager und Stützlager für Kugelgewindetriebe erhältlich, die jeweils einzigartige Vorteile für spezifische Anwendungen bieten.

 


Gehäuselager

NSK bietet eine breite Palette von Gehäuselagern an, darunter die selbstschmierenden Lager der RHP Self-Lube®-Baureihe. Diese umfasst die Self-Lube®-, Silver-Lube®-, Life-Lube®- und Molded-Oil-Modelle. Jedes der Lager besteht aus zwei Grundkomponenten, einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außendurchmesser und einem verlängerten Innenring, der in ein Stehlager- oder Flanschlagergehäuse montiert ist.


Diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig. Um mehr über Pendelkugellager, Axial-Rillenkugellager, Kegelrollenlager, Lagergehäuse und andere Wälzlager zu erfahren, besuchen Sie den Bereich Produkte auf der Website von NSK Europe.


Linear Komponenten

Neben dem umfangreichen Wälzlagersortiment bietet NSK auch eine Vielzahl von Produkten für Linearbewegungen an, die für Anwendungen, die eine präzise lineare Bewegung erfordern, unerlässlich sind. Dazu gehören Linearbewegungssysteme wie Linearführungen, Kugelgewindetriebe und Linearantriebe. NSK ist der weltweit führende Hersteller von Kugelgewindetrieben. Unsere Komponenten finden sich in Werkzeugmaschinen, Spritzgussmaschinen und allgemeinem Maschinenequipment sowie in speziellen Umgebungen, wie z. B. Halbleiter- und LCD-Produktionsanlagen.


Automotive

NSK spielt eine tragende Rolle in der Automobilindustrie und bietet eine Reihe von Produkten für OEM- und Aftermarket-Kunden. Zu unserem Portfolio gehören Motorteile, Radlager und Kupplungslager, die alle auf eine verbesserte Leistung und Sicherheit von Fahrzeugen ausgelegt sind. Im Zuge der Orientierung der Branche hin zu Elektro- und Hybridfahrzeugen tragen wir mit der Entwicklung von Lösungen, die den jeweiligen Anforderungen gerecht werden, signifikant zu einer nachhaltigen Zukunft der Automobilindustrie bei.