Immer und überall in Bewegung
Überblick über unsere Industrien
Wenn Sie schon einen anderen unserer Blogartikel gelesen, mit einem Mitglied unseres Teams auf einer Veranstaltung oder Messe gesprochen oder einen unserer Social-Media-Kanäle besucht haben, dann haben Sie dort wahrscheinlich schon Folgendes gehört: Die Produkte von NSK sind überall dort zu finden, wo sich etwas bewegt. Mit dieser kühnen Behauptung wollen wir natürlich nicht suggerieren, dass unsere Wälzlager die Flügel eines Adlers zum Schlagen bringen oder unsere Linearführungen tektonische Platten bewegen. Aber in der Tat stellen wir so viele verschiedene Produkte her und beliefern so viele verschiedene Branchen, dass immer dann, wenn etwas sowohl von Menschenhand geschaffen ist als auch in Bewegung ist, unsere Antriebs- und Steuerungsprodukte mit großer Wahrscheinlichkeit ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses sind.
Eine umfassende Aufstellung würde mehrere Seiten füllen, aber im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Überblick über einige der wichtigsten Einsatzbereiche unserer Produkte, über die jeweiligen Maschinen, für die wir Produkte anbieten, und über die jeweils eingesetzten Produkte selbst.
Werkzeugmaschinen
Unter Werkzeugmaschinen versteht man Geräte, die nicht von Hand betrieben werden und mit denen Werkstoffe, in der Regel Metalle, durch verschiedene Bearbeitungsverfahren geformt oder zerspant werden. Sie sind in vielen Fertigungs- und Produktionsprozessen von wesentlicher Bedeutung, da mit ihnen präzise Komponenten und Teile hergestellt werden können, die in Branchen wie dem Bauwesen oder der Luft- und Raumfahrt verwendet werden.
Wir bei NSK sind stolz darauf, der einzige Hersteller zu sein, der einen umfassenden Entwicklungs- und Vertriebsservice für die wichtigsten Werkzeugmaschinenteile anbietet. Unser Produktportfolio – das nach unserer Auffassung weltweit einzigartig ist – umfasst Hochgenauigkeitslager, die sowohl in Japan als auch in England hergestellt werden, Spindeln, die die höchsten Drehzahlen auf dem Markt bieten, Kugelgewindetriebe, die dank unserer Spitzentechnologie weltweit führend sind, und Linearführungen, die mit Fertigungstechnologien hergestellt werden, die hohe Präzision und Produktqualität garantieren.
Stahl und Metall
Wälzlager sind überall in der Stahlerzeugung zu finden, vom Lagerplatz für Rohstoffe bis hin zum Veredelungsprozess. Nahezu jeder Wälzlagertyp kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Einsatz; jedes Wälzlager muss zudem den besonderen Betriebsbedingungen in der Stahlerzeugung standhalten, z. B. Stahlstaub, großen Mengen an Wasser, starker Hitze, schweren Lasten, extremen Erschütterungen und stark schwankenden Betriebsdrehzahlen mit schnellen Beschleunigungen und Verzögerungen.
In einer solchen Umgebung liegt der Fokus natürlich auf der Herstellung von Wälzlagern mit einer langen Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit. Daher bietet NSK ein umfangreiches Portfolio für die Stahlerzeugung – von Standardwälzlagern nach ISO-Norm bis hin zu eigenentwickelten Hochleistungs-Spezialwälzlagern.
Ob Wälzlager für einen Konverter, eine Stranggussmaschine oder ein Walzwerk: Mit Sicherheit haben wir das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse.
Bergbau und Bauindustrie
Warum gehören die Bauindustrie und der Bergbau hier zur gleichen Kategorie? Aus einem entscheidenden Grund: Die Herausforderungen für Wälzlager sind in beiden Bereichen sehr ähnlich: hohe Lasten mit Stößen und Erschütterungen, geringe Lasten mit hohen Drehzahlen und hohe Lasten mit niedrigen Drehzahlen.
Hinzu kommt in beiden Branchen der häufige Einsatz der Maschinen in entlegenen Gebieten, z. B. im Gebirge, in der Wüste oder sogar Tausende von Metern unter der Erde. Die unterschiedlichsten Maschinen – von Brechern, Zerkleinerern und Baggern bis hin zu Sieben, Ladern und Transportern – arbeiten hier oft im Dauerbetrieb. Daher haben Ausfälle erhebliche Auswirkungen auf die Produktion; Reparaturen sind aufgrund der Größe der Maschinen oft schwierig.
Das heißt natürlich, dass Wälzlager in Bergbau- und Baumaschinen robust, langlebig und äußerst zuverlässig sein müssen. NSK verfügt über die Erfahrung und das entsprechende Know-how, sodass unsere Produkte diesen Anforderungen gewachsen sind.
Papierherstellung
Wie viele andere Branchen ist auch die Papierindustrie stets auf der Suche nach Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung. Eine der größten Bedrohungen für die Produktivität sind ungeplante Ausfallzeiten; daher erwarten Kunden in diesem Bereich von ihren Bauteilen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Die Produkte von NSK erfüllen genau diese Erwartung: Unsere Wälzlager, die in allen Bereichen moderner Papierherstellungsmaschinen zu finden sind, sind auf die höchsten Standards ausgelegt.
Besonders stolz sind wir auf unsere widerstandsfähigen, langlebigen TL-Lager (TL = „tough and long life“). Sie wurden speziell für Papiertrockner entwickelt, bei denen hocherhitzter Dampf durch die Walzen geleitet wird. Bei Wälzlagern in dieser anspruchsvollen Umgebung kommt es häufig zu Problemen, unter anderem zu einem Bruch des Innenrings durch erhöhte Passungsspannung infolge von Temperaturunterschieden zwischen Welle und Ring. Dank einer speziellen Nitrocarburierungsbehandlung ist die Bruchfestigkeit des Innenrings des TL-Lagers erhöht und die Maßstabilität bei hohen Temperaturen ist ausgezeichnet. Deshalb ist das Vertrauen des Markts in diese Wälzlager extrem hoch.
Natürlich ist dies keine vollständige Liste aller Sektoren, in denen unsere Produkte zum Einsatz kommen. Das würde hier eindeutig den Rahmen sprengen. Mehr über die anderen Branchen, die wir beliefern, erfahren Sie durch Klicken auf die untenstehenden Links:
Windkraftanlagen, Schienenfahrzeuge, Pumpen und Kompressoren, Landwirtschaft, Industriemotoren, Industriegetriebe, Lebensmittelverarbeitung, Fahrzeugherstellung, Zement, Medizintechnik
Teilen