Zement

NSK ist der Überzeugung, dass ungeplante Ausfallzeiten keine Option sind – unsere Lösungen helfen Ihnen dabei, dass Ihre Maschinen das ganze Jahr laufen!
Aufgrund unserer engen Zusammenarbeit mit der Bergbau-, Zement-, Fertigbeton- und Aggregatindustrie setzen wir auch weiterhin auf unsere Erfahrungen und Kenntnisse von industriellen Prozessen, Anwendungen und Problemfeldern. Enge Partnerschaften mit Maschinenherstellern und Endanwendern erlauben es den NSK Ingenieuren, Anforderungen zu verstehen und zuverlässige Lösungen bereitzustellen. Unsere Produkte sind darauf ausgerichtet, ungeplante Ausfallzeiten sowie die Auswirkungen der umgebungstypischen Verschmutzungen und Erschütterungen zu vermeiden.
Zuverlässigkeit, Qualität und geringer Wartungsaufwand sind die Eigenschaften der Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von NSK – und kritische Faktoren für eine optimierte Maschinenverfügbarkeit und Ihre Bilanz. Dank der umfangreichen Erfahrungen mit rauen Betriebsumgebungen ist NSK in der Lage, perfekt auf die Anforderungen der Zementindustrie angepasste Wälzlager anzubieten.
Sind Verunreinigungen Ihr größtes Problem?
Anlagenzuverlässigkeit ist der Schlüssel zur Produktionsoptimierung.
Erhöhen Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Maschinen, ungeachtet der Bedingungen – Feuchtigkeit, Hitze, Staub, Erschütterungen oder Drucklast.
Verunreinigungen treten immer auf, und letztendlich führen sie immer dazu, dass die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen darunter leidet und Stillstandszeiten verursacht werden. So sind 80 % aller frühzeitigen Lagerausfälle auf schlechte oder nicht ausreichende Schmierung und einen hohen Verschmutzungsgrad zurückzuführen.
Dank der "4+1 - Kerntechnologien" von NSK bieten wir. bietet NSK Innovationen in den Bereichen Material, Schmierung, Dichtung und Lagerauslegung, was die Wälzlager gegen durch Verunreinigungen herbeigeführte Abplatzung, Abblätterung, Abnutzung und Blockierung resistent macht.
Die Zusammenarbeit mit NSK verschafft Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen und Sie profitieren von der Branchenerfahrung und dem technischen Know-how von NSK. Wir helfen Ihnen bei der Leistungssteigerung Ihrer Anwendungen: Brennöfen, Mahlanlagen, Kugelmühlen, Pumpen und Getrieben, hydraulischen Walzenpressen, Ventilator- und Luftaufbereitungsanlagen, Motoren und Transportbändern.

Wie lassen sich Ausfälle vermeiden? Lösungen für die Zementindustrie
Die Hauptschwäche bei Transportbändern in der Zementindustrie sind die Wälzlager der Laufrollen, gefolgt von den Wälzlagern in Motor und Getriebe. Trotzdem sind die Wälzlager nicht immer die eigentliche Ursache des Problems. Eine lange Lebensdauer der Wälzlager trägt aber entscheidend zur Langlebigkeit des Transportbands bei.
Die NSKHPS Hochleistungs-Pendelrollenlager von NSK übernehmen genau diese Aufgabe – sie reduzieren die Ausfälle und gewährleisten eine längere Lebensdauer.
Die TF-Tough-Steel-Lager von NSK aus widerstandsfähigem Wälzlagerstahl wurden entwickelt, um die Abnutzung durch Verunreinigungen zu minimieren und dadurch den Produktionslauf unter ungünstigen Bedingungen zu maximieren.
Die Molded-Oil-Lager von NSK helfen Ihnen beim Lösen von Schmierungsproblemen sowie bei der Minimierung von Ausfällen und Schmierwartungen.
Die Long-life VS-Pendelrollenlager verbinden eine hohe Betriebszuverlässigkeit mit einem geringen Wartungsaufwand. Sie trotzen den härtesten Belastungen und Vibrationen sowie den schwersten Ausrichtungsfehlern.
Diese Wälzlager minimieren Ihre Probleme. Unsere NSK-Techniker beraten Sie gern bei der Wahl der richtigen Wälzlager für Ihre Maschinen, Prozesse und Betriebsbedingungen, sodass Sie stets das Maximum aus Ihren Geräten herausholen.
Wie erreicht man, dass eine Pumpe ewig läuft?
Sicher, nichts hält ewig − dennoch können Sie eine längere Nutzungsdauer für Ihre Pumpen erreichen!
In den meisten Unternehmen werden die Pumpen so lange nicht beachtet, bis sie irgendwann ausfallen. Die größte Sorge besteht dann darin, wie man sie so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen kann. Bei den in der Zementbranche verwendeten Maschinen und Prozessen spielen Pumpen eine entscheiden Rolle, sodass ein effizienter und effektiver Pumpenbetrieb von äußerster Wichtigkeit ist. Durch geeignete Wartung und Schmierung könnten diese Pumpen länger arbeiten.
Die häufigste Ausfallursache bei den Kreiselpumpen sind die Dichtungen, das Schmiermittel und die Wälzlager. Diese Schwachstellen sind voneinander abhängig: wenn die Dichtungen versagen, können die Wälzlager ausfallen, und wenn nicht ausreichend Schmiermittel vorhanden ist, können die Wälzlager kurz darauf ebenfalls ausfallen.
Ein Gespräch mit den NSK-Ingenieuren könnte Ihren Pumpen eine längere Lebensdauer bescheren – die Ingenieure können Sie vor Ort beraten und Ihnen bei der Lösung von Problemen in Bezug auf Maschinen, Dichtungen, Montage, Schmierung und Wartung helfen, um das Beste aus Ihren Wälzlagern und damit aus Ihren Pumpen herauszuholen.

Effektive Lösungen für Ihre Probleme!!
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, damit Sie in Ihrer Branche konkurrenzfähig bleiben können.
Mithilfe des Added Value Programme - AIP, das bereits mehreren Kunden nachweislich beim Erzielen einer höheren Zuverlässigkeit und einer besseren Effizienz geholfen hat, kann sich NSK unmittelbar auf das Lösen von kosten- und zeitintensiven Problemen konzentrieren. Wir stellen den Erfolg Ihres Unternehmens während jedes einzelnen Arbeitsschrittes sicher.
Erfahren Sie, wie NSK mithilfe des strukturierten Added Value Programme seinen Kunden geholfen hat, ihre Prozesse effektiv zu nutzen und den Endgewinn zu erhöhen.

Wälzlager der TF-Reihe
Diese wurden für besonders widrige Betriebsbedingungen entwickelt. Sie bieten extreme Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und eine geringe Wärmeentwicklung. Dadurch ermöglichen Sie eine lange Gebrauchsdauer >>
Schrägkugellager NSKHPS mit Messingkäfig
Entwickelt für lange Lebensdauer, geringe Vibrationen und ruhigen Lauf. >>
Pendelrollenlager der Molded-Oil–Reihe
Geschmiert mit dem von NSK entwickelten Moilded-Oil. Diese Lager sind besonders geeignet an Einbaustellen wo eine regelmäßige Nachschmierung nicht möglich ist. >>
Long-Life Pendelrollenlager für Schwingsiebanwendung
Speziell dafür ausgelegt, den rauen Arbeitsbedingungen und häufigen Schwingungen in der Bergbau-, Steinbruch- und Bauindustrie standzuhalten. >>
Sondergehäuse mit integriertem Lager
Lager mit Sondergehäuse für die Hersteller von Rüttelmaschinen >>

NSK Success Stories
Nachvollziehbare Fallstudien gelten als beste Referenzen unseres Erfolges. Untenstehend finden Sie eine Aufstellung solcher Fallstudien >>

Technische Anfrage
Suchen Sie nach einer neuen Lösung? Füllen Sie das Formular für technische Anfragen aus, und einer der Mitarbeiter des technischen Teams von NSK wird Ihnen so schnell wie möglich weiterhelfen. >>

Schadensdiagnose
Verhindern Sie, dass Ihre Wälzlager nicht vorzeitig oder unerwartet ausfallen. Sparen Sie sich Ärger und Geld mit den NSK Werkzeugen zur Schadensdiagnose. >>
Teilen