Industriegetriebe

Getriebe werden in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen eingesetzt. Durch die Verwendung von Getrieben kann eine geringe Rotationskraft (Drehmoment) in eine viel größere Rotationskraft übersetzt oder eine geringe Drehzahl erhöht werden. In vielen Industriesektoren ist das Getriebe als Komponente, die die mechanische Leistung überträgt, ein unentbehrlicher Teil der Ausrüstung. Solche Getriebeeinheiten finden sich:
Im Zentrum von Windkraftanlagen
In Kraftfahrzeugen
In der Untersetzung von Riesenrädern
Durch die Bereitstellung von Wälzlagern für Getriebe dieser Art unterstützt NSK deren zentrale Funktion, den „richtigen Dreh“, und sorgt so gewissermaßen dafür, dass die Welt sich weiterdreht.
Da der Ausfall eines Getriebes in vielen Fällen schwerwiegende Konsequenzen haben kann, ist hier eine extrem hohe Zuverlässigkeit gefragt. Selbstverständlich ist es unser Anspruch, unsere Konstruktionen exakt auf die Kundenanforderungen abzustimmen, und wir arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen der Produktqualität. NSK liefert Wälzlager mit langer Lebensdauer, um die Wartungskosten für Anlagen und Ausrüstung zu reduzieren. Darüber hinaus sind die Lager auf hohe Tragzahlen und maximale Zuverlässigkeit ausgelegt.
NSK wird weiterhin seine Kompetenzen in allen Bereichen bündeln. Im Hinblick auf Umweltbelange wird das Unternehmen seine Bemühungen in der Produktentwicklung fortsetzen, um die nächste Wälzlagergeneration für effizientere Getriebe mit noch längerer Lebensdauer auf den Markt zu bringen.
Betriebsbedingungen: Konstante Drehmomente bei unterschiedlichen Drehzahlen
Die Anforderungen, die ein Elektromotor oder ein Generator an eine Lagerung stellt, sind von denen eines Getriebes vollkommen unterschiedlich. Hierbei werden selten Stöße oder Drehmomentschwankungen wahrgenommen. Es sind meist verschiedene Drehzahlen, die als Einflußgröße auf die Lagerung einwirken.
Unterschiedlich dagegen sind die Leistungsklassen. Elektromotoren und Generatoren im Consumer-Segment, wie z. B. Antriebsmotoren bei Waschmaschinen oder Lichtmaschinen im PKW, haben meist nur einen äußerst begrenzten Bauraum zur Verfügung und arbeiten eher unter konstanten Bedingungen. Motoren und Generatoren mit einer höheren Leistungsdichte werden üblicherweise in Industrieanlagen oder bei der Energieerzeugung eingesetzt. Hier sind starke Lastschwankungen üblich.
Bei Elektromotoren und Generatoren muss häufig die Lagerung der Welle vom Gehäuse isoliert werden, um schädlichen Stromfluss zu vermeiden. Hier hat NSK stromisolierte Lager mit Keramikbeschichtung entwickelt, die für diese spezifischen Bedingungen in der Mechatronik geeignet sind.
Für alle Betriebsbedingungen und Anwendungen bietet Ihnen NSK die richtigen Lager, wie z. B. die extrem kompakten Rillenkugellager, die für einen besonders geräuscharmen Lauf, optimierten Energieverbrauch und Wartungsfreiheit sorgen.
Stromisolierte Lager mit Keramikbeschichtung
Manche Anwendungen sind anfällig für Lagerbeschädigungen und Frühausfälle durch Elektrokorrosion. Elektrokorrosion ist eine Schädigung der Laufbahn durch elektrische Entladungen zwischen Wälzkörper und Laufbahn. Mit seinen stromisolierten Lagern bietet NSK für dieses Problem ein spezielles Produkt mit hohem Isolationswiderstand. Die Lagerringe weisen eine Keramikbeschichtung mit definierter Stärke auf, die in einem besonderen Sprühverfahren aufgebracht wird. Das sorgt für die gewünschte hohe Bindung zum Lagerstahl.
Unsere Innovationen:
Rillenkugellager der HR-Serie
Hybridlager mit Keramikkugeln


NSKHPS Pendelrollenlager
Die Lager der NSKHPS-Reihe stehen für „High Performance Standard“. Das verwendete Material entspricht den neusten Entwicklungen. Die Lager sind besonders gut geeignet für hohe Drehzahlen und Lagerbelastungen. >>

Zylinderrollenlager mit erhöhten Tragzahlen für Großgetriebe
Längere Lebensdauer bei Anwendungen im Anlagenbau. >>

Rillenkugellager für höchste Tragzahlen - HR Serie
Die deutlich höhere Tragzahlen erhöhen beträchtlich die Lebensdauer einer Anlage oder einer Maschine. >>

Stromisolierte Lager mit Keramikbeschichtung
Ideal für Anwendungen welche anfällig für Lagerbeschädigungen und Frühausfälle durch Elektrokorrosion sind. >>

Hybrid-Lager mit Keramikkugeln
Für Anwendungen bei denen ein hoher Grad an elektrischer Isolierung und / oder hohe Drehzahleignung benötigt wird >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Teilen