Industriemotoren

Elektromotoren kommen als Antriebsquelle in den verschiedensten Industriezweigen zum Einsatz.
Wälzlager von NSK werden häufig für drehende Motorteile eingesetzt. Sie ermöglichen nicht nur eine laufruhige Rotation, sondern erfüllen mit der Aufnahme der Motorlast auch eine zentrale Funktion.
Vor dem Hintergrund, dass der Umweltschutz als globales Thema immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird Elektrizität als Antriebsenergie immer bedeutender und der Bedarf von Kunden nach Motoren mit geringem Stromverbrauch steigt. Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach Lösungen mit hoher Zuverlässigkeit durch eine längere Lebensdauer. Um diese Anforderungen zu erfüllen, liefert NSK hochfunktionale Wälzlager, die seine Kerntechnologien im Bereich der Tribologie in höchstem Maße nutzen.
Diese Technologien, die geringen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer sicherstellen, spiegeln NSKs Einsatz für den Umweltschutz wider. Das Unternehmen wird seine Aktivitäten in diesem Bereich als eine seiner zentralen Aufgaben fortführen.
Teilen