Bergbau und Bauindustrie

Der Bergbau leistet durch die Bereitstellung von Ressourcen für Stromerzeugung sowie Straßen- und Wohnungsbau einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Aufrechterhaltung des täglichen Lebens. Bergwerke befinden sich üblicherweise weit entfernt von den Arbeitsstätten der meisten Menschen – häufig in bergigen oder trockenen Regionen und bis zu 2 000 Meter unter Tage. Die Ausrüstung in Bergbauanlagen ist vielfältig und kann im 24-Stunden-Betrieb eingesetzt werden. Der Abbauprozess beginnt mit dem Aufbrechen von Felsschichten und mündet in der Verarbeitung von Mineralien, wobei Technologien wie Brech- und Siebmaschinen sowie Bunker- und Förderausrüstung zum Einsatz kommen.
Wie der Bergbau spielt auch das Baugewerbe eine wichtige gesellschaftliche Rolle, da es unser Leben auf sichere und effektive Weise komfortabler und effizienter macht. Von Hochhäusern über Autobahnen bis hin zur Kanalisation: Baumaschinen wie Bagger, Planierraupen und Kräne helfen uns dabei, unsere Zukunft zu gestalten.
Die Betriebsumgebungen für Wälzlager in der Bergbau- und Bauindustrie können extrem rau sein. Zu den typischen Umgebungsbedingungen gehören:
- Hohe Lasten gepaart mit Stoßbelastungen
- Geringe Lasten bei hohen Drehzahlen
- Hohe Lasten bei geringen Drehzahlen
Neben Nachhaltigkeit sind im Bergbau und Bau auch Produktivität und Zuverlässigkeit Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Wenn hier Ausrüstung ausfällt, kann dies schwerwiegende Folgen für die Produktion haben. Hinzu kommt, dass die aktuelle Entwicklung hin zu immer größeren Maschinen Reparaturen zu einem aufwendigen Unterfangen macht. Die Kunden von NSK benötigen Wälzlager, die diesen rauen Betriebsumgebungen standhalten – Lager, die widerstandsfähig, langlebig und zuverlässig sind. Um diese Anforderungen zu erfüllen, setzt NSK auf modernste Verfahren der Wälzlagerkonstruktion, die auf den Kerntechnologien für Werkstoffe, Schmierung und Analyse basieren. Im Ergebnis kann NSK seinen Kunden Wälzlager liefern, die sowohl eine lange Lebensdauer als auch eine hohe Zuverlässigkeit bieten. So trägt NSK zur Steigerung der Produktivität und zur Senkung der Wartungskosten bei, während gleichzeitig ein nachhaltiger und umweltfreundlicher Betrieb in den rauen Umgebungsbedingungen der Bergbau- und Bauindustrie gewährleistet ist.
Erfahrung und Technologie von NSK

Bergbau- und Baumaschinen kommen an vielen Standorten auf der ganzen Welt zum Einsatz. Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Produktivität sind in diesen bedeutenden Branchen unerlässlich. NSK verfügt über die Erfahrung und die Technologie, um diese hohen Anforderungen zu erfüllen. Von Standardlagern mit den weltweit höchsten Tragzahlen bis hin zu Speziallagern mit den neuesten Innovationen: NSK bietet Lösungen für die vielfältigen Anforderungen der Bergbau- und Bauindustrie. Diese innovativen Produkte sind u. a.:
- NSKHPS-Hochleistungs-Pendelrollenlager für Industriemaschinen
Zusätzlich zu den neuesten Käfigkonstruktionsmerkmalen und speziellen Oberflächenbehandlungen kommen bei diesen Wälzlagern fortschrittlichste Werkstoffe zum Einsatz. Dadurch konnte ihre Tragfähigkeit erheblich erhöht und ihre Lebensdauer verlängert werden.
- Zylinderrollenlager der EW-/EM-Serie
NSK hat einen ausgewogenen integrierten und wälzkörpergeführten Massivkäfig entwickelt, der sowohl größere Wälzkörper als auch eine höhere Anzahl von Wälzkörpern ermöglicht. Infolgedessen konnten wir eine Serie hochbelastbarer Zylinderrollenlager der neuesten Generation mit herausragenden Eigenschaften hinsichtlich Tragzahlen und Lebensdauer auf den Markt bringen.
NSK treibt seine Entwicklungen kontinuierlich voran, um seine Position als Zulieferer von Wälzlagern mit den weltweit höchsten Tragzahlen weiter zu festigen. Unsere Erfahrungen in Bergbau- und Bauanwendungen auf der ganzen Welt, unsere Expertise im Bereich Wälzlager und deren Bauteile sowie innovative Technologien ermöglichen es NSK, Kunden mit umfassendem Service und passenden Lösungen zu versorgen. Wenn Sie eine Wälzlagerlösung für die Bergbau- oder Bauindustrie suchen, ist NSK Ihr richtiger Ansprechpartner.
Graben, Bohren und Sprengen... auf der Suche nach Erz
Ob es um das Graben eines Zugangsstollens, den eigentlichen Erzabbau oder die Freilegung von Erzlagerstätten geht -die Bohrgeräte, Schürfkübel- und Löffelbagger arbeiten unter rauesten Bedingungen und an den unzugänglichen Orten eines Bergbaustandorts. Die in dieser Umgebung eingesetzten Wälzlager müssen vor allem zuverlässig sein.
Die Technologie, der Service und die Erfahrung von NSK können Ihnen dabei helfen, Ihre hohe Produktivität beizubehalten bzw. weiter auszubauen.
Brecher
Transportbänder

Aufschichten, Schieben oder Transportieren: NSK Wälzlager tragen deutlich zur Senkung Ihres Wartungsaufwands bei
Schwere Lasten, Stoßbelastungen, Vibrationen, Ausrichtungsfehler und Verunreinigung durch Schutt tragen alle zum Verschleiß der Maschinen bei, aber die Wälzlager für Bergbaumaschinen von NSK können deutlich zur Senkung Ihres Wartungsaufwands beitragen.
Zusammen mit Maschinenherstellern aus der Bergbau- und Gewinnungsindustrie, Bauunternehmern und Minenbetreibern haben wir Wälzlager entwickelt, die den extremen Anforderungen dieser Industriezweige gewachsen sind. Wir werden auch weiterhin in neuen Technologien investieren um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen die gewünschte Leistung der stetig wachsenden Anforderungen erbringen.
Transportananlagen in der Steinbruch- und Bergbauindustrie: Förderanlagen, Muldenkipper, Schaufelradbagger, Lader ... mobile Baumaschinen.

Zerkleinern, Mahlen, Sieben, Sprengen... Erze vorbereiten, trennen und anreichern ist Schwerstarbeit
Die extrem rauen Bedingungen bei den Arbeitsgängen zur Vorbereitung, Trennung und Anreicherung von Erzen fordern den Maschinen in Sachen Gewicht und Vibrationen das Äußerste ab und auch die Verunreinigung ist ein ständiges Problem.
Da NSK seit vielen Jahren sowohl mit Anlagenherstellern als auch mit Endnutzern zusammenarbeitet und somit ihre Bedürfnisse versteht, sind wir in der Lage, Wälzlager zu entwickeln und zu fertigen, die trotz ständiger Ausrichtungsfehler, Stoßbelastungen und Vibrationen einwandfrei funktionieren und so ein Garant für die Leistung Ihrer Maschinen unter derart extremen Bedingungen sind.
Entsprechend Ihres individuellen Bedarfs beraten und helfen wir Ihnen gern in den folgenden Bereichen: Montage, Schmierung sowie Wahl der richtigen Dichtungen und Wälzlager.
Schrägkugellagerreihe NSKHPS für längeren Pumpenbetrieb
Wie erreicht man, dass eine Pumpe ewig läuft?

Antriebsstränge, Getriebeeinheiten sowie Radlager in den allen Baumaschinen sind enorm hoch belastet und erfordern höchste Zuverlässigkeit. NSK Wälzlager für Bergbaumaschinen erfüllen alle diese Anforderungen und sind besonders dafür ausgelegt Energie und Leistung einzusparen. Unser Lagerkonstruktionen und Materialien verbessern die Maschinenzuverlässigkeit unter hohen Belastungen, Stoß- sowie Vibrationseinflüssen und selbst bei starken Verunreinigungen.

Wälzlager der TF-Reihe
Diese wurden für besonders widrige Betriebsbedingungen entwickelt. Sie bieten extreme Wiederstandsfähigkeit gegen Verschleiß und eine geringe Wärmeentwicklung. Dadurch ermöglichen Sie eine lange Gebrauchsdauer. >>
Schrägkugellager NSKHPS mit Messingkäfig
Entwickelt für lange Lebensdauer, geringe Vibrationen und ruhigen Lauf. >>
Pendelrollenlager der Molded-Oil–Reihe
Geschmiert mit dem von NSK entwickelten Molded-Oil. Diese Lager sind besonders geeignet an Einbaustellen wo eine regelmäßige Nachschmierung nicht möglich ist. >>
Long-Life Pendelrollenlager für Schwingsiebanwendung
Speziell dafür ausgelegt, den rauen Arbeitsbedingungen und häufigen Schwingungen in der Bergbau-, Steinbruch- und Bauindustrie standzuhalten. >>
Vollrollige Zylinderrollenlager für Seilscheiben
Diese komplexe Lagereinheit zeichnet sich durch das intrigierte Dichtungssystem und der Phosphat- beschichtung gegen Korrosion aus. >>
Zylinderrollenlager der EW-Reihe
Lager mit hoher radialer Tragfähigkeit und Hochleistungs- Stahlblechkäfig. >>
Zylinderrollenlager der EMM-VS-Reihe
Lager mit hoher radialer Tragfähigkeit und innovativem außenringgeführten- einteiligen- Messingmassivkäfig. Die Wälzkörper weisen eine besondere Profilierung auf, welche für hohe Lasten und Schiefstellung geeignet sind. >>
Zylinderrollenlager der EM-Reihe
Lager mit hoher radialer Tragfähigkeit und besonders hoher Laufruhe. Bei dem Hochleistungskäfig handelt es sich um einen einteiligen Messingmassivkäfig. >>

NSK Success Stories
Nachvollziehbare Fallstudien gelten als beste Referenzen unseres Erfolges. Untenstehend finden Sie eine Aufstellung solcher Fallstudien >>

Technische Anfrage
Suchen Sie nach einer neuen Lösung? Füllen Sie das Formular für technische Anfragen aus, und einer der Mitarbeiter des technischen Teams von NSK wird Ihnen so schnell wie möglich weiterhelfen. >>
Teilen