Windkraftanlagen

Windkraftanlagen erreichen enorme Größen. Viele Anlagen der 2-Megawatt-Klasse haben mittlerweile 40 Meter lange Rotorblätter, eine Nabenhöhe von 60 bis 100 Metern und ein Gesamtgewicht von über 200 Tonnen. Entsprechend groß sind die in Windkraftanlagen verwendeten Wälzlager – mit Bohrungsdurchmessern von 100 bis 700 mm, in manchen Fällen sogar 2 Metern.
NSK ist einer von weltweit sehr wenigen Herstellern, die den Markt zuverlässig mit so großen Wälzlagern beliefern können. Zulieferer müssen sowohl über die Produktionskapazitäten verfügen als auch Vertriebsleistungen und technischen Service an wichtigen Standorten auf der ganzen Welt anbieten können, da die heutige Windkraftindustrie stark globalisiert ist.
NSK bedient diesen Markt seit Mitte der 1990er-Jahre und belieferte zunächst die europäische Windkraftindustrie. Zu der Zeit hatten europäische Unternehmen ein Monopol auf diesem Markt. Heute liefert NSK auch Wälzlager in die USA, nach China, Indien und in andere Länder.
NSK ist als einer der besten Zulieferer von Wälzlagern bekannt, und da aktuell neun von zehn der weltweit führenden Hersteller von Windkraftanlagen Wälzlager von NSK verwenden, leistet das Unternehmen einen großen Beitrag zum Umweltschutz.
Erfahrung und Technologie von NSK
Da Windkraftanlagen nicht einfach zu warten sind, müssen die verbauten Wälzlager außergewöhnlich zuverlässig sein.
Mit einer Höhe von Dutzenden oder sogar über 100 Metern und einer Auslegung auf 20 Betriebsjahre müssen Windkraftanlagen sehr langlebig gebaut sein, was auch für ihre Wälzlager gilt. NSK konstruiert Wälzlager für Windkraftanlagen mithilfe fortschrittlicher Computersimulationen und einer umfassenden Expertise hinsichtlich Werkstoffen und Wärmebehandlungsverfahren. Außerdem testen und bewerten wir unsere Wälzlager gründlich und ausführlich unter Praxisbedingungen.
NSK nimmt bei allen diesen Technologien unter den Herstellern von Wälzlagern weltweit eine Vorreiterrolle ein. Wir werden uns weiterhin an den Bedürfnissen und Erwartungen der Windkraftindustrie ausrichten und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte und Kompetenzen entsprechend vorantreiben.
Extend Bearing Life with Tough Steel
NSK Solutions for the Wind Industry

NSK Success Stories
Nachvollziehbare Fallstudien gelten als beste Referenzen unseres Erfolges. Untenstehend finden Sie eine Aufstellung solcher Fallstudien >>

Schadensdiagnose
Verhindern Sie, dass Ihre Wälzlager nicht vorzeitig oder unerwartet ausfallen. Sparen Sie sich Ärger und Geld mit den NSK Werkzeugen zur Schadensdiagnose. >>

Technische Anfrage
Suchen Sie nach einer neuen Lösung? Füllen Sie das Formular für technische Anfragen aus, und einer der Mitarbeiter des technischen Teams von NSK wird Ihnen so schnell wie möglich weiterhelfen. >>
Teilen