Wie man ein Radlager (HUB I) ohne magnetischem Impulsgeber wechselt
Wichtige Punkte beim Ein- und Ausbau
Achtung
Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen
Montagehinweise des Fahrzeugherstellers beachten
In diesem Video steht die Ausführung der ersten Generation – ohne ABS-Impulsgeber – im Mittelpunkt. Das hier gezeigte Beispiel zeigt den Austausch des Radlagers eines Toyota Corolla Bj. 2006 auf der Vorderachse.
Ausbau des Achsschenkels (1:00)
- Die Radkappe und das Rad demontieren.
- Den Bremssattel ausbauen.
- Den Bremssattel vorsichtig außerhalb des Arbeitsbereichs aufhängen.
- Bei festsitzenden Bremsscheiben eine Schraube in das freiliegende Gewindeloch der Bremsschreibe schrauben um die Bremsscheibe zu demontieren.

- Tip: Möglichst keinen Schlagschrauber verwenden, um Schäden an der Antriebswelle zu vermeiden.
- Anschließend die Sicherungsmutter der Antriebswelle entfernen.
- Den verstemmten Bereich der Mutter mit einem Schraubendreher o. Ä. lösen.
- Antriebswellenmutter lösen und entfernen.
- Die Mutter locker anziehen, bis sie bündig mit dem Ende der Antriebswelle abschließt.

- Tip: So kann das Gewinde der Antriebswelle vor Beschädigungen geschützt werden. Anschließend die Mutter entsorgen.
- Sensor entfernen
- Für den Ausbau des Spurstangenkopfes zunächst den Splint herausziehen.
- Mutter am Spurstangenkopf lösen.

- Tip: Falls das Kugelgelenk des Spurstangenkopfes mitdreht muss der Spurstangenkopf in die Aufnahme des Achsschenkels gepresst werden.
- Das Kugelgelenk des Spurstangenkopfes sitzt sehr häufig in der Aufnahme des Achsschenkels fest.
- Um das Gewinde nicht zu beschädigen, den Spurstangenkopf vorsichtig von oben mit einem Spezialwerkzeug und einem Hammer lösen.

- Tip: Falls kein entsprechen-des Spezialwerkzeug oder Kugelgelenk-Abzieher vorhanden ist, kann vorsichtig mit einem Hammer auf die Aufnahme des Achschenkels geschlagen werden um den Spurstangenkopf zu lösen.
- Die Bolzen, mit denen der Achsschenkel an der Radaufhängung befestigt ist, lösen und entfernen. Jetzt kann der Achsschenkel abgenommen werden.
Demontage des Radlagers vom Achsschenkel (3:25)
- Einen Montierhebel o. Ä. in den Spalt einführen, damit beim Ausbau der Radnabe der Staubschutz nicht verformt wird.
- Den Achsschenkel in horizontaler Lage abstützen. Ein geeignetes Werkzeug an der Stirnfläche der Nabe ansetzen und die Nabe entfernen.
- Den Sicherheitsring vom Achsschenkel entfernen.
- Den Staubschutz entfernen.
- Jetzt kann der Innenring von der Radnabe entfernt werden. Den Abzieher in den Spalt zwischen Stirnfläche des Innenrings und Nabe ansetzen.

- Tip: Für einen sicheren Ausbau muss der Abzieher eng an der Stirnfläche des Innenrings anliegen.
- Den Innenring abziehen.
- Alternativ ist auch der Ausbau mit einer Hydraulikpresse möglich.

- Tip: Den Innenring nicht entsorgen, da er im nächsten Schritt zum Heraus-pressen des Lagers benötigt wird.
- Darauf achten, dass der Achsschenkel sicher abgestützt ist und das Lager vertikal ausgerichtet ist.
- Den zuvor ausgebauten Innenring wieder einsetzen.
- Sicherstellen, dass der Außendurchmesser des Druckstückes dem Lagerinnenring entspricht.
- Das Lager aus dem Achsschenkel herauspressen.
- Die Achsschenkelbohrung und die Nabenwelle grundsätzlich auf Schäden überprüfen.

- Tip: Durch ein Reinigen der Teile vor dem Zusammenbau wird die Montage vereinfacht und vorzeitige Ausfälle werden vermieden.
- Die ausgebauten Teile mit einem Teilereiniger säubern.
Einbau des neuen Radlagers in den Achsschenkel (5:27)
- Tip: Das Lager erst unmittelbar vor der Montage aus der Schutzverpackung nehmen.
- So werden das Eindringen von Schmutz und ein vorzeitiger Lagerausfall vermieden.
- Ein geeignetes Werkzeug verwenden, das nur mit der Stirnfläche des Außenrings in Berührung kommt.

- Tip: Außendurchmesser des Werkzeugs < Außendurchmesser des Lagers.
- Das Lager muss mit der Achsschenkelbohrung in einer Flucht bleiben und wird vertikal in den Achsschenkel gepresst.

- Tip: Niemals Druck auf den Lagerinnenring ausüben.
- Sicherstellen, dass sich das Lager nicht neigt, und das Lager weiter einpressen, bis der korrekte Sitz erreicht ist.
- Einen neuen Sicherheitsring einsetzen.
- Den Staubschutz am Achsschenkel anbringen.
- Die Radnabe so abstützen, dass die Welle vertikal ausgerichtet ist.
- Mit einem geeigneten Werkzeug auf die Stirnfläche des Innenrings drücken.
- Das Lager einpressen, bis es an der angegebenen Position anliegt.
Montage des Achsschenkels (7:00)
- Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus.
- Den Achsschenkel wieder am unteren Querlenker und Federbein anbringen.

- Tip: Die Drehmomenteinstellungen können je nach Fahrzeugmodell sehr unterschiedlich sein. Genaue Werte finden sich in den Herstellerangaben.
- Sensor befestigen.
- Den Spurstangenkopf am Achsschenkel befestigen.
- Die Mutter mit dem angegebenen Drehmoment festziehen.

- Tip: Falls das Kugelgelenk mitdreht, das Kugelgelenk z.B mit einem Wagenheber in die Achschenkelaufnahme pressen.
- Den Splint einsetzen. Unbedingt einen neuen Splint verwenden.
- Die Mutter nach dem Aufdrehen von Hand mit einem Schraubenschlüssel festziehen, damit die Antriebswelle korrekt sitzt.
- Erst wenn die Räder wieder Bodenkontakt haben, wird die Schraube mit dem Enddrehmoment angezogen.
- Achtung: Die Verwendung eines Schlagschraubers kann zu Beschädigungen der Innenbauteile der Antriebsswelle führen.
- Die Bremsscheibe und den Bremssattel montieren.

- Tip:Sicherstellen, dass der Bremsschlauch weder verdreht noch beschädigt ist.
- Den Reifen montieren und das Fahrzeug absenken.
- Nach dem Absenken des Fahrzeugs kann die Antriebswellenmutter mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment festgezogen werden.
- Die Mutter in der Nut der Welle verformen.
- Tip:
- Die Drehmomentwerte sind für Alu- und Stahlfelgen unterschiedlich. Hier sind die Herstelleranweisungen genau zu beachten.
- Vor der Fahrt mehrmals das Bremspedal treten, um sicherzustellen, dass die Bremsbeläge in Kontakt mit den Bremsscheiben kommen.
- Da die Radaufhängung demontiert wurde, sollte die Lenkgeometrie überprüft werden.
Teilen