Success Stories
Industrie: Stahl und Metall
Anwendung: Haspelgetriebe
Kosteneinsparungen: € 17 450
Einleitung
Ein Industriegetriebehersteller produzierte gemeinsam mit NSK ein Reduziergetriebe für eine Kaltwalzwerkanwendung. Im Getriebe wurden NSK Pendelrollenlager verbaut, die für eine hohe Tragfähigkeit der Abtriebswelle sorgten. Während der vereinbarten Testphase mussten die Ingenieure die Leistung der Wälzlager überprüfen. Üblicherweise wird zu diesem Zweck das Getriebe zerlegt und die einzelnen Bauteile werden untersucht. Dies wäre sehr kostspielig gewesen und hätte das Projekt erheblich verzögert. NSK führte daher im Rahmen des Konstruktionssupports eine Zustandsanalyse des laufenden Getriebes durch. Alle Komponenten waren in optimalem Zustand, weitere Prüfungen waren nicht erforderlich. Das Getriebe konnte somit pünktlich freigegeben und ausgeliefert werden.
- Kaltwalzwerk
- Condition Monitoring Service (CMS)
Fakten
Haspelgetriebe
Inbetriebnahmetests eines neuen Wälzlageraufbaus
Unerklärliche Geräusche während der Tests
NSK Lösung: Zustandsüberwachung (Condition-Monitoring-Service – CMS) mit eingehender Analyse der Wälzlager und der zugehörigen Bauteile; NSK führte eine vollständige Schwingungsanalyse des laufenden Getriebes durch
Dabei stellte sich heraus, dass die Wälzlager in einwandfreiem Zustand waren und keinerlei Probleme verursachten
Somit waren die Inbetriebnahmetests erfolgreich
Da keine weiteren Untersuchungen und keine Zerlegung des Getriebes erforderlich waren, sparte der Kunde zudem erhebliche Kosten
Optimierungsvorschläge
- AIP-Untersuchung des Getriebes durch einen NSK Experten
- Der NSK Ingenieur führte eine Zustandsüberwachung durch, die alle technischen Daten, die Messbedingungen und eine Erläuterung der Spektralanalyse umfasste
Im Probelauf wurde bei konstanter Drehzahl die Resonanz der Maschine erreicht und es kam zu einer gewissen Geräuschentwicklung
Die Wälzlager erwiesen sich als fehlerfrei. Die Geräusche stellten kein Risiko dar, da sie in der Endanwendung durch die veränderlichen Drehzahlen des Haspelgetriebes entstanden
Produkteigenschaften
Live-Beurteilung des Maschinenzustands, während die Maschine noch in Betrieb ist
Prognostizierte Lebensdauer der kritischen Komponenten in einer Maschine, die Ihnen ermöglichen, die Wartung genauer zu planen
Vor-Ort-Unterstützung durch NSK Ingenieure. Unsere Engineering-Experten sind nicht nur vollständig für den Einsatz von Condition Monitoring trainiert, sondern auch erfahrene Wälzlager Experten und können Diagnostiken bis auf die höchste Ursachenstufe vornehmen. Dadurch können sie außerdem verbesserte Wälzlager- und Linear-Lösungen empfehlen
Gewissheit, dass NSK als Komplettanbieter kritische Lager- und Linear-Ersatzteile bereitstellen kann
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher | Kosten p.a. | NSK Lösung | Kosten p.a. | |
---|---|---|---|---|
Lagerkosten: Cost of bearings | € 1.750 | Lagerkosten: No further bearing needed | € 0 | |
Engineeringkosten: Remove the bearings from coiler gearbox and install new bearings | € 2.500 | Engineeringkosten: Replacement not necessary | € 0 | |
Kosten durch Produktionsausfall: Late delivery costs commissioning | € 13.200 | Kosten durch Produktionsausfall: No late delivery penalty | € 0 | |
Gesamtkosten | € 17 400 | € 0 |
Referenz:SS-D-3007
Teilen