Einleitung

In einem europäischen Stahlwerk fielen die Stützwalzen nach kurzer Zeit in der Testphase aus. Ursprünglich wurde das Projekt an einen Wettbewerber vergeben. Nachdem es mehrfach zu Ausfällen kam, wurde NSK um technische Unterstützung gebeten. NSK schlug vor, Zylinderrollenlager mit optimierter Anlaufscheibe einzusetzen um die Lebensdauer zu erhöhen. Die geschätzte Lebensdauer liegt nun bei mehr als 1,5 Jahren ohne Ausfälle. Dies führt dazu, die Ausfallzeiten und Wartungskosten der Maschine extrem zu reduzieren.

Rolling Mills
  • Kaltwalzwerk - 20 Rollengerüst
Double
  • Zylinderrollenlager mit optimierter Anlaufscheibe

Fakten

  • Zylinderrollenlager für ein 20-Rollengerüst
  • Vorhandene Zylinderrollenlager fielen immer wieder kurz nach dem Einbau aus
  • NSK schlug den Einsatz von 2-reihigen Zylinderrollenlager mit einer optimierten Anlaufscheibe vor
  • Für ausreichende Schmierung der Lager sorgt eine Ölumlaufschmierung
  • Es wird eine Lebensdauer von mehr als 1,5 Jahren erwartet

Optimierungsvorschläge

  • Zylinderrollenlager für ein 20-Rollengerüst
  • Vorhandene Zylinderrollenlager fielen immer wieder kurz nach dem Einbau aus
  • NSK schlug den Einsatz von 2-reihigen Zylinderrollenlager mit einer optimierten Anlaufscheibe vor
  • Für ausreichende Schmierung der Lager sorgt eine Ölumlaufschmierung
  • Es wird eine Lebensdauer von mehr als 1,5 Jahren erwartet

Produkteigenschaften

  • Zylinderrollenlager für ein 20-Rollengerüst
  • Vorhandene Zylinderrollenlager fielen immer wieder kurz nach dem Einbau aus
  • NSK schlug den Einsatz von 2-reihigen Zylinderrollenlager mit einer optimierten Anlaufscheibe vor
  • Für ausreichende Schmierung der Lager sorgt eine Ölumlaufschmierung
  • Es wird eine Lebensdauer von mehr als 1,5 Jahren erwartet
Analyse der Kosteneinsparungen
Vorher Kosten p.a. NSK Lösung Kosten p.a.
Lagerkosten € 456 000 Lagerkosten € 250 488
Engineeringkosten € 6 400 Engineeringkosten € 1 600
Kosten durch Produktionsausfall € 60 000 Kosten durch Produktionsausfall € 0
Gesamtkosten € 522 400 € 252 088

Referenz:SS-D-1-956