Philosophie und Errungenschaften / Vier Kerntechnologien + 1
Philosophie und Errungenschaften

NSK setzt konsequent auf innovative Technologien und die Verbesserung der Produktqualität, um zu einer sichereren und besseren Gesellschaft beizutragen und die globale Umwelt im Einklang mit seiner Unternehmensphilosophie zu schützen. Die vier Kerntechnologien von NSK – Tribologie, Werkstoffe, numerische Simulation und Mechatronik – bilden die Grundlage dieser Technologien.
Dazu kommt die Fertigungstechnik, die eine weitere zentrale Technologie und Stärke von NSK darstellt und unseren Kerntechnologien Form verleiht.
Die auf der Grundlage unserer vier Kerntechnologien und dem „+1“ – der Fertigungstechnik – erschaffenen Technologien und Produkte tragen sowohl zur Entwicklung der globalen Industrie als auch zum gehobenen Lebensstil der Menschen bei.
NSK wird sich auch weiterhin in der Entwicklung fortschrittlicher Technologien engagieren und hochfunktionale, qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die den Anforderungen des Marktes in den kommenden Jahren entsprechen.
Im Bestreben, im Einklang mit der Unternehmensphilosophie von NSK einen Beitrag zu einer sichereren und besseren Gesellschaft zu leisten und die Umwelt weltweit zu schützen, hat sich NSK der präzisen Bedarfsermittlung bei Kunden und Gesellschaft sowie der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Technologien verschrieben, die auf den vier Kerntechnologien des Unternehmens beruhen: Tribologie (Technologie für die Reibungskontrolle), Werkstoffe, numerische Simulation und Mechatronik.
Durch die schnelle Entwicklung und Markteinführung hochentwickelter und innovativer neuer Produkte trägt NSK zur Schaffung einer sichereren und besseren Gesellschaft bei und erzielt gleichzeitig Energieeinsparungen und geringere Kohlendioxidemissionen.
Vier Kerntechnologien + 1
Tribologie

Reibung auf der Kugel-oberfläche im Wälzlager
Untersuchung, Analyse und Minimierung der Reibung
Die Tribologie befasst sich mit der Reibung und dem Verschleiß von Kontaktflächen, die sich relativ zueinander bewegen, wie z. B. bei drehenden Teilen, die mit einem dünnen Ölfilm enormen Kräften standhalten. Harten Betriebsbedingungen wird mit von NSK entwickelten Schmierverfahren und Oberflächenbehandlungen begegnet, was Höchstleistungen bei Anwendungen ermöglicht, die geringe Reibung, hohe Drehzahlen, leisen Betrieb oder lange Lebensdauern erfordern.
Werkstoffe

Lager aus Keramik und Harzen
Unermüdliches Streben nach Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Die Erforschung und Entwicklung von Werkstoffen wirkt sich auf nahezu alle Aspekte der Produktleistung aus. Durch eine sorgfältige Auswahl von Werkstoffzusammensetzungen, Wärmebehandlungen und keramische Werkstoffe optimiert NSK die Anwendungsleistung. Dies kann sich in Verbesserungen von Funktionalität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit oder in einer gesteigerten Kosten- oder Produktionseffizienz auswirken.
Numerische Simulation

Beispiel einer Lagerfettflussanalyse
Simulierte Nachbildung im Cyberspace für Leistungsprognosen
In der Vergangenheit wurden Präzision und Zuverlässigkeit in der Produktentwicklung auf der Grundlage von Erfahrungswerten und längeren Erprobungsphasen erreicht. Die Simulationstechnologie von NSK ermöglicht eine virtuelle Prüfung und somit schnellere Konstruktion und Produktion. Extreme Bedingungen und innovative Konstruktionen, die bisherige Erwartungen bei Weitem übertreffen, können ebenfalls beurteilt und analysiert werden.
Mechatronik

Aktiver Caster
Technologie für eine bequeme, sichere und komfortable Zukunft der Menschen
Mechatronik verbindet die Technologie von Maschinenelementen mit Steuerungstechnik. Die Kombination von Wälzlagern, Kugelgewindetrieben und Linearführungen mit Motoren, Sensoren und Computern ermöglicht durch computerbasierte Steuerung ein höheres Maß an mechanischer Funktionalität. Diese Technologie ermöglicht neue Funktionen und Leistungen für verschiedene Industriemaschinen, z. B. bei Kraftfahrzeugen und in der Biomedizin. Außerdem trägt sie zu mehr Zuverlässigkeit sowie Komfort und Sicherheit im Alltag bei.
Fertigungstechnik

Werk in Cheonan, Südkorea
Die Gestaltung der vier Kerntechnologien
Um mithilfe unserer vier Kerntechnologien einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und die Sicherheit zu erhöhen, müssen wir diese Technologien mit Leben erfüllen. Darüber hinaus ist die Produktion bei einem konstant hohen Qualitätsniveau von größter Wichtigkeit. Wir begegnen diesen Herausforderungen, indem wir in unseren Anlagen KI einsetzen, das Internet nutzen und die Produktionsstruktur optimieren. Gleichzeitig arbeiten wir daran, intelligente Fabriken zu schaffen, die Platz und Energie sparen und einen geringeren Personalaufwand erfordern.
Teilen