Linearführungen
Wenn Linearführungen das Ende ihrer Ermüdungslebensdauer erreichen, splittern nach und nach kleine Partikel von den Oberflächen der Laufbahnen und Kugeln ab. Dies wird als „Abblätterung“ bezeichnet. In einigen Fällen kommt es zu vorzeitiger Abblätterung oder ungewöhnlichen Schäden, die zu einem Ausfall der Maschine führen können.
Ursachen für dieses Problem können unachtsame Handhabung, erhebliche Fluchtungsfehler, Mangelschmierung und Verschmutzung sein. In manchen Fällen liegen auch mehrere dieser Faktoren gleichzeitig vor. Ein erneutes Auftreten des gleichen Problems kann vermieden werden durch eine sorgfältige und umfassende Untersuchung des vorzeitig ausgefallenen Teils, dessen Handhabung und Installation, des Wartungsverlaufs sowie aller anderen Faktoren im Zusammenhang mit dem Problem, an die sich der Anwender erinnern kann.
Teilen