Prensa
Resultados:
NSK Europe nombra nuevo Director Senior de Recursos Humanos, Asuntos Legales y Cumplimiento
(2024-11-11)
NSK invierte en el Grupo CHITOSE para fortalecer la creación conjunta de negocios en bioeconomía
(2024-10-22)
Nuevos Rodamientos de Rodillos Cónicos de Alta Carga de NSK seleccionados para Turbinas Eólicas
(2024-09-30)
El nuevo Rodamiento para Generadores de Turbina de Gas de NSK favorece poder realizar vuelos eVTOL más largos
(2024-09-16)
NSK ayuda a la Industria Ferroviaria Europea a alcanzar la máxima velocidad en InnoTrans 2024
(2024-07-02)
La nueva instalación de corte para Guías Lineales NSK reducirá los plazos de entrega para los usuarios europeos
(2024-04-22)
Los usuarios europeos de las guías lineales de NSK, líderes en rendimiento en su clase, ahora tienen disponibles unas nuevas instalaciones de corte de última generación en los Países Bajos.
NSK desarrolla conjuntamente una mano robótica altamente personalizable
(2024-03-25)
NSK y el Centro Aeroespacial Alemán están desarrollando un sistema para una mano robótica que ayudará a automatizar las tareas manuales, particularmente en la industria de servicios.
NSK desarrolla una tecnología de diagnóstico de la degradación de la grasa para su uso in situ
(2024-03-11)
NSK está desarrollando una primicia mundial: una forma de alta precisión para diagnosticar con rapidez y exactitud la vida útil restante de la grasa lubricante.
NSK recibe tres prestigiosos galardones
(2024-02-26)
NSK, líder mundial en rodamientos y soluciones de movimiento lineal, terminó 2023 celebrando tres notables premios y galardones que reflejan sus esfuerzos progresivos en una serie de áreas empresariales clave, incluidos los logros técnicos, ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) y la ...
Las máquinas de Moldeo por Inyección Eléctrica se benefician de los nuevos Husillos a Bolas de NSK
(2024-02-12)
NSK presenta su avanzada serie HTF-SRM, una versión de alta velocidad y resistente al calor de sus husillos a bolas para sistemas de accionamiento de alta carga.
NSK desarrolla Active Caster para aplicaciones de robots de servicio
(2024-01-15)
Como parte de una campaña para conseguir que los robots estén cada vez más presentes en los lugares de trabajo, trabajando codo con codo junto a los humanos, un equipo de ingenieros expertos en desarrollo del especialista mundial en control de movimiento NSK ha ideado una novedosa forma de mejorar ...
Novedad Mundial: Las comprobaciones Ultrasónicas permiten predecir con gran precisión la Vida de los Rodamientos
(2024-01-08)
Tras años de investigación y desarrollo, NSK está revisando el índice básico de carga dinámica de muchos rodamientos al duplicar la vida de fatiga por rodadura (sin variar el diseño ni materiales).
NSK amplía su centro de I+D y su sede en China
(2023-12-11)
NSK amplía su centro de I+D y su sede en China - NSK, uno de los principales fabricantes mundiales de rodamientos, soluciones de movimiento lineal y sistemas de dirección, ejecuta una importante la inversión que permitirá a la empresa ampliar su centro de I+D y su sede central en China.
Los rodamientos NSK ayudan a una planta de alimentos para mascotas a aumentar el OEE
(2023-12-04)
Cuando un importante productor de alimentos para mascotas del Reino Unido buscaba una mejor utilización de las máquinas con el objetivo de aumentar su OEE (indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial) en 3 puntos, decidió preguntar a los expertos de NSK, especialista en rodamientos, ...
NSK Europe logra importantes avances medioambientales en el año fiscal 2022-23
(2023-11-27)
NSK Europe continúa mejorando sus credenciales medioambientales, y en los últimos 12 meses se han producido avances significativos en una serie de métricas clave a medida que la empresa trabaja para alcanzar su objetivo final de neutralidad de carbono.
Compartir