Linear Motion Control - 12/07/2021
Un fabricante de máquinas herramienta se beneficia de las soluciones de control NSK Motion Solutions

Euromac, , un especialista a nivel mundial en el diseño y fabricación de punzonadoras y plegadoras, se beneficia de los husillos a bolas, las guías lineales y los rodamientos de NSK en dos proyectos recientes de alto perfil. De hecho, Euromac ha estado aprovechando la tecnología de control de movimiento de NSK desde 1995 como parte de una fructífera asociación de larga duración.
Desde su sede en Italia, Euromac adapta maquinaria para satisfacer los exigentes requisitos de los clientes; la combinación de tecnologías de vanguardia y conceptos únicos asegurando que los usuarios puedan disponer de productos avanzados, productivos y competitivos en todo momento. La mejora e innovación continuas son el espíritu central de la empresa y representa la razón por la que Euromac ha podido expandir su presencia a nivel mundial y lograr un impresionante crecimiento desde su formación en 1986.
Entre las últimas máquinas Euromac que se beneficiaron de las tecnologías de control de movimiento de NSK se encuentran: la nueva prensa plegadora eléctrica FX Bend 2550, con una capacidad de prensado de 50 o 60 toneladas, una longitud de plegado de 2550 mm y un calibre trasero de seis ejes; y la punzonadora XT de nueva generación (hidráulica, híbrida o eléctrica) con una capacidad de 1500 x 3000 mm y un nuevo chasis reforzado. En ambas aplicaciones, NSK es el principal proveedor de husillos a bolas, guías lineales y rodamientos.
La Euromac XT eleva el listón de la innovación en el campo de las punzonadoras gracias a que está disponible en variantes hidráulicas, híbridas y eléctricas. En cada uno de estos tipos, Euromac utiliza una forma diferente para mover el eje de punzonado principal. En la versión eléctrica, por ejemplo, la tecnología disfruta de su propia patente. En este caso, la aceleración de 90 m/s2 y una carrera de menos de 10 mm, significa que la carga de impacto es un problema constante.
Con esta idea en mente, existe una clara necesidad de disponer de productos de movimiento lineal de alto rendimiento, robustos y fiables. Para el eje de punzonado principal en la Euromac XT eléctrica, NSK apostó por su husillo a bolas de la serie HTF SRD con espaciadores de bolas S1 con capacidad de retención de grasa. Estos husillos a bolas también utilizan un acero especial de alta resistencia denominado Tough Steel. El complemento perfecto para el husillo a bolas HTF SRD es la guía lineal de la serie RA con una elevada capacidad de aceleración.
Los husillos a bolas HTF SRD aprovechan un innovador sistema de recirculación del deflector final para alcanzar unas velocidades ultra altas de hasta 3 m/s, de forma que se consiguen unos tiempos de ciclo más cortos para que los usuarios finales puedan disfrutar de una mayor productividad. Es importante destacar que este husillo a bolas de alta carga garantiza un buen equilibrio de rotación, sin que los componentes de recirculación fallen mientras que la metodología de circulación de bolas optimizada (más suave) reduce el ruido a la mitad en comparación con los sistemas convencionales.
La serie RA de NSK de guías de rodillos de bajo índice de fricción y alta capacidad de carga proporciona una elevada rigidez para conseguir precisión en el recorrido y en la repetición, conceptos necesarios en máquinas herramienta como la Euromac XT. Esta capacidad es el resultado, entre otras cosas, de unos componentes de retención y desviación especiales, así como del uso de unos rodillos con el mayor diámetro posible y de una superficie ligeramente abombada para minimizar las vibraciones durante la rotación. La cuidada tecnología de ajuste y retención de los cuerpos de los rodillos también consigue una uniformidad muy alta de las fuerzas de desplazamiento generadas.
Después de un año de pruebas exhaustivas y éxitos, Euromac comenzó recientemente la producción en serie de sus punzonadoras XT, lo que demuestra cómo el rendimiento y la calidad de los productos de movimiento lineal de NSK, junto con el soporte técnico probado, pueden beneficiar a los fabricantes de máquinas herramienta innovadoras
Foto 1): La nueva punzonadora XT de Euromac utiliza soluciones de movimiento lineal de alto rendimiento, robustas y fiables fabricadas por NSK. Foto: Euromac

Foto 2): La prensa plegadora eléctrica de nueva generación FX Bend 2550 de Euromac también se beneficia de las tecnologías de control de movimiento de NSK. Foto: Euromac

Foto 3): Los husillos a bolas HTF SRD de NSK aprovechan un innovador sistema de recirculación del deflector final para lograr velocidades ultra altas Foto: NSK

Picture 4): NSK’s RA series of low-friction, high-load capacity roller guides provide the high rigidity necessary in machine tools such as the Euromac XT. Photo: NSK
Compartir