Rodamientos - 13/01/2022
NSK renueva los bujes Agri Disc Hubs de la Serie A con el lanzamiento de la gama AS

Como parte de una iniciativa para garantizar que sus productos continúen satisfaciendo las últimas demandas de la industria agrícola, NSK está lanzando al mercado una renovada gama de rodamientos Agri Disc Hub de la serie A. Los nuevos Agri Disc Hubs de la serie AS estarán disponibles en stock para satisfacer la demanda europea de entregas rápidas.
La calidad, el rendimiento y el coste fueron los tres factores principales para que NSK renovase los Agri Disc Hubs de la serie AHU28117A. La nueva gama, indicada por el sufijo AS, cubre tres tamaños populares: AHU28117AS-01 (cuatro orificios), AHU28117AS-02 (cinco orificios) y AHU28117AS-03 (seis orificios).
Estos nuevos productos destacan por una serie de atributos que ayudan a mejorar el rendimiento en aplicaciones agrícolas exigentes, que incluyen: prevención de la contaminación a través de una excelente capacidad de sellado; rendimiento libre de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida; un alojamiento resistente que permite soportar momentos y velocidades superiores, instalación sencilla con cambio rápido para reducir los períodos de inactividad y disponer de una larga vida útil del rodamiento.
Estas características son ideales para un mercado en crecimiento y evolución como el de la agricultura, en el que la operación mecánica de escardar se está expandiendo rápidamente junto con el deseo de dejar de utilizar el glifosato. También existe una creciente demanda de soluciones integradas que ofrezcan sólidas capacidades de sellado en aplicaciones exigentes como las relacionadas con la labranza.
Durante más de 10 años, NSK ha producido Agri Disc Hubs en su planta de producción de Neuweg en Munderkingen, Alemania. Esta planta, con su configuración de producción altamente flexible, también fabricará la última serie, la AS, que presenta un nuevo diseño de brida recientemente optimizado, entre otras mejoras.
Un enfoque de alta calidad, combinado con la flexibilidad probada de la planta de Munderkingen de NSK, significa que el sector agrícola puede seguir disfrutando de los beneficios de los Agri Disc Hubs (a través de la nueva serie AS) para equipos que incluyen unidades de cultivos en invernadero, cultivadores, empacadoras frontales, sembradoras, limpiadores de hileras, segadoras y desmalezadoras.
Para más información: Agri Disc Hubs - AS Series
Imagen: La última Serie AS de los Agri Disc Hubs de NSK presenta un nuevo diseño de brida recientemente optimizado, entre otras mejoras
Compartir