Mood, Press, News

Rodamientos - 02/05/2023

NSK ahora ofrece unidades de cartuchos preensamblados personalizados para aplicaciones de alta precisión y alta velocidad

Como parte de una cada vez más amplia oferta de productos, NSK como especialista global en rodamientos ha iniciado la fabricación de unidades de cartucho preensambladas y personalizadas para aplicaciones que requieran un rendimiento rotacional extremadamente preciso. Estas unidades compactas producidas a medida cuentan con dos rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK que facilitan un funcionamiento a alta velocidad con alta precisión en dispositivos como aspiradoras de mano, codificadores, equipos quirúrgicos e instrumentos de inspección óptica..

Al diseñar y fabricar cada unidad de cartucho de acuerdo con las especificaciones del cliente, NSK ensambla los componentes individuales (producidos con tolerancias micrométricas) con una repetibilidad de los más altos estándares. Por lo tanto, este producto preensamblado representa una solución ideal para los fabricantes de equipos originales que desean concentrarse en sus principales áreas de especialización. El ensamblaje con niveles extremadamente altos de precisión generalmente exige instalaciones, procesos y equipos especiales, lo que representa un compromiso financiero significativo. En cambio, los fabricantes de equipos originales pueden aprovechar los conocimientos de NSK, que tiene décadas de experiencia en precisión de rodamientos.

La precisión alcanzable de los componentes de la unidad de cartucho preensamblados de NSK incluye IT4-IT5 en diámetros, IT1-IT2 en rotación (salto radial) e IT1/2-IT2/2 en tolerancias geométricas. Una precisión a este nivel garantiza un funcionamiento óptimo, evitando imprecisiones que podrían generar problemas en los rodamientos, como la reducción de la vida a fatiga, roturas de la jaula o agarrotamiento.

En particular, NSK aplica su capacidad técnica en el diseño de las superficies en contacto del diámetro interno del alojamiento de una sola pieza para que sea posible terminar ambos asientos del rodamiento juntos en una sola operación de perforación en línea. Otras consideraciones de diseño notables incluyen la necesidad de un contacto perfectamente perpendicular entre los rebordes del alojamiento y la cara del rodamiento, lo que garantiza que los clientes reciban unidades de cartucho capaces de desarrollar un rendimiento de alta calidad en todo momento.

Libres de los requisitos de servicio y mantenimiento, los usuarios de las unidades de cartucho mecánicas de precisión también se beneficiarán de su capacidad de trabajo a alta velocidad, por encima de las 100.000 rpm si es necesario.

Los expertos de NSK están listos para enfrentarse a los requisitos de cualquier fabricante de equipos originales que inicie un programa de desarrollo de nuevos productos, donde una rotación rápida, precisa, suave y segura sea primordial.

 

Foto: 1)  NSK ahora ofrece unidades de cartuchos preensamblados personalizados para aplicaciones de alta precisión y alta velocidad

Búsqueda de contactos

Buscar por
Buscar por palabras clave o seleccionar de la lista de filtros