Rodamientos - 08/07/2024
Descubra cómo las soluciones de control de movimiento de NSK ofrecen unos mejores resultados en las operaciones de mecanizado

NSK Europe, líder mundial en tecnologías de control de movimiento, aprovechará la próxima exposición internacional de metalurgia AMB 2024 (Stuttgart, Alemania, del 10 al 14 de septiembre de 2024) para presentar sus últimas soluciones para máquinas herramienta. Los innovadores rodamientos, husillos a bolas y guías lineales de NSK pueden ofrecer beneficios significativos tanto para los usuarios como para los constructores de máquinas.
Los rodamientos son un elemento fundamental para que las máquinas herramienta puedan producir componentes mecanizados de alta precisión. Uno de los productos más recientes de NSK mostrados en el AMB 2024 será el rodamiento de bolas de contacto angular ROBUSTDYNA para cabezales para máquina herramienta. Este rodamiento de ultra alta velocidad y superior capacidad de carga, permite un mecanizado altamente versátil gracias a su excelente rendimiento durante las operaciones de desbaste y acabado.
El uso de bolas más grandes en los rodamientos ROBUSTDYNA eleva la capacidad de carga máxima de este producto innovador hasta en un 15% en comparación con la solución anterior. De este modo, los usuarios disfrutan de un mecanizado más rápido y efectivo en materiales exigentes como Inconel, titanio y composites. Con una vida a fatiga hasta tres veces superior (índice de carga dinámica), ROBUSTDYNA soporta tanto el mecanizado de alta velocidad como el de alta resistencia.
Otro producto destacado en el estand de NSK en la AMB será la jaula de rodamientos SURSAVE (TSR) para rodamientos de bolas de contacto angular, que se encuentran normalmente en el cabezal principal de las máquinas herramienta. La jaula SURSAVE de resina PPS guiada por anillo exterior genera un 20 % menos de fricción que los rodamientos convencionales. De este modo, los talleres de mecanizado pueden beneficiarse de un ahorro energético y de una mayor precisión de trabajo gracias a la menor dilatación térmica del husillo.
Para los visitantes de la AMB que buscan las últimas innovaciones en los husillos a bolas, estará disponible la gama de husillos de última generación de NSK para máquinas herramienta de alta precisión. Gracias a un menor número de errores de cuadrante y a la ausencia del fenómeno de "segundo pico", este husillo a bolas aumenta el rendimiento al reducir o erradicar la necesidad de operaciones secundarias como el pulido/bruñido en el mecanizado de moldes y troqueles de alta precisión. Además, un par de accionamiento más bajo permite ahorrar energía.
NSK también mostrará su husillo a bolas de baja temperatura desarrollado recientemente. La pérdida por fricción/generación de calor de este producto innovador es aproximadamente un 45% menor que la de los husillos a bolas convencionales con la misma rigidez, lo que ayuda a los usuarios a mantener la precisión de posicionamiento. Además, el husillo a bolas de baja temperatura ayuda a reducir el consumo de energía de las máquinas herramienta al reducir o incluso eliminar los requisitos de refrigeración.
Otros componentes fundamentales para el éxito de muchas máquinas herramienta de última generación son las guías lineales. La pieza central de la oferta en AMB de NSK será la serie DH/DS de larga duración recientemente presentada. Con un índice de carga dinámica líder en su clase, la guía lineal DH/DS proporciona más del doble de recorrido que la serie NH/NS convencional actual bajo las condiciones adecuadas. Este producto avanzado también facilita la reducción del tamaño al permitir el uso de guías lineales más pequeñas, lo que reduce tanto el peso de la máquina como el consumo de energía.
Entre otras soluciones innovadoras que NSK presenta en la exposición se encuentra la probada guía de rodillos de la serie RA. Con sus sellados de alta resistencia al polvo para evitar la entrada de partículas contaminantes a través de la parte inferior del patín, las máquinas herramienta con guías de rodillos de la serie RA logran una alta fiabilidad en entornos operativos exigentes.
Un equipo de expertos de NSK estará presente en el estand C44 del pabellón 2 durante AMB 2024, presentando a los visitantes la innovación y la calidad de las soluciones de control de movimiento.
Imagen: Los rodamientos de bolas de contacto angular ROBUSTDYNA de NSK destinada a cabezales para máquinas herramienta facilitan el mecanizado de materiales difíciles como Inconel, titanio y compuestos
Compartir