Servicios - 28/10/2024
Medica 2024:Los robots de NSK alivian la carga de los trabajadores clave del hospital

Diseñada para hacer la vida más fácil a los esforzados profesionales sanitarios, NSK mostrará sus últimos avances en soluciones robóticas en Medica 2024 (11-14 de noviembre, Düsseldorf, Alemania). Apareciendo por primera vez en Europa, un robot motorizado de asistencia en camilla será la pieza central de la exposición. En el estand B16 del pabellón 9 se expondrá además un actuador para aplicaciones de medicina regenerativa y celular que ofrece una emisión de partículas ultra baja y características de resistencia a la descontaminación. Una gama de rodamientos y soluciones de movimiento lineal específicas para la industria médica también acaparará la atención.
Tradicionalmente, la introducción de robots en las instalaciones médicas conlleva un coste y un esfuerzo considerables y, a veces, incluso requiere la reconstrucción de las instalaciones para disponer tanto del espacio como de las condiciones necesarias. Esta barrera de entrada ha obstaculizado la proliferación de robots en los centros médicos... hasta ahora. Los visitantes del estand de NSK en Medica 2024 descubrirán una nueva solución que minimiza los costes de los robots y acelera su implementación..
El robot de asistencia en camilla de NSK debuta en Europa. Este innovador dispositivo motorizado se conecta fácilmente a la base de una camilla mediante un mecanismo de elevación activo. El motor integrado y las ruedas giratorias activas de perfil bajo facilitan un arranque fluido, una aceleración y deceleración suaves, así como giros cerrados en cualquier dirección. El robot, que se maneja sin esfuerzo con una sola mano mediante un mando a distancia inalámbrico, representa una forma rentable de aliviar a los trabajadores clave de la carga que supone mover objetos pesados como camillas y carros por hospitales y centros sanitarios.
También aparecerá por primera vez en Europa un nuevo actuador NSK que ofrece emisiones de partículas ultra bajas y resistencia a la descontaminación, lo que convierte a este innovador producto en el primer actuador de producción del mundo diseñado pensando específicamente en la industria de la medicina regenerativa y celular. Este actuador, que supone una importante contribución a la automatización de la preparación de células y otras técnicas de procesamiento estériles o asépticas, presenta una tecnología de tratamiento superficial patentada por NSK así como una grasa de nuevo desarrollo. Y lo que es más importante, el producto reduce la carga de las pruebas de evaluación del rendimiento en cuanto a emisiones de partículas y resistencia a la descontaminación que deben realizar los fabricantes de equipos para el sector médico.
En el resto del estand, NSK destacará una serie de rodamientos específicos para el sector médico, así como soluciones de movimiento lineal. El elemento central de la exhibición serán los rodamientos QuickStop de NSK para instrumentos dentales de turbina de aire. Velocidades de rotación ultra elevadas de más de 400.000 rpm, combinadas con tiempos de parada ultrarrápidos de 0,7 segundos o menos, ofrecen una respuesta y rendimiento superiores de los instrumentos dentales, garantizando un tratamiento dental seguro y confortable. Otras funciones destacables son la prevención del "retroceso" de los residuos y la mitigación del crecimiento de bacterias en el interior del rodamiento y en las piezas internas anteriores de los instrumentos dentales.
Entre los llamativos productos de rodamientos expuestos destacarán sin duda los rodamientos NSK totalmente cerámicos (a base de óxido) no magnéticos. Con anillos exteriores/interiores y bolas de cerámica, estos avanzados rodamientos disponen de jaulas auto lubricantes de fluororesina para lograr una excelente resistencia a la corrosión tanto a presión atmosférica normal como en el vacío. NSK también presentará los rodamientos de bolas de ranura profunda más pequeños del mundo. Fabricados en acero inoxidable, estos rodamientos de alta precisión y baja rumorosidad cumplen las normas internacionales que incluyen AFBMA ABEC-5 y JIS P5.
Manteniendo el enfoque en lo "pequeño", NSK presentará su serie de husillos a bolas en miniatura de paso amplio, alta velocidad y baja rumorosidad, junto con los productos de emparejamiento aleatorio con alta capacidad de carga para la serie PU/PE de guías lineales de NSK.
Un equipo de amables profesionales de NSK estará presente en el estand durante toda Medica 2024 para discutir las soluciones óptimas tanto para los retos existentes como para los nuevos proyectos.
Imagenes: El robot de asistencia en camilla de NSK debuta en Europa en Medica 2024
Compartir