Prensa
Resultados:
NSK adquiere una empresa especialista en la monitorización de las condiciones de trabajo
(2020-12-14)
NSK adquiere una empresa especialista en la monitorización de las condiciones de trabajo - NSK Ltd. ha firmado un acuerdo para adquirir Brüel & Kjær Vibro, un especialista líder en sistemas de monitorización de las condiciones de trabajo (CMS), de Spectris Plc.
El actuador lineal motorizado demuestra las capacidades de NSK
(2020-12-14)
El actuador lineal motorizado demuestra las capacidades de NSK - Construidos sobre nuestros pilares como capacidad técnica, innovación y flexibilidad, los productos NSK proporcionan un camino seguro hacia una mejora competitiva.
Mayor fiabilidad para los rodamientos para cajas de engranajes para el sector ferroviario
(2020-12-11)
Mayor fiabilidad para los rodamientos para cajas de engranajes para el sector ferroviario- Sobre la base de una larga historia de éxito en la industria ferroviaria, NSK ha desarrollado una nueva serie de rodamientos para cajas de engranajes que aumenta aún más los niveles de fiabilidad alcanzados ...
Optimización de guías lineales en la producción alimentaria: Una empresa de producción de pan disfruta ahora de una vida útil diez veces superior
(2020-12-07)
Optimización de guías lineales en la producción alimentaria: Una empresa de producción de pan disfruta ahora de una vida útil diez veces superior
Los rodamientos NSK ofrecen una vida útil 4,5 veces superior para un ventilador del horno de una panificadora
(2020-12-02)
Los rodamientos NSK ofrecen una vida útil 4,5 veces superior para un ventilador del horno de una empresa de panificación - Una empresa panificadora líder en el Reino Unido estaba experimentando paradas inesperadas de forma constante debido a fallos prematuros en los rodamientos de bolas montados ...
Nuevo documento técnico que describe el valor de los proveedores verificados de piezas de recambio para el Aftermarket
(2020-11-30)
Nuevo documento técnico que describe el valor de los proveedores verificados de piezas de recambio para el Aftermarket: NSK, como proveedor global de soluciones de Motion & Control para los mercados industriales, ha creado un nuevo documento técnico sobre el valor añadido que se puede proporcionar ...
Las guías lineales de NSK son elementos ideales para las máquinas de fabricación de mascarillas
(2020-11-23)
Las guías lineales de NSK son elementos ideales para las máquinas de fabricación de mascarillas - Cuando se pidió a un especialista del Reino Unido en automatización y construcción de maquinaria que fabricara maquinaria para mascarillas en respuesta urgente a la pandemia de COVID-19, recurrió al ...
Rodamientos para trenes de laminación: nuevo módulo de formación online disponible en NSK Academy
(2020-11-16)
Rodamientos para trenes de laminación: nuevo módulo de formación online disponible en la NSK academy- Se ha añadido un nuevo módulo de formación para trenes de laminación en la plataforma de aprendizaje online de la NSK academy (www.nskacademy.com).
Los rodamientos NSK con recubrimiento cerámico benefician a los usuarios de VSD
(2020-11-09)
NSK ha desarrollado una serie de rodamientos de bolas de ranura profunda con un recubrimiento cerámico optimizado que beneficia a los usuarios de sistemas con transmisión de velocidad variable (VSD) y motores eléctricos.
NSK Rodamientos HUB de baja fricción amplían la gama para VE
(2020-11-05)
NSK Rodamientos HUB de baja fricción amplían la gama para VE - Los nuevos rodamientos de unidades HUB de bajo índice de fricción de NSK aportan una serie de beneficios clave a los vehículos eléctricos, híbridos y de nuevas energías.
Los sistemas de movimiento lineal de NSK proporcionan beneficios "claros" para los sistemas de generación de imágenes médicas
(2020-11-02)
Los sistemas de movimiento lineal de NSK proporcionan beneficios "claros" para los sistemas de generación de imágenes médicas - Para hacer frente a desafíos como los que presentan los sistemas de imágenes médicas, incluidos los equipos MRI (imágenes por resonancia magnética), CT (tomografía ...
Las iniciativas de NSK combaten la fabricación de rodamientos falsificados
(2020-10-26)
Las iniciativas de NSK combaten la fabricación de rodamientos falsificados -Como respetado y apreciado fabricante de rodamientos de primera calidad, NSK ha sido víctima durante mucho tiempo de falsificadores sin escrúpulos.
El tren bala de nueva generación confía en los rodamientos NSK
(2020-10-16)
El tren bala de nueva generación confía en los rodamientos NSK- Los rodamientos de alto rendimiento de NSK ya están operativos en el N700S Shinkansen (tren bala) de nuevo desarrollo que, a partir del 1 de julio de 2020, comenzó a funcionar en la línea Tokaido Shinkansen entre Tokio y Osaka.
Mayor vida útil con las Guías Lineales NH/NS de NSK
(2020-10-12)
Mayor vida útil con las Guías Lineales NH/NS de NSK- El número de fabricantes de máquinas y usuarios finales que se benefician de la serie NH/NS de guías lineales de NSK se expande continuamente hacia nuevos campos y aplicaciones, gracias en gran parte a una prolongada vida útil que dobla la de los ...
NSK presenta un nuevo catálogo de rodamientos para motores eléctricos
(2020-10-05)
NSK presenta un nuevo catálogo de rodamientos para motores eléctricos- NSK ha publicado un nuevo catálogo para su amplia gama de rodamientos estándar para motores eléctricos.
Programa de ayuda al cash flow para los productos de movimiento lineal de NSK
(2020-09-30)
Programa de ayuda al cash flow para los productos de movimiento lineal de NSK
Cómo identificar rodamientos NSK falsos para no comprarlos
(2020-09-28)
Cómo identificar rodamientos NSK falsos para no comprarlos - Cuando la reputación de una empresa está en juego, ningún equipo de compras o de ingeniería desea caer en la trampa de comprar rodamientos falsos.
Rodamientos NSK adaptados para satisfacer las demandas en servomotores
(2020-09-21)
Rodamientos NSK adaptados para satisfacer las demandas en servomotores - NSK ofrece una gama de rodamientos de bolas de ranura profunda adaptados a los requisitos específicos de los servomotores.
NSK incorpora la tecnología de fabricación a sus áreas principales
(2020-09-14)
NSK incorpora la tecnología de fabricación a sus áreas principales - Durante muchos años, NSK ha centrado su competencia de desarrollo en las cuatro tecnologías principales de la empresa: tribología, simulación/análisis, mecatrónica e ingeniería de materiales.
NSK desarrolla Rodamientos de Bolas de Ultra Velocidad para Motores de Vehículos Eléctricos (VE)
(2020-09-07)
NSK ha desarrollado un nuevo rodamiento de bolas que, gracias a su capacidad para trabajar a ultra velocidades, resulta ideal para su uso en los motores de vehículos eléctricos e híbridos.
Compartir