Prensa
Resultados:
NSK desarrolla la primera pieza de retención bioplástica del mundo para husillos a bolas
(2023-06-19)
NSK desarrolla la primera pieza de retención bioplástica del mundo para husillos a bolas- NSK S1 es la primera pieza de retención de bioplástico para husillos a bolas que aparece en el mercado mundial.
Los rodamientos NSK permiten conseguir un ahorro significativo en una planta de procesamiento de mineral.
(2023-06-05)
Los rodamientos NSK permiten conseguir un ahorro significativo en una planta de procesamiento de mineral.- Cuando NSK resolvió un problema de sobrecalentamiento relacionado con los rodamientos de un ventilador de extracción de polvo en una planta de procesamiento de mineral, se logró un ahorro de ...
Los rodamientos NSK ofrecen macrobeneficios en microaplicaciones
(2023-05-29)
Los rodamientos NSK ofrecen macrobeneficios en microaplicaciones -Con el mercado de la micromovilidad a punto para aumentar su volumen de negocio desde la actualidad hasta el año 2030, NSK se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a los fabricantes de equipos originales a aprovechar esta ...
NSK seleccionada como Líder en Compromiso con los Proveedores CDP2022
(2023-05-15)
NSK seleccionada como Líder en Compromiso con los Proveedores CDP2022- El trabajo de NSK en toda su cadena de suministro global y europea en materia de cambio climático ha merecido un notable reconocimiento por tercer año consecutivo.
NSK ofrece unidades de rodamientos preensambladas personalizadas
(2023-05-02)
NSK ofrece unidades de rodamientos preensambladas personalizadas : Como parte de una cada vez más amplia oferta de productos, NSK como especialista global en rodamientos ha iniciado la fabricación de unidades de cartucho preensambladas y personalizadas para aplicaciones que requieran un rendimiento ...
Los rodamientos de NSK ahorran a la planta de producción de alambre de acero más de 1,2 millones de euros al año
(2023-04-17)
Los rodamientos de NSK ahorran a la planta de producción de alambre de acero más de 1,2 millones de euros al año.- La asistencia de NSK resultó vital para una empresa que experimentaba fallos repetidos en los rodamientos instalados en los conjuntos de rodillos de su maquinaria para el trefilado de ...
Gran demanda de husillos laminados de precisión de NSK
(2023-04-03)
Gran demanda de husillos laminados de precisión de NSK: Los husillos a bolas laminados de precisión son muy populares en la industria como una alternativa rentable a los husillos a bolas rectificados de precisión.
Los rodamientos para cabezales de NSK aumentan la fiabilidad en una planta de fabricación de automóviles
(2023-03-20)
Los rodamientos para cabezales de NSK aumentan la fiabilidad en una planta de fabricación de automóvilesUn destacado fabricante de motores para automóviles ha mejorado considerablemente la fiabilidad de sus centros de mecanizado CNC mediante la adopción en sus cabezales de rodamientos de super ...
Los rodamientos NSK consiguen evitar fallos en la fabricación de latas de un conocido fabricante a nivel mundial
(2023-03-06)
Los rodamientos NSK consiguen evitar fallos en la fabricación de latas de un conocido fabricante a nivel mundial: Cuando el fabricante de latas de bebidas más grande del mundo no cesaba de experimentar paradas de producción no regulares e inesperadas como consecuencia de fallos prematuros en los ...
Un fabricante de neumáticos ahorra casi 100.000 € al año gracias a los husillos a bolas de NSK
(2023-02-27)
Un fabricante de neumáticos ahorra casi 100.000 € al año gracias a los husillos a bolas de NSK: Cuando un fabricante de llantas sufría fallos frecuentes del husillo a bolas dentro del tambor de aire de la máquina para fabricar llantas, la compañía recurrió a la experiencia de NSK y sus husillos a ...
CMZ y NSK, colaboración tecnológica al más alto nivel durante más de 25 años
(2023-02-20)
CMZ y NSK, colaboración tecnológica al más alto nivel durante más de 25 años: El fabricante español de tornos de renombre mundial CMZ celebra los más de 25 años de colaboración tecnológica de alto nivel con el especialista en rodamientos y movimiento lineal NSK.
Los rodamientos NSK preensamblados ahorran tiempo y reducen costes a un fabricante de cribas vibratorias
(2023-02-13)
Los rodamientos NSK preensamblados ahorran tiempo y reducen costes a un fabricante de cribas vibratorias: Al substituir los rodamientos totalmente integrados y premontados de NSK, un fabricante de cribas vibratorias está siendo testigo de un ahorro de costes anual de unos 117.000 €.
Los rodamientos de NSK reducen a cero los fallos de las máquinas de fabricación de suelos de cemento
(2023-01-30)
Los rodamientos de NSK reducen a cero los fallos de las máquinas de fabricación de suelos de cemento: Los fallos regulares de los rodamientos en una máquina de fabricación de suelos de cemento estaban provocando unos amplios períodos de inactividad, unas costosas pérdidas de producción y unos altos ...
Rodamientos de bolas de alta velocidad, fáciles de manejar y de larga duración de NSK
(2023-01-16)
Rodamientos de bolas de alta velocidad, fáciles de manejar y de larga duración de NSK- Las aplicaciones que exigen altas velocidades de funcionamiento, facilidad de manipulación y prolongada vida útil se verán beneficiadas por los nuevos rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto de NSK.
Compartir