Mood 3 Products

Regalos de Rodamientos - La Gama de Productos NSK


La semana pasada le enviamos un correo electrónico mostrando algunos de los sectores para los que NSK suministra productos, esta semana queremos profundizar en algunos de esos productos. Desde nuestra fundación hace más de un siglo, hemos alcanzado  numerosos hitos históricos de  excelencia en ingeniería que tiene su reflejo en la amplia gama de componentes que fabricamos hoy en día...


Rodamientos

Parte fundamental de la gama de productos de NSK es nuestra gama de rodamientos. Ofrecemos muchos tipos diferentes, todos ellos adaptados a diferentes entornos, condiciones y aplicaciones.

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda

Los rodamientos rígidos de bolas son lo que probablemente le vengan a la mente cuando se imagina un rodamiento.

Son los rodamientos más utilizados en el mundo y se valoran por su versatilidad y simplicidad. NSK ofrece una gama completa de DGBB y algunas de sus características clave incluyen diferentes tipos de jaulas, aceros de alta calidad, tecnología avanzada de la grasa, sellados patentados y superacabado de los caminos de rodadura.


Rodamientos de Bolas de Contacto Angular

Lo que diferencia a los Rodamientos de Bolas de Contacto Angular es que tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección al mismo tiempo que mantienen la capacidad de absorber cargas radiales.

NSK ofrece estos rodamientos en varios diseños, incluyendo configuraciones de una ó varias hileras, lo que permite un rendimiento superior en aplicaciones de alta velocidad, como cabezales de máquinas herramienta y motores de automoción.


Rodamientos de Rodillos Cilíndricos

Como su nombre indica, los rodamientos de rodillos contienen rodillos en lugar de bolas. Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK se utilizan en aplicaciones de gran exigencia, como maquinaria pesada, transmisiones de automoción y ferrocarriles, donde la alta capacidad de carga y la rigidez son fundamentales.


Rodamientos de Rodillos Esféricos

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos tienen una superficie de contacto aún mayor que sus primos cilíndricos, y sus rodillos en forma de barrilete les permiten soportar cargas aún mayores. La oferta de NSK es variada para satisfacer las demandas de equipos que soportan grandes cargas radiales, cargas pesadas y cargas de impacto.

Algunos ejemplos son equipos de minería, reductoras, precalentadores de aire, extrusoras, separadores centrífugos y maquinaria para los sectores de la construcción, la siderurgia y la fabricación de papel.


Rodamientos de Súper Precisión

Fabricados en Newark, Inglaterra, los Rodamientos de Súper Precisión de NSK ofrecen un paso adelante en el rendimiento con materiales especializados y mayor precisión de fabricación.

Estas mejoras proporcionan varios beneficios, incluyendo una mayor vida útil, velocidades superiores, mejor precisión de los equipos y mucho más. Los Rodamientos de Súper Precisión se presentan como rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos y rodamientos de apoyo a husillos de bolas, ofreciendo cada uno de ellos ventajas únicas para las aplicaciones determinadas.


Unidades de Rodamiento

NSK ofrece una amplia gama de unidades de rodamientos, incluyendo la gama RHP Self-Lube de unidades autolubricadas. La gama consta de unidades Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube y Molded-Oil.

Cada una viene con dos componentes básicos, el inserto o rodamiento y el soporte, y consta de un rodamiento de bolas sellado de una hilera con diámetro exterior esférico y anillo interior alargado montado en un alojamiento con forma de pedestal o de brida.


Esta no es ni mucho menos una lista completa de todos los rodamientos que ofrecemos, por lo que si desea obtener más información sobre rodamientos de bolas autoalineables, rodamientos de bolas axiales, rodamientos de rodillos cónicos, soportes partidos o cualquier otro rodamiento, asegúrese de consultar la sección Productos de la página web de NSK Europa.


Movimiento Lineal

Además de la amplia gama de rodamientos NSK, también ofrecemos una variedad de productos de movimiento lineal esenciales para aplicaciones que requieren un movimiento lineal de alta precisión.

NSK puede dar respuesta completa a los sistemas de accionamiento lineal mediante las guías lineales, husillos a bolas y actuadores lineales. NSK es actualmente el mayor fabricante mundial de husillos a bolas, y nuestros componentes se encuentran en máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección y maquinaria general, así como en entornos especiales, como equipos de producción de semiconductores y LCD.


Productos de Automoción

NSK desempeña un papel fundamental en la industria de la automoción, proporcionando una amplia gama de productos tanto para fabricantes de equipos originales como para clientes del mercado de recambios.

Esto incluye piezas de motor, unidades de cubo de rueda y rodamientos de desembrague, todos ellos diseñados para mejorar tanto el rendimiento como la seguridad de los vehículos.

A medida que la industria avanza hacia la electrificación, también estamos a la vanguardia del desarrollo de soluciones que respondan a las necesidades de los vehículos eléctricos e híbridos, contribuyendo a un futuro automovilístico sostenible.