Emisiones CO²

Nuestra Misión
El objetivo de nuestro "Departamento de neutralidad en carbono de NSK" es reducir las emisiones de CO₂ de las operaciones comerciales a través de los siguientes tres enfoques:
- Innovación tecnológica
- Conservación de energía/conversión de combustible
- Energía renovable
El grupo NSK se ha marcado un objetivo global para 2035 que no es otro que alcanzar la neutralidad en carbono en sus emisiones de Nivel 1 y Nivel 2.
NSK Europe ha establecido sus propios objetivos más estrictos de Nivel 1 y Nivel 2 con la intención de alcanzar la neutralidad en 2030 para respaldar los objetivos globales del grupo así como las necesidades y expectativas de nuestros clientes europeos.
Este mismo enfoque también se comunicará dentro de la cadena de suministros de NSK, con la expectativa de que nuestros proveedores persigan objetivos similares para garantizar una asociación a largo plazo con NSK.
Innovación tecnológica
- Electrificación de hornos de gas utilizando tratamiento térmico de inducción HF (alta frecuencia)
- Jaulas de resina de biomasa para reemplazar las jaulas de nailon fabricadas a partir de recursos de combustibles fósiles
- Investigación sobre hidrógeno verde/hidrógeno azul y biomasa como alternativa potencial al gas
- Mejora de la productividad a través de la innovación
- Diseño de productos respetuosos con el medio ambiente


Conservación de energía/ conversión de combustible
- Visualización mejorada para comprender los patrones de consumo
- Mejora en el aislamiento de los edificios
- Mejor control de la climatización (HVAC) para minimizar el desperdicio de energía
- Control/gestión mejorados del aire comprimido
- Recuperación de calor residual/intercambiadores de calor para minimizar la pérdida de calor de los edificios
Energía renovable
- Compra de electricidad verde certificada
- Energía renovable mediante generación in situ (solar)

Logros recientes

Todas las plantas de fabricación europeas utilizan electricidad verde
- A partir de enero de 2022, el 98% del consumo eléctrico de NSK Europe procede de energía con garantías de origen renovable >>
- Las emisiones totales de CO2 de NSK Europe se han reducido un 75% desde la base del año fiscal 2017

Paneles solares instalados en el Centro de Distribución Europeo de NSK el 22 de mayo
- Los paneles solares estarán operativos en mayo de 2022 en el Centro de Distribución Europeo (EDC, por sus siglas en inglés) de NSK en Holanda.
La producción de los paneles es de 650 MWh por año, cubriendo más del 60% de la demanda de electricidad del EDC.

Sistema de gestión de edificios para monitorizar y controlar compresores de aire en las instalaciones de NSK en Walbrzych
- Sistema de gestión de edificios ampliado para monitorizar y controlar los compresores de aire en las instalaciones de NSK en Walbrzych: se logra un ahorro de energía del 14% por año
Compartir