Agricultura

A la luz de la creciente inseguridad alimentaria en algunas partes del mundo, la maquinaria agrícola puede desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a conseguir de forma eficaz rendimientos estables en la producción de cultivos. Se utilizan diversos tipos de aperos agrícolas en función de las condiciones medioambientales y de la forma de producción de cultivos específicos en un país o región determinados.
Los tractores es la maquinaria principal utilizada en la producción de cultivos y en las labores de manipulación. Gracias al montaje de aperos en la lanza o en la toma de fuerza (TDF) de un tractor, se pueden cultivar los campos, plantar semillas, esparcir fertilizantes y aplicar productos químicos agrícolas.
Los rodamientos se utilizan en diversos componentes del tractor, como el motor, la transmisión, los cubos de las ruedas, etc., en condiciones de trabajo con barro y cargas pesadas.
Además, los tractores y aperos que se utilizan en los vastos campos de algunas granjas de Europa y Norteamérica son enormes, lo que impone severas exigencias a los rodamientos. Es en estas duras condiciones de trabajo cuando los clientes esperan que los rodamientos sean altamente fiables y ofrezcan al mismo tiempo una óptima relación precio-rendimiento en cuanto a costes.
NSK aplica diversas tecnologías a la fabricación de rodamientos para satisfacer las necesidades de los clientes, incluyendo la tecnología de tratamiento térmico para una mayor fiabilidad en condiciones de trabajo con barro, la tecnología de materiales para una mayor resistencia en condiciones de cargas pesadas y la tecnología de diseño óptimo para una vida útil más prolongada. Al esforzarse constantemente por mejorar las diversas tecnologías, NSK es una fuerza importante que apoya a la agricultura en todo el mundo.

Los tractores son las máquinas agrícolas más versátiles y representan una inversión muy importante para los agricultores. Cualquiera sea la tarea, los tractores son principalmente unidades de accionamiento para transportar o alimentar maquinaria como sembradoras y segadoras, empacadoras redondas, arados, gradas y esparcidoras de estiércol.
Rodamientos especiales de Doble Hilera de Rodillos Cónicos para Cajas de Cambios Tractoras
Larga vida operativa - diseñado para facilitar la manipulación y el ensamblaje, ahorrando tiempo y dinero al cliente. >>
Rodamientos especiales de Bolas de Ranura Profunda
Diseñados con diferentes características dependiendo de las necesidades de cada cliente. >>
Roldanas
El sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>
Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular
El sistema de sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>
Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Ranura Profunda
Estos rodamientos poseen diferentes características dependiendo de las necesidades de cada cliente. Ya sea una adaptación de un rodamiento o un desarrollo completamente nuevo - cada solución lleva el sello de garantía NSK. >>
Rodamientos Serie NSKHPS
La Serie de rodamienetos NSKHPS o de alto rendimiento, utiliza tecnología de materiales de última generación que ofrece altas velocidades y mayores ratios de carga. >>
Alta Capacidad - Serie HR
Los elementos rodantes más grandes aumentan la capacidad de carga dinámica, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de la vida útil de la maquinaria. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Presenta una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EM
Presenta altas capacidades de carga y funcionamiento silencioso con una jaula resistente de una sola pieza mecanizada con precisión. >>

Los agricultores deben poder confiar en su maquinaria, incluso en condiciones difíciles. Esta maquinaria tiene que soportar la tensión que se le aplica todos los días: tiene que hacer frente a la suciedad, piedras y polvo, trabajar de manera segura en una amplia gama de condiciones climáticas y soportar todo tipo de golpes.
Unidades de Rodamientos Agri Disc Hub
Unidad de rodamiento con brida personalizada - Especialmente diseñada para que no requiera mantenimiento en condiciones agrícolas. >>
Agri Disc Hub - AS Series
El Hub de NSK con brida (4,5,6 agujeros para atornillar), sellado, eje integrado y rodamiento de bolas de contacto angular de 40º. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Presenta una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EM
Presenta altas capacidades de carga y funcionamiento silencioso con una jaula resistente de una sola pieza mecanizada con precisión. >>

La etapa de siembra es crucial para el crecimiento de la planta. Mientras que el momento y el clima son importantes, el uso de sembradoras también garantiza que el granjero sea capaz de recoger una cosecha óptima. Las sembradoras modernas miden la cantidad de semillas, para garantizar que se distribuyan uniformemente.
Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular
El sistema de sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>
Unidades de Rodamiento Agri Disc Hub
Unidad de rodamiento con brida personalizada - Especialmente diseñada para que no requiera mantenimiento en condiciones agrícolas. >>
Agri Disc Hub - AS Series
El Hub de NSK con brida (4,5,6 agujeros para atornillar), sellado, eje integrado y rodamiento de bolas de contacto angular de 40º. >>
Rodamientos para Gradas de Disco
Especialmente desarrollada donde es necesario un ensamblaje y sellado de altas prestaciones para duras condiciones de trabajo. >>
Unidades Self-Lube®
Amplio rango de diseños en soportes de funidición y en insertos para ser ensamblados en multitud de aplicaciones de la industria. >>
Self-Lube® Insertos con sellado tipo deflector
Especialmente diseñados para proporcionar al inserto una protección adicional contra los contaminantes externos. >>
Cosechadoras

La cosechadora es la máquina más importante para la cosecha de cereales, uva, maíz y otros cultivos agrícolas. Esta máquina puede realizar varias tareas. Las cosechadoras están expuestas a cargas extremas durante la cosecha.
Picadora de Campo

Las Picadoras de Campo son especialmente valiosas para la cosecha de plantas renovables, principalmente hierba, alfalfa, maíz y ensilaje
Durante la cosecha, el funcionamiento de las picadoras tiene que ser fiable, independientemente del tipo de terreno y de la materia prima
Inserto con Sellado de Triple-Labio
Estos insertos sellados son perfectos para aplicaciones en las que los rodamientos se exponen a alta contaminación de agua y polvo. >>
Self-Lube® Insertos con sellado tipo deflector
Especialmente diseñados para proporcionar al inserto una protección adicional contra los contaminantes externos. >>
Roldanas
El sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>
Rodamientos Serie NSKHPS
La Serie de rodamienetos NSKHPS o de alto rendimiento, utiliza tecnología de materiales de última generación que ofrece altas velocidades y mayores ratios de carga. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Presenta una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EM
Presenta altas capacidades de carga y funcionamiento silencioso con una jaula resistente de una sola pieza mecanizada con precisión. >>

Las cosechadoras de gran tamaño autopropulsadas son las máquinas de recolección de heno más utilizadas. Los cortes se dejan en los campos durante varios días antes de que se sequen al aire. Para asegurar que se secan rápidamente, las henificadoras giran varias veces los cortes y las hileradoras rotativas los colocan en hilera. Cuando los cortes están secos, normalmente se utilizan las empacadoras para crear pacas de heno redondas o cuadradas
Inserto con Sellado de Triple-Labio
Estos insertos sellados son perfectos para aplicaciones en las que los rodamientos se exponen a alta contaminación de agua y polvo. >>
Unidades Self-Lube®
Amplio rango de diseños en soportes de funidición y en insertos para ser ensamblados en multitud de aplicaciones de la industria. >>
Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular
El sistema de sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. >>
Rodamientos Serie NSKHPS
La Serie de rodamienetos NSKHPS o de alto rendimiento, utiliza tecnología de materiales de última generación que ofrece altas velocidades y mayores ratios de carga. >>
Self-Lube® Insertos con sellado tipo deflector
Especialmente diseñados para proporcionar al inserto una protección adicional contra los contaminantes externos. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EW
Presenta una alta capacidad de carga y una jaula de acero prensado de alto rendimiento. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Serie EM
Presenta altas capacidades de carga y funcionamiento silencioso con una jaula resistente de una sola pieza mecanizada con precisión. >>
Rodamientos Rígidos de Bolas de Alta Capacidad - Serie HR
Esta mejora de la vida puede hacer alcanzar sus objetivos en términos de reducción de costes de mantenimiento. >>

Unidades de Rodamientos Agri Disc Hub
Hechas a Medida y Probadas en el Campo - NSK le proporciona exactamente las unidades de rodamientos Agri Disc Hub correctas para cumplir con sus requisitos. >>

Tipología de Fallos
No deje que sus rodamientos fallen de forna prematura o inesperada. Ahorre problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>

Consulta técnica
¿Busca una nueva solución? Rellene el formulario de consulta técnica y uno de los miembros del equipo técnico de NSK le proporcionará asistencia lo antes posible. >>
Compartir