Cemento

En NSK creemos que las empresas no pueden permitirse periodos de inactividad imprevistos: ¡la maquinaria debe funcionar todo el año!
Trabajando estrechamente con las industrias de minería, cemento, el hormigón premezclado y los áridos, continuamos aumentando nuestra experiencia y conocimiento de los procesos industriales, las aplicaciones, y los aspectos problemáticos. A través de una estrecha colaboración con los fabricantes de equipos y los usuarios finales, los ingenieros de NSK trabajan incansablemente para comprender los requisitos y ofrecer soluciones fiables. Nuestros productos están diseñados para evitar los períodos de inactividad imprevistos y los problemas inherentes a la contaminación y las vibraciones.
Los productos, servicios y soluciones de NSK se centran en la fiabilidad, la calidad y la reducción del mantenimiento, factores críticos para mejorar tanto el tiempo de actividad y la cuenta de resultados. Gracias a su amplio conocimiento de los entornos de trabajo adversos, NSK ofrece rodamientos adaptados de forma única a las necesidades de la industria del cemento.
Cementera - Sin problemas de Contaminación!
Los rodamientos NSK y el soporte de ingeniería le ayudan a conseguir sus requerimientos.
Mejore la vida útil y el rendimiento de su maquinaria sean cuales sean las condiciones: humedad, calor, polvo, vibraciones o cargas.
Hornos
Trituradoras
Molinos de Bolas
Bombas y Reductoras
Prensa de Rodillos Hidráulica
Ventiladores
Motores
Cintas Transportadoras
La contaminación es un problema constante, y a largo plazo acaba reduciendo la efectividad de la maquinaria y provoca periodos de inactividad imprevistos; el 80% de los fallos prematuros en los rodamientos sigue siendo consecuencia de una lubricación deficiente y de unos elevados niveles de contaminación.
Gracias a nuestras CUATRO TECNOLOGÍAS BÁSICAS, en NSK impulsamos la innovación en materiales, lubricación, sellado y diseño de los rodamientos, creando unos rodamientos que resisten el desconchado, la descamación, el desgaste y el agarrotamiento provocados por la contaminación.
Las empresas asociadas a NSK ofrecen unas soluciones personalizadas que se adaptan a los objetivos de su empresa, lo cual, unido a la experiencia industrial y a los conocimientos de ingeniería, servirá de ayuda para mejorar en todo momento la eficiencia de las aplicaciones:
Hornos, molinos trituradores, molinos de bolas, bombas y reductores, prensas de rodillo hidráulicas, ventiladores y unidades de acondicionamiento de aire, motores y transportadores

¿Qué puede ayudar a evitar los fallos?
Los componentes que presentan un mayor número de fallos en los transportadores son los rodamientos de las poleas, seguidos por los rodamientos del motor y del reductor, aunque los rodamientos no siempre son la principal causa del problema. Ampliar la vida útil del rodamiento es vital para mejorar la duración de la correa transportadora.
NSK NSKHPS Los rodamientos de rodillos esféricos de altas prestaciones se han diseñado exactamente con esta finalidad: reducir el número de fallos y conseguir una vida útil más prolongada.
NSK TF Los rodamientos de acero resistente se desarrollaron para reducir el desgaste debido a los contaminantes, ampliando la tirada de producción en zonas difíciles.
NSK Molded-Oil Los rodamientos ayudan a superar los problemas de lubricación, reduciendo el número de fallos y la necesidad de mantenimiento con lubricación.
NSK Long-life-VS Los rodamientos de rodillos esféricos ofrecen una elevada fiabilidad operativa, necesitan muy pocos requisitos de mantenimiento y están diseñados para soportar los mayores grados de tensión, vibración y desalineación.
Con esta selección de rodamientos, sus problemas se reducen al mínimo. Los ingenieros de NSK pueden aconsejarle en la elección del rodamiento más adecuado para su maquinaria, aplicaciones, procesos y condiciones, garantizándole que sacará el máximo partido de su equipamiento.
¿Cómo hacer que una bomba funcione para siempre?
¡Nada dura eternamente, pero sí puede funcionar durante más tiempo!
La mayoría de las empresas no hacen caso de las bombas hasta que fallan, y entonces su principal preocupación es encontrar la forma más rápida de hacer que vuelvan a funcionar. Las bombas son unos componentes vitales en los procesos y la maquinaria industrial de las empresas cementeras y relacionadas, por lo cual es de vital importancia que funcionen de forma eficiente y efectiva. Con un mantenimiento y lubricación adecuados pueden funcionar durante más tiempo.
Los fallos más habituales en las bombas centrífugas (la bomba industrial más utilizada a nivel mundial) se producen en los sellados, el lubricante y los rodamientos. Los tres componentes están relacionados: si fallan los sellados puede fallar el rodamiento, y si no están lo bastante lubricados, los rodamientos puede fallar poco tiempo después. .
Si consulta con los ingenieros de NSK quizás pueda conseguir aumentar la vida útil de las bombas; ellos pueden aconsejarle y ayudarle a solucionar problemas concretos relativos a la maquinaria, el sellado, la adaptación y la lubricación, así como en cuestiones y prácticas de mantenimiento que le garantizarán el máximo rendimiento de los rodamientos y, por tanto, de las bombas.

Real answers to your problems!
¡Respondemos realmente a sus problemas!
Trabajamos con usted para que siga siendo competitivo en su mercado.
El Programa de Valor Añadido AIP de NSK se centra específicamente en solucionar los problemas que cuestan tiempo y dinero. El AIP cuenta con unos antecedentes de éxito demostrado entre sus clientes, que han conseguido una mejor fiabilidad y una mayor eficiencia. Su empresa debe ser rentable en todas y cada una de las etapas del proceso.
Descubra cómo NSK ha ayudado a sus clientes a conseguir beneficios reales en sus procesos y los resultados finales a través del Programa de Valor Añadido AIP.

Rodamientos de la Serie TF
Diseñados para mejorar el rendimiento de los rodamientos sometidos a condiciones operativas severas. Combinan mayor vida de servicio con mayor resistencia al calor, al desgaste y al agarrotamiento. >>
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie NSKHPS
Especialmente diseñados para alta velocidad, mayor vida de funcionamiento, baja vibración y rumorosidad en las aplicaciones de bombas y compresores y para cubrir las necesidades de la industría >>
Rodamientos Molded-Oil
Lubricados con un sólido impregnado de aceite patentado por NSK llamado Molded-Oil. Los rodamientos Molded-Oil son apropiados para operar en ambientes corrosivos y contaminados por el polvo. >>
Rodamientos de Rodillos CA-VS para Cribas Vibratorias
Las series CA-VS de cribas vibratorias son rodamientos específicamente diseñados para resistir ambientes duros de trabajo y vibraciones frecuentes. >>
Rodamientos Ensamblados con Alojamiento
Los rodamientos ensamblados con alojamiento están pensados para fabricantes de Cribas Vibratorias. >>

NSK Success Stories
Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>

Consulta técnica
¿Busca una nueva solución? Rellene el formulario de consulta técnica y uno de los miembros del equipo técnico de NSK le proporcionará asistencia lo antes posible. >>

Tipología de Fallos
No deje que sus rodamientos fallen de forna prematura o inesperada. Ahorre problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>
Compartir