Cajas de cambios

Las cajas reductoras y multiplicadoras se utilizan en una gama muy amplia de campos industriales. Gracias al uso de cajas reductoras y multiplicadoras, una pequeña fuerza de rotación (par) puede utilizarse para producir una fuerza de rotación mucho mayor, o una velocidad de revolución lenta puede acelerarse. En muchas industrias, la caja reductora y multiplicadora, que es el equipo que transmite la potencia mecánica, es una pieza esencial del equipamiento. Esta unidad multiplicadora es:
el corazón de una turbina eólica
la transmisión en un automóvil
los engranajes para la reducción en una noria
Al suministrar los rodamientos que permiten la función más importante de la cajas reductoras y multiplicadoras como es "el giro", NSK cree firmemente que está ayudando al mundo a girar.
Sin embargo, como hay muchos casos en los que la avería de una caja reductora y multiplicadora tendría graves consecuencias, se exige una fiabilidad extremadamente alta. Naturalmente, NSK procura que sus diseños se adapten al máximo a las necesidades de los clientes, y tiene como su objetivo mejorar la calidad de sus productos. NSK suministra rodamientos que ofrecen una vida útil prolongada para reducir los costes de mantenimiento de los equipos, de forma que puedan soportar cargas elevadas y que al mismo tiempo sean extremadamente fiables.
NSK seguirá aumentando sus fortalezas y capacidades. Con los aspectos medioambientales firmemente asentados en su punto de mira, la empresa continuará con los esfuerzos de desarrollo de productos para poder conseguir que la próxima generación de rodamientos para cajas reductoras y multiplicadoras sea los más eficiente de forma que puedan disfrutar de una vida más larga.
Condiciones operativas: par constante y velocidad variable
En comparación con los sistemas de engranajes, las exigencias sobre los rodamientos utilizados en los motores eléctricos y en los generadores son completamente diferentes. Rara vez soportan impactos ni cambios de par. En la selección de los rodamientos, normalmente se valoran las diferentes velocidades de funcionamiento.
Sin embargo, el rendimiento varía. Los motores eléctricos y los generadores en el segmento de consumo, como los motores para lavadoras o los alternadores de coche, por lo general, tienen que ensamblarse en un espacio muy pequeño y tienden a operar bajo condiciones constantes. Los motores y los generadores con una mayor densidad de potencia normalmente se utilizan en las plantas industriales o en la producción de energía, donde son muy frecuentes las variaciones considerables de carga.
En los motores eléctricos y en los generadores, el rodamiento del eje frecuentemente tiene que estar aislado de su alojamiento para evitar los daños causadospor la conducción de la corriente. En ese contexto, NSK ha desarrollado rodamientos con aislamiento eléctrico y revestimiento cerámico, que son adecuados para las condiciones relacionadas con estas aplicaciones mecatrónicas tan específicas.
NSK puede suministrar los rodamientos adecuados para todas las aplicaciones y condiciones operativas, como los rodamientos de bolas de ranura profunda extremadamente compactos, que presentan un funcionamiento muy silencioso junto con un bajo consumo energético muy optimizado y no requieren ningún tipo de mantenimiento.
Rodamientos con Aislamiento Eléctrico y Revestimiento Cerámico
Algunas aplicaciones tienden a dañar los rodamientos de modo que ocasionan fallos prematuros debido a la corrosión eléctrica. La corrosión eléctrica es el daño en los caminos de rodadura provocado por las descargas eléctricas entre los elementos rodantes y la propia pista de rodadura. Con los rodamientos con aislamiento eléctrico, NSK ofrece un producto especial con aislamiento de alta resistencia para hacer frente a este problema. Los anillos de los rodamientos están recubiertos por una capa de cerámica de un grosor definido. Esta capa se aplica utilizando una técnica de pulverización especial diseñada para asegurar que el revestimiento se adhiera firmemente al acero del rodamiento.
Nuestras innovaciones:
Serie HR de Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda
Rodamientos Híbridos con Bolas Cerámicas


Rodamientos de Rodillos Series NSKHPS
Las series NSKHPS (High Performance Standard) alcanzan los requisitos más exigentes de operación y se caracterizan por su elevada resistencia a las cargas y elementos además de por sus altos índices de velocidad. >>

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Alta Capacidad de Carga
Desarrollados para reductoras de gran tamaño. >>

Alta Capacidad - Series HR
Un mayor tamaño de los elementos rodantes incrementan la carga dinámica y mejoran la vida operativa de las máquinas. >>

Rodamientos de Bolas con Recubrimiento Superficial Cerámico
Rendimiento óptimo en condiciones de trabajo especiales y demasiado extremas para los rodamientos con materiales estándard. Reducen significativamente los daños debidos a la corrosión eléctrica. >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Compartir