Motores Industriales

Los motores eléctricos se utilizan como fuente de fuerza motriz en todo tipo de industrias.
Los rodamientos NSK se utilizan ampliamente en las partes giratorias de los motores. Además de permitir una rotación suave y silenciosa, cumplen una función importantísima al soportar la carga del motor.
A medida que la conservación del medio ambiente cobra más importancia en la agenda mundial, la electricidad es cada vez más popular como fuente de fuerza motriz, y los clientes tienen una necesidad creciente de motores con bajo consumo energético. También hay una demanda de una vida operativa más larga, como medio para alcanzar una fiabilidad aún más alta. En respuesta a estas demandas, NSK suministra rodamientos altamente funcionales que hacen pleno uso de sus principales tecnologías: la tribología.
Estas tecnologías –tecnologías de bajo consumo energético y tecnologías de larga vida operativa– representan el compromiso de NSK con la protección del medio ambiente, y la empresa continuará sus actividades en este campo como una de sus misiones más importantes.
Compartir