Minería y Construcción

Las explotaciones mineras son importantes para la mejora y la preservación de nuestra vida cotidiana, ya que proporcionan recursos que se utilizan para crear electricidad, carreteras y comunidades. Las minas suelen estar situadas lejos de donde trabaja la mayoría de la gente, a menudo en regiones montañosas o áridas, y pueden encontrarse hasta a 2.000 metros bajo tierra. El equipo utilizado es variado y puede funcionar de forma continua, 24 horas al día durante 7 días a la semana. El proceso minero comienza con la rotura de la pared rocosa y continúa con el procesamiento de los minerales, utilizando tecnología como equipos de corte, maquinaria de cribado, equipos de recogida y equipos de transporte.
Al igual que las explotaciones mineras, las operaciones de construcción desempeñan un papel fundamental en la mejora de la sociedad. La industria de la construcción permite que nuestras vidas sean más cómodas y eficientes de forma segura y eficaz. Desde rascacielos hasta autopistas y alcantarillas, la maquinaria de construcción, como excavadoras, niveladoras y grúas, ayuda a construir un futuro mejor.
Los entornos de funcionamiento de los rodamientos en las industrias minera y de la construcción pueden ser extremadamente severos. Pueden darse uno o varios de los siguientes casos:
cargas pesadas combinadas con cargas de impacto.
cargas ligeras con rotación a alta velocidad.
cargas pesadas con rotación a baja velocidad.
Junto con la sostenibilidad, la productividad y la fiabilidad son necesidades para el éxito en los campos de la minería y la construcción. Si alguno de estos equipos se avería, puede afectar considerablemente a la producción. Además, la reciente tendencia a utilizar equipos cada vez de mayor tamaño hace que los trabajos de reparación puedan convertirse en una tarea de gran importancia. Los clientes de NSK requieren rodamientos que puedan soportar estos severos entornos de funcionamiento, rodamientos que sean resistentes, duraderos y que ofrezcan una alta fiabilidad. Para cumplir con estos requisitos, NSK fusiona las últimas tecnologías de diseño de rodamientos con sus principales tecnologías de materiales, lubricación y análisis. Como resultado de todo ello, NSK es capaz de suministrar a sus clientes rodamientos que ofrecen tanto una larga vida útil como una alta fiabilidad. De este modo, NSK contribuye a aumentar la productividad y a reducir los costes de mantenimiento, al tiempo que consigue mantener un funcionamiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente en los rigurosos entornos de la minería y la construcción.
Experiencia y Tecnología de NSK

Los equipos de minería y construcción están en funcionamiento en diversos emplazamientos de todo el mundo. La fiabilidad, la sostenibilidad y la productividad son cualidades importantes y necesarias en estas respetadas industrias. NSK cuenta con la experiencia y la tecnología necesarias para satisfacer estos exigentes requisitos. Desde rodamientos estándar con la mayor capacidad del mundo hasta rodamientos especializados que presentan las últimas innovaciones, NSK puede proporcionar la respuesta adecuada a las múltiples demandas de las industrias de la minería y la construcción. Entre estos productos innovadores podemos destacar:
- Rodamientos estándar de alto rendimiento NSKHPS, rodamientos de rodillos esféricos para maquinaria industrial
Además de utilizar las últimas aportaciones en diseño de jaulas y tratamientos superficiales especiales, estos rodamientos emplean los materiales más avanzados. Como resultado, la capacidad de carga del rodamiento se ha incrementado considerablemente al tiempo que su vida útil se ha prolongado. - Rodamientos de rodillos cilíndricos de la serie EW/EM
NSK ha desarrollado una jaula mecanizada bien equilibrada, integrada y guiada por rodillos, que permite aumentar tanto el tamaño como el número de rodillos. Como resultado, NSK ha podido introducir una serie de rodamientos de rodillos cilíndricos de nueva generación y gran capacidad de carga con unas características excepcionales en las áreas de capacidad y vida útil prolongada.
NSK continúa con sus esfuerzos de desarrollo día tras día para mantener su posición como proveedor de los rodamientos de mayor capacidad del mundo. Nuestra experiencia en aplicaciones de minería y construcción a nivel mundial, nuestros conocimientos en rodamientos y componentes de rodamientos sí como nuestra tecnología innovadora permiten a NSK ofrecer a sus clientes un servicio continuo y las soluciones adecuadas. Cuando se necesita una solución de rodamientos en la industria minera o de la construcción, no dude en acudir a NSK.
Cavando, Perforando y Volando el Mineral
Los Rodamientos NSK suelen trabajar en terrenos abruptos y en localizaciones casi inaccesibles de las instalaciones mineras. Tanto si se esta cavando un túnel, arrancando el mineral de la roca o extrayendo el mismo, las dragalinas, maquinaria perforadora o las máquinas cortadoras, NSK pone a su disposición su Tecnología, Servicio y Experiencia para ayudarle a incrementar su productividad.
Trituradoras para áridos y minería
Mejora la vida en los transportadores

Apilar, amontonar o cargar - los rodamientos NSK le ayudan a aligerar la carga del mantenimiento
Rodamientos NSK en la Maquinaria Minera
Cargas elevadas, esfuerzos de impacto, vibración, desalineamiento y la contaminación, contribuyen al desgaste de la maquinaria, pero los rodamientos NSK pueden ayudar a soportar estas cargas tan elevadas con rodamientos especialmente diseñados para soportar las vibraciones y el desgaste, permitiéndole incrementar los períodos de funcionamiento de su planta.
NSK ha trabajado con los fabricantes de maquinaria, los contratistas y los operarios de instalaciones mineras de todo el mundo, para producir los rodamientos que satisfagan las exigencias de funcionamiento, y continuamos desarrollando e invirtiendo en nuevas tecnologías que aseguren la evolución de su maquinaria.
El transporte en los alrededores de las instalación mineras y las canteras, engloba a las cintas transportadoras, los Dumpers, palas cargadoras, retroexcavadoras, plantas móviles y muchas más....

Compactar, triturar, cribar, explosionar ....... es una labor dura que prepara , separa y enriquece los minerales
Los ambientes tan exigentes para la preparación, cribado y tratamiento del mineral, provocan que los pesos, vibración, y contaminación sean un problema constante.
Mediante la comprensión y el trabajo en contacto directo con los operarios de minería y usuarios de equipos finales (plantas fijas y móviles de tratamiento de áridos) durante años, NSK ha sido capaz de diseñar rodamientos que continúen en funcionamiento en estados continuos de desalineamiento, cargas de impacto y vibración, y así garantizar que su maquinaria continúe en funcionamiento incluso en condiciones tan extremas.
Podemos darle consejo y soporte con temas tan variados como los ajustes, la lubricación, la estanqueidad o la selección de rodamientos adecuados a sus necesidades.
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para mejorar la vida útil de las bombas
Incremento de la Vida Útil de las Bombas

Los sistemas de transmisión, los reductores, las cajas de cambios o los rodamientos de ruedas de maquinaria de construcción requieren de una alta fiabilidad en condiciones operativas extremas. Los rodamientos NSK reúnen todas estas condiciones y le ayudarán a reducir el consumo energético de sus equipos. Nuestros diseños y selección de materiales incrementan la resistencia de sus máquinas a elevadas cargas, golpes y vibraciones, garantizando al mismo tiempo que la contaminación no impide su mejor rendimiento.
Taper Roller Bearings
Triple Lip seal inserts
EM / EW Cylindrical roller bearings
Self-Lube® units
Crane sheave bearings
Cage & roller assemblies
Integrated bearings assemblies
Rodamientos de Rodillos Cónicos
Insertos de triple labio
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos EM / EW Cylindrical roller bearings
Unidades Self-Lube®
Rodamientos para Grúas
Ensamblaje de jaulas y rodillos
Rodamientos Integrados en sus ensamblajes

Rodamientos de la Serie TF
Diseñados para mejorar el rendimiento de los rodamientos sometidos a condiciones operativas severas. Combinan mayor vida de servicio con mayor resistencia al calor, al desgaste y al agarrotamiento. >>
Plummer Blocks Series SNN
Soportes partidos series SNN - fácil de ensamblar, sacar y realizar el mantenimiento. >>
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Serie NSKHPS
Especialmente diseñados para alta velocidad, mayor vida de funcionamiento, baja vibración y rumorosidad en las aplicaciones de bombas y compresores y para cubrir las necesidades de la industría >>
Rodamientos Molded-Oil
Lubricados con un sólido impregnado de aceite patentado por NSK llamado Molded-Oil. Los rodamientos Molded-Oil son apropiados para operar en ambientes corrosivos y contaminados por el polvo. >>
Rodamientos de Rodillos CA-VS para Cribas Vibratorias
Las series CA-VS de cribas vibratorias son rodamientos específicamente diseñados para resistir ambientes duros de trabajo y vibraciones frecuentes. >>
Rodamientos Ensamblados con Alojamiento
Los rodamientos ensamblados con alojamiento están pensados para fabricantes de Cribas Vibratorias. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos sin Jaula para Grúas
Presentan sellados de alto rendimiento, un recubrimiento fosfatado de alta resistencia a la corrosión y reducción de elementos para mejorar el rendimiento de los costes. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de la Serie EW
Presentan alta capacidad de carga y alto rendimiento con jaula de acero. >>
Serie EMM-VS
Presentan alta capacidad de carga, con jaula mecanizada de bronce guiada en el anillo exterior, y una geometría especial de los rodillos para soportar cargas elevadas y desalineamiento. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de la Serie EM
Presentan elevada capacidad de carga y baja rumorosidad, con jaulas de bronce de precisión de un cuerpo. >>
Piñon de Larga Duración con Jaula y Rodillos Ensamblados
NSK desarrolla un piñón de larga duración con jaula y rodillos ensamblados para los engranajes planetarios de cajas reductoras para el sector de la construcción y minería. Incrementan la vida útil, mejoran el rendimiento y reducen la fatiga superficial. >>

NSK Success Stories
Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>

Consulta técnica
¿Busca una nueva solución? Rellene el formulario de consulta técnica y uno de los miembros del equipo técnico de NSK le proporcionará asistencia lo antes posible. >>
Compartir