Papeleras

En los últimos años, la industria papelera ha hecho grandes progresos mejorando la velocidad y la anchura de hoja de las máquinas fabricación de papel con el objetivo de aumentar la productividad. Para reducir los períodos de inactividad causados por problemas inesperados, los clientes exigen una gran fiabilidad de los rodamientos que se utilizan en las máquinas de fabricación de papel. NSK ha desarrollado una gama de rodamientos que satisfacen estas demandas, y los rodamientos se utilizan en todas las secciones de las modernas máquinas de fabricación de papel. En concreto, NSK presta apoyo al sector de la fabricación de papel con dos tipos de rodamientos específicos para este sector:
Rodamientos TL (resistentes y con una larga vida útil) diseñados específicamente para rodillos secadores. Se han desarrollado aprovechando al máximo las tecnologías de tratamiento térmico de materiales propias de la compañía.
Rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento NSKHPS desarrollados integrando las tecnologías de materiales, de diseño y de fabricación de NSK.
NSK continuará desarrollando rodamientos de alta fiabilidad que permitirán mejorar aún más la productividad de la industria papelera, y seguirá contribuyendo al desarrollo de la industria.
Experiencia y Tecnología de NSK

Los rodamientos que se utilizan en los rodillos secadores de las máquinas de fabricación de papel funcionan en ambientes de calor porque a través de los rodillos pasa vapor a alta temperatura. Los siguientes son ejemplos de los tipos de daños que pueden producirse en consecuencia en los rodamientos:
- abrasión prematura causada por la formación de una película insuficiente de aceite lubricante.
- deslizamiento por dilatación permanente de los rodamientos causada por el uso a altas temperaturas durante un largo período de tiempo.
- rotura del anillo interior del rodamiento por un aumento de la tensión de aro como consecuencia de las diferencias de temperatura entre el eje y el anillo.
En particular, la rotura del anillo interior del rodamiento puede constituir un incidente grave que provoque paradas de producción. Como respuesta, NSK ha desarrollado sus rodamientos TL (resistentes y con una larga vida útil). Gracias al uso de un tratamiento de nitro carburación especial para los materiales, se ha aumentado la resistencia a la rotura del anillo interior y la estabilidad dimensional a altas temperaturas es excelente.
Estos rodamientos TL gozan de la confianza abrumadora del mercado y disfrutan de una posición indiscutible como la opción líder en rodamientos para rodillos de secado.
Condiciones operativas: Humedad, ingreso de agua y altas velocidades.
Los niveles de humedad son altos en la sección de conformación y ello resulta en ingreso de agua y la consiguiente corrosión del rodamiento. La entrada de agua, junto con la tendencia del mercado de una mayor velocidad operativa conducen a fallos prematuros de los rodamientos que pueden causar paradas de producción.
Serie de Rodamientos NSKHPS para alta velocidad
Para solventar estos problemas, el rango de producto NSKHPS para rodillos principales y de arrastre, así como de rodillos de guiado, incluye también componentes como los rodamientos de rodillos esféricos que tienen un límite de velocidad un 20% superior y hasta el doble de vida comparados con los productos estándar. Estos rodamientos tienen un diseño de la jaula especial y la superficie del anillo exterior optimizada. NSK también dispone de grados de alta precisión (P55).
Nuestras Innovaciones:
Rodamientos Serie NSKHPS de Rodillos Esféricos

Condiciones operativas: Bajas / pesadas cargas y altas velocidades
La Industria Papelera requiere de un funcionamiento fiable y una larga vida útil. Las prensas están sujetas a cargas muy pesadas, mientras los rodillos de succión alcanzan velocidades muy altas – hasta 2.500 m/min posiblemente en un futuro. Un error en la elección de los rodamientos puede dar lugar rápidamente a daños en la pista de rodadura.
Rodamientos de Rodillos Esféricos para temperaturas extremadamente altas y velocidades en prensas de zapata
En colaboración con un fabricante líder de equipos para máquinas de papel, NSK ha desarrollado, testado y lanzado al mercado los rodamientos de rodillos esféricos con un diseño interno optimizado para la actual y futura velocidad de línea en las prensas zapata.
Nuestras Innovaciones:
Rodamientos de Triple Anillo
Rodamientos de Rodillos Esféricos Serie NSKHPS

Condiciones operativas: temperatura muy elevada, altas velocidades y cargas pesadas
Las temperaturas de hasta 150° C son comunes en la sección de secado de las máquinas papeleras. Los rodamientos están también sometidos a grandes esfuerzos axiales y tensiones de tracción. En este entorno tan exigente, el anillo interior del rodamiento puede romperse, causando paradas de producción inesperadas.
Rodamientos Serie TL de Rodillos Esféricos para Altas Temperaturas
La Serie TL (Tough and Long Life) de NSK ha sido especialmente desarrollada para los rodillos de secado de la Industria Papelera, ya que trabajan a temperaturas muy elevadas. El tratamiento térmico especial junto con la composición química del acero utilizado hace que tanto los anillos interiores como los exteriores sean extremadamente resistentes al desgaste y a las roturas. Por este motivo, se reducen de manera significativa las paradas de producción y los costes de mantenimiento.
Nuestras Innovaciones:
Rodamientos de Rodillos Esféricos Serie TL
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Anillos Alineantes
Rodamientos de Rodillos Esféricos Serie NSKHPS

Condiciones operativas: altas temperaturas, velocidades extremadamente altas y cargas pesadas
Los rodillos de las calandras están sujetos a cargas pesadas y altas velocidades que pueden causar rápidamente la fatiga en los rodamientos de rodillos esféricos. La dilatación del anillo interior del rodamiento debido al calor puede dar lugar a roturas que en última instancia resultarán en el fallo de la maquinaria.
Rodamientos TL RUB con precisión mejorada para funcionamiento a alta velocidad y alta temperatura
Gracias a su mejorada precisión de funcionamiento y a su resistencia a temperaturas de hasta 200 °C, los rodamientos TL RUB de NSK son la solución ideal para las condiciones más exigentes de hoy y del futuro. El diseño de los rodamientos permite la dilatación térmica de los rodillos de las calandras sin restricciones.
Nuestras Innovaciones:
Rodamientos de Rodillos Esféricos Serie TL
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Anillos Alineantes
Rodamientos de Rodillos Esféricos Serie NSKHPS
Rodamientos de Triple Anillo

Rodamientos de Triple Anillo
Rodamiento de Triple Anillo, dos combinaciones diferentes de rodamientos. Especiales para las máquinas de fabricación de papel. >>
Rodamientos de Rodillos Serie TL
Específicamente diseñados para los rodillos de secado de las papeleras que soportan condiciones extremas de altas temperaturas. >>
Rodamientos Sellados de Rodillos Esféricos
Ofrecen un alto rendimiento así como una gran fiabilidad en ambientes severos y contaminados. >>
Rodamientos de Rodillos Series NSKHPS
Las series NSKHPS (High Performance Standard) alcanzan los requisitos más exigentes de operación y se caracterizan por su elevada resistencia a las cargas y elementos además de por sus altos índices de velocidad. >>
Rodamientos Molded-Oil
Lubricados con un sólido impregnado de aceite patentado por NSK llamado Molded-Oil. Los rodamientos Molded-Oil son apropiados para operar en ambientes corrosivos y contaminados por el polvo. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de la Serie EW
Presentan alta capacidad de carga y alto rendimiento con jaula de acero. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de la Serie EM
Presentan elevada capacidad de carga y baja rumorosidad, con jaulas de bronce de precisión de un cuerpo. >>
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Anillos Auto Alineantes
Rodamientos especiales para el extremo libre de los equipos de colada continua de la industria siderúrgica. >>

NSK Success Stories
Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>

Tipología de Fallos
Retrasar la aparición de la fatiga por rodadura de sus herramientas le ahorra costes y dolores de cabeza. Infórmese aquí sobre la localización de averías en guías lineales y husillos de bolas. >>
Compartir