Papeleras

En los últimos años, la industria papelera ha hecho grandes progresos mejorando la velocidad y la anchura de hoja de las máquinas fabricación de papel con el objetivo de aumentar la productividad. Para reducir los períodos de inactividad causados por problemas inesperados, los clientes exigen una gran fiabilidad de los rodamientos que se utilizan en las máquinas de fabricación de papel. NSK ha desarrollado una gama de rodamientos que satisfacen estas demandas, y los rodamientos se utilizan en todas las secciones de las modernas máquinas de fabricación de papel. En concreto, NSK presta apoyo al sector de la fabricación de papel con dos tipos de rodamientos específicos para este sector:
Rodamientos TL (resistentes y con una larga vida útil) diseñados específicamente para rodillos secadores. Se han desarrollado aprovechando al máximo las tecnologías de tratamiento térmico de materiales propias de la compañía.
Rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento NSKHPS desarrollados integrando las tecnologías de materiales, de diseño y de fabricación de NSK.
NSK continuará desarrollando rodamientos de alta fiabilidad que permitirán mejorar aún más la productividad de la industria papelera, y seguirá contribuyendo al desarrollo de la industria.
Experiencia y Tecnología de NSK

Los rodamientos que se utilizan en los rodillos secadores de las máquinas de fabricación de papel funcionan en ambientes de calor porque a través de los rodillos pasa vapor a alta temperatura. Los siguientes son ejemplos de los tipos de daños que pueden producirse en consecuencia en los rodamientos:
- abrasión prematura causada por la formación de una película insuficiente de aceite lubricante.
- deslizamiento por dilatación permanente de los rodamientos causada por el uso a altas temperaturas durante un largo período de tiempo.
- rotura del anillo interior del rodamiento por un aumento de la tensión de aro como consecuencia de las diferencias de temperatura entre el eje y el anillo.
En particular, la rotura del anillo interior del rodamiento puede constituir un incidente grave que provoque paradas de producción. Como respuesta, NSK ha desarrollado sus rodamientos TL (resistentes y con una larga vida útil). Gracias al uso de un tratamiento de nitro carburación especial para los materiales, se ha aumentado la resistencia a la rotura del anillo interior y la estabilidad dimensional a altas temperaturas es excelente.
Estos rodamientos TL gozan de la confianza abrumadora del mercado y disfrutan de una posición indiscutible como la opción líder en rodamientos para rodillos de secado.

NSK Success Stories
Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>

Tipología de Fallos
Retrasar la aparición de la fatiga por rodadura de sus herramientas le ahorra costes y dolores de cabeza. Infórmese aquí sobre la localización de averías en guías lineales y husillos de bolas. >>
Compartir