Industria Siderúrgica

En la industria siderúrgica, los rodamientos se encuentran en una amplia gama de instalaciones y equipos que se utilizan tanto en los procesos previos como en los posteriores: desde el patio de almacenamiento de materias primas hasta los procesos de fabricación, laminación y refinado del acero. En estas plantas y equipos se utilizan todo tipo de rodamientos.
El entorno de funcionamiento para los rodamientos en entornos siderúrgicos es muy particular y exigente, básicamente por las partículas de polvo de acero, agua y calor. Además, los rodamientos pueden tener que hacer frente a grandes cargas con vibraciones e impactos, a velocidades de funcionamiento que van desde operaciones extremadamente lentas hasta otras extremadamente exigentes que se caracterizan por rápidas aceleraciones y desaceleraciones. Esto crean entornos de trabajo muy exigentes que no se encuentran en otras aplicaciones.
NSK pretende contribuir positivamente a la mejora de la estabilidad operativa y la productividad. Se trata de cuestiones cruciales para la industria siderúrgica, que es representativa de la industria que fabrica equipos de producción. NSK logra este objetivo mediante
la aplicación de tecnologías de diseño de rodamientos de alto nivel
planificación, desarrollo e I+D en curso desde muchas perspectivas diferentes, incluidas las tecnologías de materiales, lubricación y análisis de los rodamientos.
A lo largo de muchos años, todo ello ha conducido a la implementación de estrategias para alcanzar el objetivo fundamental de la empresa: producir rodamientos con una larga vida útil y una alta fiabilidad. NSK ofrece una completa gama de rodamientos para la industria siderúrgica, desde rodamientos estándar que cumplen las normas ISO hasta rodamientos especializados de alta capacidad desarrollados de forma unilateral.
NSK responde ahora también a la necesidad de productos de alto valor añadido y con un enfoque respetuoso con el medio ambiente en la industria siderúrgica.
Un problema típico para los rodamientos en los convertidores: el rodamiento pivotante no se puede reemplazar sin desmontar la rueda central.
Los rodamientos de rodillos esféricos partidos ultra-grandes de NSK permiten sustituir los rodamientos sin necesidad de desmontar la rueda central del sistema de transmisión, reduciendo así los costes de mantenimiento y minimizando los períodos de inactividad.
Rodamientos Ultra-Large para procesos BOS y Convertidores LD
Los rodamientos típicos para procesos BOS y Convertidores LD no pueden ser reemplazados sin retirar el engranaje principal. >>
El diferencial de velocidad en la zona de contacto entre el rodillo y el camino de rodadura puede causar un desgaste desigual en los rodamientos de rodillos esféricos y en los rodamientos de rodillos toroidales.
La descamación y las grietas sobre los caminos de rodadura del anillo exterior son costosas ya que causan paros de producción no planificados y un consumo de rodamientos superior al promedio.
Para abordar este problema, NSK ha desarrollado una gama de rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula, eficaces como consecuencia de la posición no definida en los rodillos guía de los equipos de colada continua.
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos – Serie NUB
Con el objetivo de alcanzar los requerimientos de las plantas de producción de acero y las líneas de colada continua, NSK ha desarrollado una nueva serie de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos. >>
Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR de NSK aportan soluciones a las exigentes condiciones de trabajo de los rodamientos en las Coladas Continuas de las Acerías. >>
NSK ofrece rodamientos específicos para trenes de laminación que garantizan una mayor fiabilidad y una vida útil de servicio más larga.
Los rodamientos sellados minimizan el impacto ambiental y ayudan a reducir el consumo de grasa.
El acero súper resistente (serie STF) con óptimo tratamiento térmico evita grietas y daños tempranos en los caminos de rodadura.
Además, NSK ha desarrollado material WTF (serie WTF) para rodamientos expuestos a la infiltración de agua.
Los rodamientos de rodillos cónicos de cuatro hileras de sellado limpio de capacidad extra (serie KVS) tienen una capacidad optimizada, son resistentes a la contaminación por cuerpos extraños y ahora también están disponibles con grasa especialmente formulada contra la infiltración de agua.
Rodamiento de Cuatro Hileras de Rodillos Cilíndricos con Jaula Reforzada
Los rodamientos de NSK de Cuatro Hileras de Rodillos Cilíndricos con Jaula Reforzada han sido diseñados para prevenir la rotura de los rodillos bajo la aplicación de cargas extremas de laminación. >>
Rodamiento de Rodillos Cónicos - 4 hileras - Long Life
Solución de NSK para los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos ampliamente utilizados en los trenes laminación.
Estos rodamientos permiten alcanzar mayor vida de operación, menores costes de mantenimiento y mayor fiabilidad. >>
Rodamientos Long-Life Sellados para Rodillos de Apoyo
Este tipo de rodamientos han sido diseñados específicamente para trenes de laminación Sendzimir. Gracias al acero tipo SAC desarrollado por NSK y a la optimización del diseño del sellado, estos rodamientos alcanzan una larga vida operativa bajo condiciones de alta velocidad. >>

NSK Success Stories
Los Cost Savings de nuestros clientes son la mejor referencia de nuestros éxitos. A continuación encontrará una relación de los Success Stories por industria >>

Consulta técnica
¿Busca una nueva solución? Rellene el formulario de consulta técnica y uno de los miembros del equipo técnico de NSK le proporcionará asistencia lo antes posible. >>

Tipología de Fallos
No deje que sus rodamientos fallen de forna prematura o inesperada. Ahorre problemas y dinero con las herramientas de resolución de problemas de NSK. >>
Compartir