Rodamientos de Bolas de Empuje o Axiales
Visión General

Los rodamientos de bolas de empuje están diseñados para soportar cargas axiales (de empuje) a altas velocidades, pero no pueden soportar cargas radiales. Estos rodamientos constan de arandelas con ranuras de rodadura en las que se mueven las bolas.
Características
Los rodamientos de bolas de empuje se clasifican en los tipos de "asiento plano" y "asiento de alineación", en función de la forma de la arandela del alojamiento (asiento del anillo exterior), así como si son de una o dos direcciones. Las arandelas con asiento de alineación y esféricas ayudan a disponer de cierta tolerancia en los errores de montaje.
Compartir