Selección

Basándonos en los datos recopilados en sus instalaciones y en las condiciones de la maquinaria, le aconsejaremos la solución óptima de rodamientos que mejor se adapte a sus necesidades. También le ofrecemos información sobre el diseño de componentes de la máquina, los números de referencia de los distintos elementos y las condiciones de funcionamiento.

ServicioBeneficios​
Aplicaciones Revisiones

 

 

  • Evaluación del estado del rodamiento
  • Selección del diseño óptimo para el rodamiento
  • Cálculo de la vida útil
  • Recomendaciones de configuración

 

 

Diseño de las Máquinas Soporte

 

 

  • Revisión del diseño de la máquina          
  • Mejoras recomendadas para aumentar el rendimiento del rodamiento
  • Planos e información para el ajuste del alojamiento y del eje
  • Informe técnico

 

 

OEM Conversión Referencias

 

 

  • Recomendaciones para la sustitución de rodamientos
  • Mejora de la disponibilidad de los componentes de repuesto de los rodamientos
  • Reducción de los costes de inventario
  • Recomendación de rodamientos con mayor rendimiento

 

 

Diagnósticos

 

 

  • Condiciones de funcionamiento del rodamiento
  • Rápida identificación de los fallos
  • Evaluación de la condición de la máquina
  • Consejos de ingeniería