Introducción

El cliente final produce fibras de viscosa para una amplia variedad de aplicaciones, como materiales sanitarios o bolsitas de té. En un motor eléctrico con convertidor de frecuencia, los rodamientos tuvieron que ser reemplazados 6 veces al año debido a la corrosión eléctrica. NSK recomendó el uso de rodamientos rígidos de bolas aislados. Después de eso, no hubo más fallos no planificados. Esto redujo drásticamente los costos asociados con el tiempo de inactividad de la producción.

Fibra Viscosa - Material Sanitario
  • Fibra Viscosa - Material Sanitario
DGBB con recubrimiento superficial cerámico
  • Rodamiento de Bolas con recubrimiento superficial cerámico HDY2

Factores Clave

  • El cliente final produce fibra viscosa para papel sanitario, bolsitas de té y otras aplicaciones
  • La máquina para la producción de fibras de viscosa está impulsada por un motor eléctrico con variador de frecuencia
  • Debido a la corrosión eléctrica, había fallos regulares en los rodamientos. Se debían cambiar los rodamientos 6 veces al año
  • NSK revisó la aplicación y recomendó el uso de rodamientos de bolas de ranura profunda aislados
  • Con los rodamientos HDY2C3, la permeabilidad actual se reduce
  • Después de la conversión a los rodamientos NSK, ya no hubo más fallos

Propuesta de Valor

  • El cliente final produce fibra viscosa para papel sanitario, bolsitas de té y otras aplicaciones
  • La máquina para la producción de fibras de viscosa está impulsada por un motor eléctrico con variador de frecuencia
  • Debido a la corrosión eléctrica, había fallos regulares en los rodamientos. Se debían cambiar los rodamientos 6 veces al año
  • NSK revisó la aplicación y recomendó el uso de rodamientos de bolas de ranura profunda aislados
  • Con los rodamientos HDY2C3, la permeabilidad actual se reduce
  • Después de la conversión a los rodamientos NSK, ya no hubo más fallos

Características del producto

  • El cliente final produce fibra viscosa para papel sanitario, bolsitas de té y otras aplicaciones
  • La máquina para la producción de fibras de viscosa está impulsada por un motor eléctrico con variador de frecuencia
  • Debido a la corrosión eléctrica, había fallos regulares en los rodamientos. Se debían cambiar los rodamientos 6 veces al año
  • NSK revisó la aplicación y recomendó el uso de rodamientos de bolas de ranura profunda aislados
  • Con los rodamientos HDY2C3, la permeabilidad actual se reduce
  • Después de la conversión a los rodamientos NSK, ya no hubo más fallos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento € 384 Costes rodamiento € 410
Costes de ingeniería € 1 872 Costes de ingeniería € 312
Costes de pérdida de producción € 18 000 Costes de pérdida de producción € 500
Costes de lubricación € 50 Costes de lubricación € 50
Otros costes € 9 000 Otros costes € 1 500
Coste Total Anual € 29 306 € 2 772

Referencia:SS-SP-1-1048