Success Story
Industria: Semiconductores
Aplicación: Sierra de Cinta
Cost Saving: € 9 553
Introducción
Un cliente estaba experimentando fallos repetitivos en una sierra de Silicio. Como consecuencia del requerimiento de ambiente limpio, la lubricación había sido eliminada de los rodamientos y las partículas de Silicio habrían penetrado en el interior de los rodamientos, produciéndose el fallo de los mismos. Estas averías se produjeron en 4 máquinas distintas, originando un consumo de 384 rodamientos por año. NSK analizó la aplicación y propuso reemplazar los rodamientos por unos Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con lubricación Molded-Oil.
![Others, Band Saw Others, Band Saw](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f42b21ba-fb16-4c3c-afe9-407e21a17eba/in-others-band-saw-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Máquina de corte de cinta
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- 4 Máquinas de corte de Silicio
- El cliente utilizaba rodamientos de doble obturación con lubricación estándar mediante grasa
- Debido a los procesos de limpieza, el lubricante era eliminado del rodamiento, originando la falta de lubricación. Además las partículas de Silicio entraban al interior del rodamiento produciendo fallos y la avería del mismo
- Solución de NSK: Sustituir los rodamientos por Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda Molded-Oil
- El número de rodamientos sustituidos se redujo de 384 a 192 por año
Propuesta de Valor
- NSK realizó un Análisis de la Aplicación y determinó que la grasa era lavada tras lo cual, las partículas contaminantes de Silicio entraban al interior del rodamiento
- El Departamento Técnico de NSK propuso el uso de Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con doble obturación y el sistema de lubricación Molded-Oil de NSK
- Mediante el uso del Molded-Oil la sustitución de rodamientos se redujo a la mitad de 384 a 192 unidades al año, proporcionando un ahorro de costes a la planta
Características del producto
- Molded-Oil proporciona suministro continuo de aceite
- El no disponer de grasa ni el rellenado de aceite permiten un ambiente de trabajo limpio
- Alcanza el doble de la vida de operación un rodamiento lubricado con grasa, bajo condiciones de contaminación por agua o partículas contaminantes
- Permite un menor mantenimiento debido a que el Molded-oil proporciona un suministro continuo de lubricante
- Disponible rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y cónicos
- Sellado de contacto incorporado como estándar en los rodamientos de bolas
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste sustitución de rodamientos: - 4 máquinas: 384 rodamientos x 48€ |
€ 18.432 | Costes rodamiento: Coste sustitución de rodamientos: - 192 rodamientos x 48€ |
€ 9.216 | |
Costes de ingeniería: Asistencia de Ingeniero de Aplicacíones de NSK | € 337 | Costes de ingeniería: No se requiere asistencia | € 0 | |
Coste Total Anual | € 18 769 | € 9 216 |
Referencia:SS-SP-0018
Compartir