Success Story
Industria: Téxtil y Cuero
Aplicación: Cinta de Lavado
Cost Saving: € 9 000
Introducción
Un fabricante internacional de producto textil estaba experimentado frecuentes fallos en los rodamientos de una cinta de lavado. NSK realizó un análisis de fallos de los rodamientos y se demostró que dichos fallos eran debidos al ingreso de agua y productos químicos en los rodamientos. El cliente solicitó a NSK una solución a este problema. Se acordó el cambio de los rodamientos estándard por rodamientos Molded-Oil resultando un incremento sustancial de la vida de los rodamientos.
![Others, textile, belt washing Others, textile, belt washing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--173d0d36-914c-4009-8379-497b468612b6/in-others-textile-belt-washing-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Aplicación de cinta de lavado
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos Molded-Oil
Factores Clave
- Importante volumen de líneas de cintas de lavado
- Ingreso de agua
- Solución de NSK: cambio de los rodamientos estándar por rodamientos de bolas Molded-Oil de NSK
- Sin fallos en los rodamientos durante 12 meses
- Mejora de la productividad
- Se generó un Ahorro de Costes o Cost Saving
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK realizaron un análisis de fallos donde detectaron el ingreso de agua y productos químicos en los rodamientos
- NSK recomendó sustituir los rodamientos de bolas estándard por rodamientos de bolas Molded-Oil
- El cliente realizó dichos cambios y el resultado fue un incremento de la vida del rodamiento pasando de 3 a 12 meses
- Este cambio supuso un incremento de productividad y una reducción de los costes de mantenimiento
- No se necesita re-lubricación
Características del producto
- Disponible para apliaciones de alta velocidad
- Disponible para Rodamientos de Bolas, Rodamientos de Rodillos Esféricos y de Rodillos Cónicos
- Anti corrosión - Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
- Diseñado especialmente para aplicaciones donde hay contacto con líquidos y productos químicos
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible con sellado de contacto para rodamientos de bolas
- Minimiza las fugas de aceite lubricante
- Incrementa la vida útil
- No necesita re-lubricación
- Suavidad de rotación en los elementos rodantes
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de lubricación: Re-lubricación | € 1.200 | Costes de lubricación: Sin re-lubricación | € 0 | |
Costes de ingeniería: Coste por mantenimiento | € 7.800 | Costes de ingeniería: Sin costes por mantenimiento | € 0 | |
Coste Total Anual | € 9 000 | € 0 |
Referencia:SS-SP-1015
Compartir