Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un fabricante de preparados vegetales experimentaba problemas frecuentes en su planta de Biogas debido al fallo de los rodamientos de un tambor rotativo. Un Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda era utilizada en  las ruedas ubicadas en los extremos del tambor.
Aproximadamente cada 6 semanas, los rodamientos fallaban. La sustitución de los mismos llevaba 1 hora de trabajo y significaba una importante pérdida de producción diaria. Los rodamientos fallaban debido al ingreso de partículas contaminantes en su interior que penetraban a través del sellado. Los ingenieros de NSK llevaron a cabo una revisión de la aplicación y recomendaron la sustitución de los rodamientos originales por Rodamientos de Acero Inoxidable y lubricación Molded-Oil con sellados DDU.

Food - Beverage, Biogas, pump
  • Planta de Biogas
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp
  • Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda Molded-Oil

Factores Clave

  • Planta de Biogas - Tambor rotativo
  • Sustitución de los rodamientos cada 6 semanas (8 veces al año)
  • Ambiente contaminado
  • Solución NSK: Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda de Acero Inoxidable, Molded-Oil y sellado DDU
  • Sustitución reducida a 3 veces/año
  • Ahorro de costes significativo teniendo en cuenta tanto las Paradas de Producción como el Mantenimiento requerido por la aplicación

Propuesta de Valor

  • Problemas frecuentes en los rodamientos de un tambor rotativo de una planta de Biogas.  Los ingenieros de NSK llevaon a cabo una revisión de la aplicación.
  • El análisis demostró que la causa del fallo de los rodamientos era el ingreso de partículas contaminantes en su interior.
  • La revisión de la aplicación también demostró que los sellados 2RS no eran apropiados.
  • NSK recomendó los rodamientos de Acero Inoxidable y Molded-Oil con sellado DDU.
  • La nueva solución ha mejorado la vida operativa del rodamiento así como el rendimiento de la maquinaria y ha significado un importante ahorro de costes de mantenimiento y paradas de producción en beneficio del cliente.

Características del producto

  • La lubriación Molded-Oil garantiza el aporte continuado de aceite lubricante
  • Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
  • Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el ambiente operativo limpio
  • Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entornos acuosos y polvorientos
  • Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto
  • Alto rendimiento y libre de mantenimiento gracias a la lubricación Molded-Oil
  • Disponible para aplicaciones de alta velocidad
  • Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Bearing Cost:
Total 32 replaced per year
€ 134 Costes rodamiento: Bearing Cost:
Total 12 replaced per year
€ 992
Costes de ingeniería: 8 breakdowns per year
51€ maintenance costs per breakdown
€ 408 Costes de ingeniería: 3 breakdowns per year
51€ maintenance costs per breakdown
€ 153
Costes de pérdida de producción: 1,5 hours lost production per breakdown
2.641 € costs per hour
€ 31.692 Costes de pérdida de producción: 1,5 hours per breakdown
2.641 € costs per hour
€ 11.884
Coste Total Anual € 32 234 € 13 029

Referencia:SS-SP-2058