Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Rodillo en Cadena Transportadora de Animales en un Matadero
Cost Saving: € 27 263
Introducción
Una línea de un matadero estaba experimentando fallos regulares en unos Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda utilizados en unos rodillos en la zona de Sangrado, los cuales transportaban los animales a lo largo de la línea de Producción. Los rodamientos tenían que se repuestos regularmente, incurriendo en altos costos.
Los Ingenieros de NSK comprobaron la aplicación, analizaron diferentes conjuntos de rodamientos dañados y encontraron que la causa del fallo era debido a ralladuras durante el funcionamiento. NSK aconsejo un rodamiento diferente que pudiera encajar y soportar cargas de impacto durante el funcionamiento. Con el cambio de tipo de rodamiento, se consiguió una vida operativa significativamente más larga.
Encontrará más información sobre el diagnóstico de rodamientos en el catálogo de NSK "New Bearing Doctor" (en Inglés)
![Food - Beverage, bleed shackle roller Food - Beverage, bleed shackle roller](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--b4dab890-aa8e-426b-93d7-944d1299f263/in-fb-bleed-shackle-roller.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodillos de los ganchos de la cadena transportadora
![Cylindrical Roller Bearing, EW, 2Comp, Open Cylindrical Roller Bearings, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f0a83193-c80b-4694-88c5-1b9620aebf05/p-crb-ew-2comp-open-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EW
Factores Clave
- Rodillo en la cadena de sangrado y desollado de un matadero
- 4 Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda por rodillo
- Los fallos sucedían entre 1 y 14 días
- El desgaste por deslizamiento o "Brinelling" eran la raíz del fallo
- Solución de NSK: Rodamientos de Rodillos Cilíndricos, dos tipos diferentes
- La vida de la aplicación se incrementó significativamente pasando a más de 6 meses
Propuesta de Valor
- Los Ingenieros de NSK realizaron una Revisión de la Aplicación, junto con el analisis de los rodamientos dañados
- Como resultado, se recomendó sustituir los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda en uso por Rodamientos de Rodillos Cilíndricos, más aptos para cargas de impacto
- Una prueba con Los Rodamientos de Rodillos cilíndricos mostró una vida de 6 meses
- Significante reducción de costes y de paradas
- Ahorro de Coste realizado
Características del producto
- Jaula de acero prensado de alta dureza y ressitencia al desgaste
- El diseño de los alojamientos de la Jaula, otorga un guiado superior.
- Aumento de la resistencia de la jaula entre 1.5 - 2 veces
- Disminución de los niveles de rumorosidad mediante la simetría de la jaula
- Control del Contorno de los Rodillos
- Incremento en torno a un 30% de la Capacidad de Carga
- Mayor vida de operación – más del doble de la vida de los rodamientos
- Incremento de la velocidad límite entre un 10 y un 25% que los rodamientos estándar
- Reducción de los niveles de Rumorosidad (3 - 7dB) y Vibración entre un 30 y un 40%
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Bearing replacement costs | € 26.699 | Costes rodamiento: Bearing replacement costs | € 4.015 | |
Costes de pérdida de producción: Downtime costs | € 4.602 | Costes de pérdida de producción: Downtime costs | € 1.198 | |
Costes de ingeniería: 10 new shackles | € 1.175 | Costes de ingeniería: No costs for new shackles | € 0 | |
Coste Total Anual | € 32 476 | € 5 213 |
Referencia:SS-SP-2071
Compartir