Introducción

Una compañía británica de  bebidas estaba sufriendo fallos prematuros de rodamientos debido a razones no identificadas, pero que se achararon a contaminación. La vida de los rodamientos era de 1 semana. NSK fue consultado para evaluara el origen del fallo. Los Ingenieros de NSK identificaron que la causa real del fallo era el magnetismo residual causada por el freno de inducción.  Dicho magnetismo no podía ser corregido,  por tanto la alternativa era cambiar el rodamiento o el diseño. La solución de  NSK incremento la vida de los rodamientos de una semana a un año.

Drinks Bottling Plant
  • Planta embotelladora
Deep Groove Ball Bearing with T1X cage
  • Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda con jaula T1X

Factores Clave

  • Fallo prematura de los rodamientos.
  • Producción en masa y altas velocidades
  • Solución NSK: DGBB con jaula T1X, Juego radial C5 y sellados
  • Vida incrementada en 52 veces

Propuesta de Valor

  • Los ingenieros de NSK realizaron una revisión de la aplicación
  • DGBB con jaula T1X, Juego radial C5 y sellados
  • Fallo del rodamiento debido a magenitismo residual

Características del producto

  • DGBB con jaula T1X, Juego radial C5 y sellados
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: Annual bearing cost 3328 x 1.58€ 5.283 € Costes rodamiento: Annual bearing cost 64 x 2,81€ 180 €
Costes de ingeniería: 59€ per hour x 2 people x 52 time per year 5.772 € Costes de ingeniería 0 €
Coste Total Anual € 11 055 € 180

Referencia:SS-SP-2086