Success Story
Industria: Generación de Energía
Aplicación: Bomba Centrífuga
Cost Saving: € 28 970
Introducción
Un gran productor de energía (eléctrica + térmica) sufría frecuentes fallos en sus bombas centrífugas de recirculación de agua. NSK conjuntamente con su distribuidor local realizaron una investigación in situ. El resultado mostró que la lubricación de los rodamientos de las bombas eran el origen de los fallos. NSK propuso cambiar el tipo de rodamiento usado hasta el momento, por un rodamiento engrasado de por vida con sellado DDU y grasa de alta temperatura. Esto supuso una mejora significativa en el rendimiento de la bomba centrífuga reduciendo los costos de mantenimiento.
![Pumps, centrifugal water pump, utilities Pumps, centrifugal water pump, utilities](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ae7072e7-d465-4fdb-a639-5e9ca518ed2c/in-pumps-centrifugal-water-pump-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Bomba Centrífuga
![Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Open Deep Groove Ball Bearing, Sealed, Open](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f956112a-d4bf-4982-aff7-137498e3c688/p-dgbb-sealed-open-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con sellado DDU
Factores Clave
- Productor de Energía – recirculación de agua en una bomba centrífuga
- Fallos frecuentes debido a una lubricación insuficiente
- Solución de NSK: Rodamiento de bolas de ranura profunda con sellado DDU
- Se realizó una prueba con 3 de las 20 bombas. No hubo ningún fallo durante más de 6 meses
- Después de adoptar la solución NSK en todas las bombas, no se produjo ningún fallo en un período de 12 meses
- Ahorro de costos significativo debido al funcionamiento sin fallos pero también debido a la reducción en el costo de material y mantenimiento
Propuesta de Valor
- Fallos repetitivos en las bombas. El cliente solicitó al distribuidor local que verificara la posibilidad de mejorar la vida útil de los rodamientos.
- NSK y el distribuidor local realizaron un análisis in situ y concluyeron que el fallo era debido a la falta de lubricación. Teniendo en cuenta la antigüedad del equipo y el mal estado de los sellos, no se consideró una modificación de diseño para evitar las fugas de aceite
- En cambio, NSK propuso ensamblar rodamientos rígidos de bolas con sellados DDU y una grasa de alta temperatura
- Se realizó una prueba en 3 bombas y se monitorearon los rodamientos durante 6 meses sin fallos
- Después de cambiar a Rodamientos rígidos de bolas NSK con sellado DDU y una grasa de alta temperatura en todas las bombas, no se produjo ningún fallo en un período de 12 meses
Características del producto
- Acero de Alta Calidad - Acero Ultra limpio extiende la vida del rodamiento más de un 80%
- Camino de Rodadura "Super Finished" – especialmente perfeccionado para minimizar el ruido, mejora la distribución del lubricante y la vida del rodamiento
- Sellados Patentados – Proporciona resistencia a la contaminación en los entornos más difíciles, el material de sellado estándar es caucho de nitrilo
- Jaula de Acero Prensado - geometría optimizada de la jaula y control del juego para minimizar la fricción y garantizar una correcta distribución del lubricante. La jaula de acero prensado tiene como ventaja una buena resistencia a temperaturas elevadas
- Tecnología de lubricante/grasa - Resistencia a altas temperaturas y capacidad de velocidad con buena resistencia al agua y la contaminación
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Coste de los rodamientos utilizados | € 1,550 | Costes rodamiento: Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con sellado DDU | € 480 | |
Costes de lubricación: Coste de reposición del aceite | € 1,700 | Costes de lubricación: Coste de reposición del aceite | € 0 | |
Costes de ingeniería: Costes de Mantenimiento | € 7,200 | Costes de ingeniería: Costes de Mantenimiento | € 0 | |
Costes de pérdida de producción: Costos por paradas imprevistas | € 19,000 | Costes de pérdida de producción: Sin paradas imprevistas | € 0 | |
Coste Total Anual | € 29 450 | € 480 |
Referencia:SS-SP-5012
Compartir