Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Laminador en Frío
Cost Saving: € 16 300
Introducción
En una aplicación tipo laminación, se venían sustituyendo los rodamientos de rodillos esféricos cada 3 o 4 meses por roturas imprevistas debido a las severas condiciones de funcionamiento. Esta situación ocasionaba costosas paradas imprevistas además de mermas en los ratios de producción. NSK propuso ensamblar rodamientos STF fabricados con acero de alta tecnología Super-Tough y adecuado para operar en condiciones de elevada contamientación sólida. Después de 4 meses de funcionamiento, los rodamientos fueron analizados para determinar la vida residual de los mismos que se cuantificó entre 29 y 59 meses. Desde entonces, se reemplazan anualmente en la parada programada de mantenimiento.
- Laminador en Frío
- Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - Long-Life Super-Tough
Factores Clave
- Laminador en Frío
- Condiciones extremadamente severas
- Vida de los rodamientos: 3-4 meses
- El análisis de los rodamientos y grasa determinó que la causa del fallo era la contaminación
- Solución de NSK Solution: Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - Long-life Super-Tough
- Nivel de vida más elevado y mayor resistencia térmica y al desgaste así como estabilidad dimensional incrementada
- Incremento de la vida pasando de 3-4 meses a 29-50
- Se consigue un cost saving de la aplicación
- Laminador en frío
- Rotura de los rodamientos debido a la entrada de virutas de metal generadas durante la producción
- Solución NSK: Rodamientos con acero WTF
- Vida 3 veces superior
- Reducción de las paradas
- Ahorro de costes para los rodamientos y para el mantenimiento
Propuesta de Valor
- El departamento técnico de NSK analizó muestras de grasa e inspeccionó los rodamientos para encontrar la causa del fallo prematuro
- Los ingenieros de NSK recomendaron ensamblar Rodamientos de Rodillos Esféricos STF - SuperTough Steel
- Después de cuatro meses los rodamientos con material STF fueron analizados para determinar la vida residual de los mismos
- Los resultados mostraron que los rodamientos podían seguir trabajando por mucho más tiempo (10 veces la vida inicial)
- Importante reducción de costos debida a que no existen paradas imprevistas ni mermas en los ratios de producción
Características del producto
- Material especial
- Nueva tecnología en el tratamiento térmico aplicado al acero
- Optimización en la composición química
- TF, NTF, HTF STF, WTF – materiales disponibles para cualquier entorno
- Vida en servicio 10 veces superior al rodamiento convencional operando en ambientes de funcionamiento expuestos a partículas contaminantes
- Vida en servicio 2 veces superior al rodamiento convencional operando en ambientes limpios
- Mejora su resistencia térmica a operar en condiciones de funcionamiento máximo a 160°C
- Niveles de desgaste interno superficial reducido a un tercio con respecto de los rodamientos convencionales
- Resistencia al desgaste incrementada en más del 40%
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Costs for standard Spherical Roller Bearing per year | € 9.600 | Costes rodamiento: Costs for Super-Tough Steel Spherical Roller Bearings per year | € 3.200 | |
Costes de pérdida de producción: Three hours/stop to replace bearings Three unexpected stops/year |
€ 9.000 | Costes de pérdida de producción: No unexpected downtimes Bearings are replaced in the annual scheduled maintenance |
€ 0 | |
Costes de ingeniería: Three hours/stop to replace bearings Three unexpected stops/year |
€ 1.200 | Costes de ingeniería: Mounting Costs Included in the annual scheduled maintenance |
€ 300 | |
Coste Total Anual | € 19 800 | € 3 500 |
Referencia:SS-SP-7004
Compartir