Success Story
Industria: Máquina Herramienta
Aplicación: Portaherramientas
Cost Saving: € 164 960
Introducción
Un usuario de una máquina herramienta de Estados Unidos observaba fallos prematuros en los rodamientos del portaherramientas. El objetivo era una vida útil de mínimo 15000 hrs, pero el rodamiento falló después de 100 hrs.
Esto llevó a importantes reemplazos de rodamientos, requeridos semanalmente, lo que representaba a un alto costo y pérdida de producción.
Los ingenieros de NSK revisaron la aplicación y se propuso rediseñar el portaherramientas usando un par de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular en la parte delantera y trasera del cabezal en vez de los rodamientos de doble hilera los cuales no podían soportar carga axial. Después de estos cambio,s los fallos fueron eleiminados lo que supuso un ahorro muy importante de costos.
- Portaherramientas
- NSKHPS Rodamiento de Bolas de Contacto Angular de Super Precisión
Factores Clave
- Portaherramientas
- Fallo prematuro de los rodamientos
- NSK solución: par de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Super Precisión en la parte delantera y trasera del husillo que brindan la capacidad de soportar altas cargas de empuje y resultan en temperaturas de funcionamiento más frías, resultando una vida útil más prolongada del rodamiento
- Ahorro de costos importante
Propuesta de Valor
- Los expertos de NSK realizaron una revisión de la aplicación
- La revisión mostró que los rodamientos ensamblados hasta el momento no eran adecuados para la aplicación
- NSK recomendó el uso de un par de Rod. de Bolas de Contacto Angular de Super Precisión en la parte delantera y trasera del husillo
- El cliente se benefició de un incremento significativo de la vida operativa del rodamiento y evitó así una pérdida de producción
Características del producto
- Capacidad de alta velocidad para una operación precisa
- 25°de ángulo de contacto para una buena capacidad de carga axial
- Precisión clase P4Y para mejor rendimiento
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Bearing replacement cost: once per week = 52 sets | 5 200 € | Costes rodamiento: Bearing replacement cost | 6 600 € | |
Costes de ingeniería: Maintenance cost (to replace spindle): 60€/hr x 3 hrs x 52 weeks | 9 360 € | Costes de ingeniería | ||
Costes de pérdida de producción: Downtime cost: 1000€/hr x 3 hrs x 52 weeks | 156 000 € | Costes de pérdida de producción | ||
Costes de ingeniería: Engineering support | 1 000 € | Costes de ingeniería | ||
Coste Total Anual | € 171 560 | € 6 600 |
Referencia:SS-SP-0021
Compartir