Success Story
Industria: Cementera
Aplicación: Máquina de Corte de Tuberías de Hormigón
Cost Saving: € 38 400
Introducción
Un cliente de NSK experimentaba fallos repetidos cada 2-3 meses en los rodamientos utilizados en el soporte de la cuchilla de una máquina de corte de tuberías de hormigón. Los ingenieros de NSK examinaron la aplicación y determinaron que el ingreso del polvo producido por el corte del hormigón, era el causante de los fallos prematuros de los rodamientos. NSK recomendó sustituir los rodamientos actuales por rodamientos Molded-Oil. Desde entonces la vida de los rodamientos ha incrementado de 2-3 meses a 12, cuadruplicando así su vida útil.
- Tubos de Hormigón
- Molded-Oil
Factores Clave
- Máquina de corte de tuberías de hormigón
- Sustitución de los rodamientos cada 2-3 meses. 8 horas de parada por mantenimiento
- Ingreso de polvo de hormigón por el corte
- Solución de NSK: Rodamientos Molded-Oil
- Reducción importante de las paradas y costes de mantenimiento
- Vida del rodamiento cuadruplicada de 2-3 meses a 12
Propuesta de Valor
- El cliente experimentaba bajos resultados en los rodamientos utilizados en el soporte de la cuchilla en una máquina.
- Un análisis del rodamiento determinó que el fallo era debido al ingreso de polvo en la grasa.
- La revisión de la aplicación mostró que el sellado del rodamiento de Bolas de Ranura Profunda era inadecuado.
- NSK recomendó el rodamiento Molded-Oil con sellado DDU.
- Se realizó una prueba y los resultados experimentaron un periodo de 12 meses sin fallos.
- El resultado fue una reducción significativa de las paradas y costes de mantenimiento, mejorando la productividad y con 0 pérdidas de producción, todo ello supuso un gran ahorro de costes para el cliente.
Características del producto
- La lubricación Molded-Oil garantiza el aporte continuado de aceite lubricante
- Acero Inoxidable para ambientes corrosivos
- Sin necesidad de rellenado de aceite, mantiene el ambiente operativo limpio
- Vida útil dos veces superior que con lubricación con grasa, en entornos acuosos y polvorientos
- Disponible en stock con el tipo de sellado de contacto
- Alto rendimiento y libre de mantenimiento gracias a la lubricación Molded-Oil
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, de rodillos esféricos y de rodillos cónicos
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes de ingeniería: 4 failures per year | Costes de ingeniería: No failures over one year | |||
Costes de pérdida de producción: 8 hours downtime per failure €1.200 per hour downtime costs |
€ 38.400 | Costes de pérdida de producción: NSK Molded-Oil bearings operated without failure for 12 months | € 0 | |
Coste Total Anual | € 38 400 | € 0 |
Referencia:SS-SP-2028
Compartir